powered by CADENAS

Social Share

Autolavaggio (10869 views - Architecure & BIM & MEP)

L'autolavaggio è un impianto utilizzato per pulire l'esterno e, in alcuni casi, l'interno dei veicoli a motore. L'impianto può essere self-service, completamente automatizzato o attrezzato con personale per il lavaggio del veicolo.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Autolavaggio

Autolavaggio

L'autolavaggio è un impianto utilizzato per pulire l'esterno e, in alcuni casi, l'interno dei veicoli a motore. L'impianto può essere self-service, completamente automatizzato o attrezzato con personale per il lavaggio del veicolo.

Composizione e funzionamento

Versione con base mobile e spazzole rotanti

È composta da una base mobile adatta all'altezza e alla larghezza di determinati veicoli. Questa base monta tre o più spazzole rotanti elettriche a rullo di grosse dimensioni e due di piccole dimensioni, tutte composte da particolari setole. È composta inoltre da più spruzzatori che spruzzano getti d'acqua e detergenti per la pulizia e il risciacquo del veicolo e da due o più ventilatori per l'asciugatura totale sempre del veicolo. Il lavaggio completo e l'asciugatura totale del veicolo sono automatici. È dotato inoltre di un sistema di scarico delle acque in modo da non allagare la pista di sosta dei veicoli. Ne esistono due tipi: Quello all'aperto e quello al coperto.

Versione con accessori

Le caratteristiche della base sono che in questo caso non è mobile ma è fissa e non ci sono le spazzole rotanti elettriche a rullo e i ventilatori per l'asciugatura, ma ci sono accessori vari prestabiliti come la lancia per il risciacquo del veicolo e per il lavaggio dei cerchi, spazzola per il detergente e così via che bisogna tenere in mano durante tutte le operazioni di lavaggio in quanto il lavaggio in questo caso è manuale. Anche in questo caso è dotato di un sistema di scarico delle acque in modo da non allagare la pista di sosta dei veicoli.

Pannello comandi, liquido risciacquo e detergenti

In entrambe le versioni, l'autolavaggio è comandato da un pannello comandi multifunzione che si attiva inserendo un gettone o una moneta prestabilita (0,50 , 1 €, 2 €, ecc.) nei modelli self-service mentre in altri è il personale dell'impianto a comandare le funzioni dell'autolavaggio. Tutti i liquidi di risciacquo e i detergenti sono contenuti all'interno di una centralina. Da quest'ultima questi liquidi vengono erogati verso i vari accessori (direttamente ai veicoli nel caso degli autolavaggi con spazzole rotanti elettriche).

Pulizia interna delle autovetture

Alcuni autolavaggi sono dotati anche di accessori per la pulizia interna delle autovetture come i battitappeti, gli aspirapolvere, i compressori d'aria, i profumi spruzzabili per auto e così via.

Precauzioni

Istruzioni di utilizzo

Per evitare danni a persone o cose, seguire sempre le istruzioni di utilizzo e di lavaggio e i divieti affissi dai proprietari di questi impianti di lavaggio su cartelli d'informazione riguardo l'utilizzo di questo sistema di lavaggio, in particolare per le persone inesperte o in presenza di persone diversamente abili, come ad esempio non passare sulla pista bagnata a ciclo di lavaggio ultimato per evitare cadute accidentali oppure stare lontani dalla lancia quando l'autista della vettura la sta usando per il risciacquo per evitare che altre persone presenti si facciano male.

Sulle spazzole rotanti

In certi casi le setole delle spazzole rotanti elettriche a rullo installate sugli autolavaggi automatici possono rovinare la carrozzeria e/o altre parti dei veicoli, specie se nuovi, causando graffi e raschiature. Scegliere perciò l'autolavaggio adatto per il lavaggio di tale veicolo.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Autolavaggio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library