powered by CADENAS

Social Share

Transpallet (27760 views - Basics)

Il transpallet è un mezzo lavorativo ideato per lo spostamento delle merci presenti sui pallet (chiamate tradizionalmente in lingua italiana, come pedane o bancali).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Transpallet

Transpallet

Il transpallet è un mezzo lavorativo ideato per lo spostamento delle merci presenti sui pallet (chiamate tradizionalmente in lingua italiana, come pedane o bancali).

Caratteristiche

Il transpallett è formato da due forche (generalmente in acciaio) collegate a un braccio centrale in cui vi sono posti degli agganci specifici per la presa della guida; il mezzo è sprovvisto di motore e funziona manualmente, spinto o tirato dalla forza fisica del soggetto che lo maneggia.

Il transpallet può essere di varie dimensioni che vanno dal più piccolo (con le forche più corte, in genere in grado di resistere il peso fino a un massimo di 2,5 tonnellate) fino alla misura standard.

Il rivestimento del transpallet è solitamente in acciaio verniciato e dispone di 6 ruote, le prime 4 si trovano nelle forche e possono essere costituite in vario materiale, mentre le ultime due sono quelle che sono alla base del braccio degli agganci; a differenza di quelle presenti nelle forche, le ruote sotto il braccio hanno diverse possibilità di rotazione e non sono particolarmente resistenti, in quanto il peso del materiale fa carico esclusivamente sulle forche.

Uso

Il transpallet è utilizzato generalmente in ambito industriale e/o commerciale dalle piccole attività alle grandi aziende ed è indicato solo per il transito di brevi tratti di spostamento e non è adatto ai sollevamenti eccessivi, in quanto la molla presente all'interno del braccio (subito sopra le ruote) può sopportare solo una piccola quantità di sforzo eccessivo che dovrebbe equivalere quanto basta per poter superare solitamente piccoli scivoli dinanzi alle entrate dei portoni e/o cancelli, onde evitare l'attrito e l'urto tra le forche e il terreno in caso di pendenza.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Transpallet", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted