powered by CADENAS

Social Share

Cacciavite (27877 views - Tooling)

Il cacciavite (o giravite) è un attrezzo utilizzato per avvitare o svitare viti costituito da un'impugnatura e un tondino di acciaio solitamente temperato la cui estremità opposta all'impugnatura ha il compito di far presa nella testa della vite.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Cacciavite

Cacciavite

Cacciavite

Il cacciavite (o giravite) è un attrezzo utilizzato per avvitare o svitare viti costituito da un'impugnatura e un tondino di acciaio solitamente temperato la cui estremità opposta all'impugnatura ha il compito di far presa nella testa della vite.

Nomenclatura

Il cacciavite ha 3 dimensioni di riferimento, generalmente riportate sul manico o, talvolta, sullo stelo: tre numeri separati da una "x". Queste misure tuttavia cambiano necessariamente i loro riferimenti in funzione delle diverse tipologie (forme della punta) di cacciavite che vengono ad identificare.

I cacciaviti si distinguono per la forma della punta, che deve innestarsi nella corrispondente sede della vite:

  • spaccato (o "a taglio" o "fisso"): adatto per viti "spaccate", la punta è piatta e sottile. In questo caso le misure indicheranno “spessore della punta”x”larghezza della punta”x”lunghezza dello stelo”.
  • Phillips (o "a croce" o "a stella"): adatto per le viti a sezione cruciforme isometrica, la sezione della punta è una croce.
  • Pozidriv: simile alla Phillips, ma con quattro tagli supplementari che ne aumentano la presa.
  • Robertson (o "a punta quadrata").
  • Brugola: adatto per viti a brugola, ha la testa a sezione esagonale.
  • Torx: adatto per viti Torx, la punta è una stella a 6 punte.
  • Tri-Wing: adatto per viti Tri-Wing, la punta è una stella stilizzata a 3 punte che non passano per il centro della chiave.
  • Torq-Set: adatto per viti Torq-Set, la punta è una stella stilizzata a 4 punte che non passano per il centro della chiave.
  • Spanner Head: adatto per viti Spanner Head, la punta è una forchetta a due denti rotondi.
  • Triple Square: adatto per viti Triple Square, la punta è molto simile alle torx.
  • Double hex: adatto per viti Double hex, la punta è molto simile alle torx.
  • Polydrive: adatto per viti Polydrive.
  • One-way: adatto per viti One-way, le quali possono essere solo avvitate da cacciaviti a taglio.

Profili speciali

Profilo antintrusione

La vite Torx e Brugola appartengono ad una categoria di viti disponibili anche nella versione antintrusione, in questa versione, un piccolo perno centrale, impedisce al comune cacciavite la sua rimozione, per la quale occorre un attrezzo avente un foro cieco al centro, questo tipo di profilo non ha il compito d'impedire lo svitamento della vite, ma che utenti non autorizzati aprano un determinato organo, il quale può essere riparato da un personale munito di tali chiavi.
Questo tipo di profilo sta diventando molto presente, ma dato che tali chiavi possono essere vendute a chiunque, si utilizzano sempre profili nuovi.

Profilo antisvitamento

Un cacciavite viene utilizzato per avvitare le one-way, particolari tipi di vite che non possono essere svitate. La punta del cacciavite è o a taglio o simile alla croce ma conformata a elica, dato che la vite ha i taglienti ricavati in modo da permetterne la rotazione solo nel senso di avvitamento. Esistono comunque anche altre conformazioni antisvitamento tali da non permettere la riapertura dell'organo a nessun operatore.

Caratteristiche

Caratteristiche della punta

La punta oltre ad avere il compito di avvitare può facilitare il compito dell'operatore, adoperando una punta magnetica per trattenere le viti in acciaio, ciò facilita la loro collocazione nelle sedi o la loro estrazione, dato che queste rimangono adese al cacciavite.La punta della cacciavite può avere punte diverse in basa alla vite che si vuole avvittare.

In elettronica, per la taratura dei trimmer, sono usati cacciaviti antinduttivi, la cui asta è costituita da vetronite, plastica o ceramica.

Un'altra caratteristica della punta è data dalla possibilità che questa sia intercambiabile con una punta di forma diversa, quindi in questi cacciaviti, non hanno una punta vera e propria, ma hanno un supporto per la punta.

Gambo del cacciavite

Il gambo del cacciavite è la parte che va dall'impugnatura alla punta del cacciavite e può essere di tre tipi:

  • Rigido, questo gambo non si torce alle forze a cui è sottoposto e può essere utilizzato anche come leva.
  • Flessibile, questo gambo ha la possibilità di flettersi, ma non di ruotare su se stesso, il che permette di poter posizionare viti in sedi molto vincolate.
  • Intercambiabile, questo tipo di gambo è estraibile dall'impugnatura, permettendo così di passare da un tipo di gambo all'altro o di cambiare tipo di punta.

Versioni speciali

Cacciavite a percussione

Il cacciavite a percussione è un tipo particolare di cacciavite, da utilizzare in accoppiamento con un martello, che permette di svitare viti rimaste bloccate o con coppia di serraggio molto elevata.

Questo cacciavite ha un'impugnatura molto generosa, la quale ingloba un sistema che permette alla punta del cacciavite, che generalmente è del tipo intercambiabile, una rotazione per ogni percussione data dal martello, in modo che la punta non tenda a fuoriuscire dalla sede della vite e da non dover imprimere troppa forza al cacciavite, in alcuni modelli è anche possibile scegliere il senso di rotazione della punta tra destra e sinistra.

Cacciavite ad angolo e cacciaviti nani

Cacciaviti ad angolo

Una particolarità di questi utensili è che esistono dei cacciaviti con parte della lama piegata a 90°; questi sono chiamati tecnicamente "cacciaviti ad angolo" o anche "cacciaviti da vespista", in quanto servivano ai vespisti per regolare o smontare l'interruttore dello stop a pedale delle vespe.

Altra curiosità è data dai cacciaviti corti, che hanno come denominazione tecnica "cacciaviti nani" o "cacciavite da elettrauto" perché serviva a regolare il clacson delle autovetture posizionato in uno spazio dove un normale cacciavite non poteva entrare.

Avvitatore

Lo stesso argomento in dettaglio: Avvitatore.

Versioni particolari di cacciavite, detti avvitatori, sono usati nell'assemblaggio di manufatti nelle catene di montaggio di grandi serie, l'azionamento di tali avvitatori avviene tramite aria compressa o corrente elettrica, l'operatore attiva la rotazione tramite la pressione di una leva posta sul manico del cacciavite.
Per uso hobbistico o in officine o botteghe dove è richiesta una maggiore libertà o in luoghi sprovvisti di punti d'alimentazione e assenza di generatori elettrici, sono in commercio cacciaviti elettrici azionati da batterie incorporate nell'impugnatura, solitamente nella confezione dell'attrezzo è compreso il caricabatteria, e una serie di inserti adatti alle varie tipologie di viti. Per ridurre al minimo l'usura del tagliente dell'inserto, quelli di buona qualità sono realizzati in acciaio cementato.



This article uses material from the Wikipedia article "Cacciavite", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing