powered by CADENAS

Social Share

Cummins (115 views - Manufacturer & Supplier)

Cummins Inc. è una azienda con sede a Columbus, Indiana (Stati Uniti) che si occupa di produzione, ideazione, distribuzione e manutenzione di motori diesel, a gas naturale e tecnologia correlate. Possiede circa 500 distributori, indipendenti o diretti, e circa 5200 rivenditori in più di 160 stati in tutto il mondo.
Go to Article

Cummins

Cummins

Cummins
Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Cummins (disambigua).
Cummins Inc.
Stato Stati Uniti
Forma societariaPublic company
Borse valoriNYSE: CMI
ISINUS2310211063
Fondazione1919
Fondata daClessie Lyle Cummins
Sede principaleColumbus
Persone chiave
  • Theodore "Tim" Solso (presidente e CEO)
  • Tom Linebarger (COO)
  • Pat Ward (CFO)
SettoreMetalmeccanica
Prodottimotori diesel, filtri per motori, generatori e tecnologie correlate
Fatturato13.23 miliardi $[1] (2010)
Utile netto1,04 miliardi $[1] (2010)
Dipendenti40 000[2]
Sito webwww.cummins.com

Cummins Inc. è una azienda con sede a Columbus, Indiana (Stati Uniti) che si occupa di produzione, ideazione, distribuzione e manutenzione di motori diesel, a gas naturale e tecnologia correlate. Possiede circa 500 distributori, indipendenti o diretti, e circa 5200 rivenditori in più di 160 stati in tutto il mondo.

Storia

L'azienda prende il nome da l'inventore Clessie Cummins, che nel 1918 fondò l'azienda grazie al denaro dell'investitore William Irwin.

Aziende sussidiarie

Cummins Turbo Technologies (ex Holset)

Azienda inglese che si occupa della produzione di turbocompressori, acquisita da Cummins nel 1973.

Cummins Filtration (ex Fleetguard)

Azienda statunitense che si occupa della produzione di filtri per motori (filtri olio, aria, gasolio); è stata acquisita da Cummins nel 2006, ma i suoi prodotti portano ancora il vecchio marchio Fleetguard.

Cummins Emission Solutions (ex Nelson)

Azienda statunitense che si occupa della produzione di sistemi per la riduzione delle emissioni di gas di scarico.

Cummins Power Generation (ex Onan)

Azienda produttrice di generatori elettrici.

Prodotti

Motori

  • Serie A
    • I3 - 0.9/1.4/1.7 L
    • I4 - 2.0/2.3 L
    • I6 - 3.4 L
  • Serie B/ISB
  • Serie C/ISC
    • C8.3 I6 - 8.3 L
    • ISC I6 - 8.3 L
  • Serie L/ISL
    • ISL I6 - 8.9 L
    • L10 I6 - 10.0 L
  • Serie M/M11/ISM
  • Serie N
    • NH 220 I6 - 12.2L
    • NH/NT 855 I6 - 14.0 L
    • N14 I6 - 14.0 L
  • Serie X/ISX/Signature 600
    • I6 - 14.9 L
  • Serie K/QSK
    • K19 I6 - 19 L
    • K38 V12 - 38 L
    • K50 V16 - 50 L
    • QSK19 I6 - 19 L
    • QSK23 I6 - 23 L
    • QSK45 V12 - 45 L
    • QSK50 V16 - 50 L
    • QSK60 V16 - 60 L
    • QSK78 V18 - 78 L
  • Serie V/VT
    • V6 - 5.7/5.8/6.2 L (VIM/VAL)
    • V8 - 7.7/8.3/9.1 L (VINE/VALE)
    • V8 - 14.8 L
    • V12 - 28 L (V28)
  • Serie Z/ISZ

Note

  1. ^ a b Cummins reports sharply higher second quarter sales and profitability, increases full-year guidance[collegamento interrotto], Cummins. URL consultato il 10 maggio 2011.
  2. ^ Fact Sheet, Cummins. URL consultato il 10 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 7 dicembre 2014).


This article uses material from the Wikipedia article "Cummins", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Manufacturer & Supplier

3D,supplier,distributor,manufacturer,B2B, purchase, procure, sourcing,e-procurement,buy,sell,products