Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Anne-Cathrine Nyberg).
Questa voce sull'argomento giocattoli è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
La pistola ad acqua è un giocattolo concepito per sparare acqua. Sfrutta solitamente un meccanismo a pressione che si attiva premendo il grilletto dell'arma.[1]
La prima pistola ad acqua venne inventata da Russell Parker nel 1896 con il nome "Liquid pistol".[2][3] A partire dagli anni sessanta, le pistole ad acqua vennero commercializzate su più vasta scala grazie alla diffusione della plastica.[4] Nel 1982 l'inventore Lonnie Johnson inventò l'influentissimo modello "Super Soaker" (conosciuto in Italia con il nome di Super Liquidator). Munito di un grande serbatoio incorporato, venne immesso nel mercato solo durante i primi anni novanta.[4][5] Poco tempo prima, nel 1985, Alan Amron aveva intanto concepito la prima pistola ad acqua munita di un motore elettrico in grado di potenziare il getto.[1]
This article uses material from the Wikipedia article "Pistola ad acqua", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank