powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Perfusion intraveineuse (5704 views - Medical & Health)

La perfusion intraveineuse, parfois nommée par son principe, infusion, ou dans une acception plus courante perfusion, est une technique permettant l'administration par voie parentérale de médicaments. La perfusion veineuse concerne l'administration de médicaments par un abord veineux, et dans une acception plus globale, par les voies artérielle, sous-cutanée ou encore intrathécale. Le système de la pochette de liquide d'infusion a été mis au point et breveté par le médecin américain Donald E. Baxter, à son retour de Chine en 1931. Ce système est parfois désigné baxter en référence à son créateur.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Perfusion intraveineuse

Perfusion intraveineuse

Ne doit pas être confondu avec la Perfusion tissulaire, un processus physiologique.

La perfusion intraveineuse, parfois nommée par son principe, infusion, ou dans une acception plus courante perfusion, est une technique permettant l'administration par voie parentérale de médicaments. La perfusion veineuse concerne l'administration de médicaments par un abord veineux, et dans une acception plus globale, par les voies artérielle, sous-cutanée ou encore intrathécale.

Le système de la pochette de liquide d'infusion a été mis au point et breveté par le médecin américain Donald E. Baxter, à son retour de Chine en 1931. Ce système est parfois désigné baxter en référence à son créateur.

Indications

La perfusion intraveineuse, est indiquée lorsque l'on doit assurer :

Le système de goutte-à-goutte peut être relié au capital veineux : à une voie veineuse périphérique ou profonde (voie veineuse centrale, cathéter à chambre implantable), au capital artériel ou intrathécale.

Voies d'abord

Voie veineuse périphérique

Article détaillé : Voie veineuse périphérique.

C'est la voie de première intention, la plus simple de mise en place.

Voie veineuse centrale

Article détaillé : Voie veineuse centrale.

Plus complexe de mise en place, nécessitant en particulier l'intervention d'un médecin, elle est réservée à des indications bien précises : échec d'une pose de voie d'abord périphérique, nécessité de passer certains médicaments, nécessité d'avoir un gros débit de perfusion, en particulier en milieu de réanimation.

Le cathéter à chambre implantable en est un cas particulier où le dispositif est posé de manière chirurgicale.

Perfusion sous-cutanée

Consistant en la mise en place d'une aiguille sous cutanée reliée à une tubulure et à la poche de perfusion, cette technique est très simple mais ne permet qu'une hydratation de la personne, les médicaments ne pouvant être administrée par cette voie, à quelques exceptions près.

Autres

Dans de rares cas, l'administration d'un médicament peut être faite directement dans un organe ou une cavité (plèvre, liquide céphalo-rachidien...)

Une perfusion intra artérielle peut être également faite mais qui n'est pas, en règle, utilisée pour le passage de médicaments mais essentiellement pour voie de prélèvements sanguins et mesure de pression.

Annexes

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Perfusion intraveineuse", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical