powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Hardtop (2514 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Un hardtop (terme anglophone traduisible en « toit rigide » ou « toit en dur ») est un type de toit automobile. Il s'agit d'un toit amovible ou, plus rarement, escamotable manuellement ou grâce à un moteur électrique. Il est souvent monté dans les régions froides pendant la période hivernale sur les véhicules cabriolets qui le permettent.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Hardtop

Hardtop

Un hardtop (terme anglophone traduisible en « toit rigide » ou « toit en dur ») est un type de toit automobile. Il s'agit d'un toit amovible ou, plus rarement, escamotable manuellement ou grâce à un moteur électrique. Il est souvent monté dans les régions froides pendant la période hivernale sur les véhicules cabriolets qui le permettent.

Toit « Targa »

Le toit Targa est un hardtop plat amovible de forme rectangulaire et de petite taille, destiné à couvrir des voitures sportives disposant d'un arceau de sécurité et facilement rangeable dans un coffre. Le terme, inspiré de la course sicilienne Targa Florio, est une marque déposée du constructeur allemand Porsche et a été utilisé pour la première fois en 1966 pour la Porsche 911.

Pick-up

Le terme « hardtop » est également utilisé pour désigner un toit amovible que l'on place sur la benne d'un pick-up, afin de protéger les objets transportés des aléas climatiques. Ce type de toit est proposé quasi-systématiquement par les constructeurs sur les pick-up, en option payante.

Autres

Ce terme peut aussi désigner un type de carrosserie à toit inamovible, typique de certains modèles américains des années 1950 et 1960, dénommés « pillarless hardtop » (« toit rigide sans montants »). Ces modèles sont reconnaissables à l'absence de montants verticaux entre les vitres latérales avant et arrière.

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Article connexe



This article uses material from the Wikipedia article "Hardtop", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus