powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Vélos en libre-service (13148 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Un système de vélos en libre-service (VLS) met à disposition du public des vélos, gratuitement ou non. Ce service de mobilité permet d'effectuer des déplacements de proximité principalement en milieu urbain. Cette location de vélos est une forme de consommation collaborative et permet ainsi de lever trois freins à la pratique du vélo : le stationnement à domicile, le vol et la maintenance de son vélo personnel. La plupart des dispositifs de vélos en libre-service permettent de retirer un vélo dans une station et de le déposer dans une autre, ou se passent complètement de station : vélo flottant ou free floating.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Vélos en libre-service

Vélos en libre-service

Un système de vélos en libre-service (VLS) met à disposition du public des vélos, gratuitement ou non. Ce service de mobilité permet d'effectuer des déplacements de proximité principalement en milieu urbain. Cette location de vélos est une forme de consommation collaborative et permet ainsi de lever trois freins à la pratique du vélo : le stationnement à domicile, le vol et la maintenance de son vélo personnel. La plupart des dispositifs de vélos en libre-service permettent de retirer un vélo dans une station et de le déposer dans une autre, ou se passent complètement de station : vélo flottant[1] ou free floating.

Histoire

  • 1965 - À Amsterdam, le mouvement Provo lance sa provocation no 5, l'opération Witte fiets (vélo blanc) proposant l'usage complètement libre de vélos peints en blanc.
  • 1976 - La ville de La Rochelle propose 350 vélos jaunes sur 3 points de location en complément de son offre de transport public.
  • 1991 - L'idée des vélos en libre-service de Copenhague est lancée par M. Sadolin et W. Ole, ils seront aidés ensuite par Niels Christiansen, puis lanceront le Fonden Bycyklen sur la base d'un partenariat public/privé.
  • 30 mai 1995 - Lancement de Bycyklen à Copenhague, Danemark: 1 000 vélos sont proposés dans 120 stations en libre-service.
  • 1996 - L'Université de Portsmouth initie un système de vélo en libre-service à Portsmouth, Royaume-Uni. Ce service a aujourd'hui été abandonné par manque de fonds.
  • 1997 - Plusieurs services similaires sont lancés aux Pays-Bas, en 1997 à Rotterdam et en 1999 à Amsterdam, aujourd'hui abandonnés.
  • 6 juin 1998 - Lancement de Vélo à la carte à Rennes par Clear Channel, « Premier libre-service vélo informatisé au monde »[2].
    Mise au point du système Call a Bike par Christian Hogl.
  • 2000 - Lancement du premier service Call a Bike à Munich en Allemagne ;
    Lancement d'un service de vélos en libre-service gratuit, HKL Citybike, à Helsinki en Finlande sur le modèle des Bycyklen danois ;
    Clear Channel lance plusieurs offres de vélos en libre-service à Singapour, aujourd'hui toutes abandonnées.
  • 2002 - Lancement de Viennabike par une association à Vienne en Autriche, toujours sur le modèle des Bycyklen mais le service faillit au bout de quelques semaines.
  • mai 2003 - Remplacement de Viennabike par Citybike Wien ; premier lancement du système Cyclocity de JCDecaux.
  • juin 2003 - Mise en place de deux systèmes Cyclocity en Espagne (Gijón et Cordoue) à petite échelle et entièrement gratuits.
  • mai 2005 - Lancement de Vélo'v à Lyon, plus important service de vélos en libre-service à son lancement, qui le restera jusqu'au lancement de Vélib' à Paris.
  • 22 mars 2007 - Lancement de Bicing à Barcelone en Espagne, nouvelle application, la plus importante, du système de Clear Channel.
  • 25 juin 2007 - Lancement de Vélo'+ à Orléans par le groupe EFFIA, premier service de ce type exploité en dehors d’un marché de mobilier urbain publicitaire en France[3].
  • 28 juin 2007 - Lancement de Vélomagg' à Montpellier, 1 150 vélos dont 550 vélos en libre-service sur le concept Smoove Key, 600 vélos en location longue durée et tout un réseau de boxes collectifs de stationnement de vélo basés sur le concept Smoove Park.
  • 15 juillet 2007 - Lancement de Vélib' à Paris.
  • 25 septembre 2007 - Lancement de VéloCité à Besançon, avec 200 vélos dans 30 stations.
  • 5 mai 2008 - Lancement de Bicloo à Nantes,
  • 29 mars 2009 - Lancement de VélO2 dans la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, système de vélos en libre-service comportant 360 vélos (au lancement) répartis sur 43 stations (en 2014)[4].
  • 12 mai 2009 - Lancement de BIXI à Montréal, principal service de vélopartage en Amérique du Nord, 3 000 vélos en libre-service répartis à travers 300 stations dont l'équipement et la technologie ont été développés par PBSC[5],[6].
  • 26 juin 2009 - Lancement de Velopass, devenu PubliBike, premier système de vélos en libre-service de Suisse, sur le campus commun de l'Université de Lausanne (UNIL) et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ainsi que dans les villes de Lausanne et Morges.
  • 18 juillet 2009 - Lancement de Vélo Bleu à Nice, avec 90 stations et 900 vélos. Il est étendu aux communes de Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer en 2011 et compte alors un total de 175 stations et 1 750 vélos.
  • 28 mars 2010 - Lancement de Libélo par Transdev à Valence dans la Drôme[7]. Il comprend 200 vélos en libre-service et en location longue durée sur le concept Smoove key répartis sur 20 stations. Le projet fut financé par Valence Agglo – Sud Rhône-Alpes.
  • 25 juin 2010 - Lancement de Vélivert par la Communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole avec 300 vélos en libre-service répartis sur 30 stations sur 4 communes (Saint-Étienne, Firminy, Saint-Chamond et Rive-de-Gier), 300 vélos et 135 vélos à assistance électrique en location longue durée.
  • 23 septembre 2010 - Lancement de Vélhop par la Communauté urbaine de Strasbourg comprenant 1 100 vélos en libre-service et 3 800 vélos de location longue durée. Strasbourg a le particularisme d'être la ville la plus cyclable de France et d'avoir lancé un VLS particulier où les vélos doivent revenir au point de départ avec des stations de plus grandes dimensions.
  • 5 février 2011 : Lancement de Q-bike à Doha au Qatar, premier service de vélos en libre-service du Moyen-Orient. 20 vélos sont disponibles pour commencer, 10 au Musée d'art islamique et 10 au Sheraton, où une piste cyclable d’initiation a été mise en place. Le service est gratuit, géré par JC Decaux qui s’est associé à la Fédération de Cyclisme du Qatar, la Municipalité et QTel.
  • 16 septembre 2011 - Lancement de V'Lille avec 3 000 vélos en libre-service et 1 100 en location longue durée, géré par Transpole, la compagnie de transport en commun de l'agglomération lilloise, en association avec Décathlon et B'Twin. L'objectif est d'atteindre 12 000 vélos en 2014.
  • Mars 2013 : Mise en place de plus de 100 vélos en libre-service à Dubaï répartis dans 10 stations du centre ville et de la Marina. Le service est assuré par les entreprises ByKy et Nextbike.
  • Durant l'été 2013, 15 vélos électriques, un vélo cargo et 10 tandems ont été rajoutés au parc Vélhop de Strasbourg, d'abord en test gratuit, puis à la location dès décembre[8].
  • 2014 et 2015, création de Ofo[9] et Mobike, deux compagnies privées chinoises de vélo en libre service sans station. Les deux compagnies lèvent progressivement des fonds pour respectivement 300 et 400 millions de dollars et opèrent plus de 100 000 vélos à travers plus d'une vingtaine de villes.
  • Novembre 2017 : La société chinoise Bluegogo, qui avait mis en service 600 000 vélos, cesse son activité suite aux vols et dégradation[10].
  • Janvier 2018 : Gobee.bike retire ses vélos de Bruxelles, Lille et Reims mais reste présente à Paris, Lyon, Rome, Florence et Turin[10]. Il se retire finalement des villes françaises et italiennes en février 2018.
  • Février 2018 : BiCycle, éphémère no 1 en Chine, met fin à ses activités six mois seulement après son lancement[10].

Exemples de vélos en libre-service

Autriche

Le modèle des Bycyklen danois avait par ailleurs été transposé à Vienne, en Autriche. Mis en place à l'origine par une association, Viennabike consistait en la mise à disposition gratuite de vélos à travers la ville avec un système identique à celui de Copenhague. Viennabike, victime de trop nombreux vols dès les premiers jours, a été remplacé depuis par le système Cyclocity de JCDecaux sous le nom Citybike Wien[note 1]. Un tel échec marque les limites de tels systèmes qui se révèlent peu sécurisés, aucune application similaire ne verra dès lors le jour en dehors des pays scandinaves.

Portugal

Depuis 2001, la ville de Aveiro a mis à disposition de ses habitants et visiteurs un grand nombre de vélos, afin qu'ils puissent se promener à travers la ville[11]. L'utilisation de ces bicyclettes est gratuite.

Plus de 30 points d'ancrage sont répartis à travers la ville. Pour utiliser un vélo, il suffit d'y introduire une pièce de monnaie, et de prendre le vélo. Ils sont disponibles de h 30 à 21 h. Afin de réduire ses dépenses en coûts fixes, la municipalité utilise les vélos en tant qu'espace publicitaire pour les annonceurs qui le souhaitent. Les vélos sont spécialement fabriqués pour leur utilisation en ville. Ils sont donc conçus spécifiquement et leur forme a été adaptée à leur rôle précis.

Solutions génériques de vélos en libre-service

Call a Bike

Call a Bike est un service de location de vélos à la demande proposé par la Deutsche Bahn (DB - entreprise ferroviaire). Le système a été inventé en 1998 par l'informaticien et entrepreneur Christian Hogl et est proposé par la Deutsche Bahn à travers sa filiale DB Rent notamment comme service de transport complémentaire à l'offre de train ou de métro.

Il est aujourd'hui disponible dans les villes de Berlin, Francfort-sur-le-Main, Cologne, Munich et Stuttgart.

  • Call a Bike (ou Call a Bike FLEX)

Après enregistrement — par téléphone avec une carte de crédit, seul le paiement d'une avance de consommation de 5  est demandé —, l'utilisateur peut louer n'importe quel vélo disponible en appelant un numéro inscrit sur celui-ci. Les vélos du système ne sont pas disposés dans des stations mais répartis dans la ville au niveau des carrefours principaux. Chaque vélo dispose d'un cadenas — indiquant la disponibilité de celui-ci par un voyant — déverrouillable avec le code donné par téléphone.

Après utilisation, le vélo peut être laissé à n'importe quel carrefour dans le centre de la ville, en l'accrochant à un élément fixe[note 2] ; après verrouillage du cadenas, l'utilisateur informe du nouvel emplacement du vélo par un appel auprès du service Call a Bike.

  • Call a Bike FIX

Une nouvelle offre de ce système à Stuttgart utilise des emplacements fixes précis — où il faut prendre et déposer les vélos — au lieu d'une dispersion libre dans la ville.

DB Rent envisage d'installer des systèmes de Call-a-bike FIX à une centaine de gares du réseau Intercity-Express, c'est-à-dire avec une seule station dans chaque ville.

  • StadtRAD de Hambourg

Basé sur un contrat avec la ville de Hambourg, DB Rent a mis en service le 10 juillet 2009 un système de vélopartage du type Call-a-bike FIX avec 67 stations dans la deuxième ville allemande, mais sous la marque StadtRAD (vélo de ville) au lieu de Call-a-bike. Les 30 premières minutes ne coutent rien, après c'est 8 centimes par minute ou 6 centimes pour les détenteurs d'un forfait annuaire du Hamburger Verkehrsverbund (en) ou d'une BahnCard (en).

Offres de service associées au marché publicitaire

Article connexe : Cyclocity.

Les deux principaux afficheurs mondiaux ont tour à tour lancé des offres de vélos en libre-service, proposées aux municipalités normalement en parallèle à la gestion de l'affichage publicitaire urbain et du mobilier urbain. Le couplage de ces offres permet — toujours dans le cadre d'un financement du service par la publicité — d'utiliser des affichages standards de 2 m2 plutôt que d'utiliser les vélos ou les stations comme support publicitaire.

Clear Channel qui proposait son service vélo à la carte à Rennes entre 1998 et 2009 se plaçait en précurseur ; cependant, son concurrent direct sur le marché publicitaire, JCDecaux, a réussi à mettre au point un service avec un fort développement en France, en place notamment à Lyon (vélo'v) d'abord et à Paris (Vélib') plus tard, suivi de Marseille (Le Vélo) et Rouen (Cy'clic) . Ce dernier déposé sous le nom Cyclocity est accessible à des utilisateurs occasionnels ou nouveaux de façon immédiate contrairement à son concurrent qui n'est ouvert qu'à des utilisateurs généralement préalablement enregistrés[note 3].

Pour une collectivité territoriale, le couplage d'une offre de vélopartage avec une offre de mobilier urbain publicitaire peut poser plusieurs problèmes. D'une part, cela enlève de la souplesse dans le choix des solutions des prestataires, et accentue les risques de monopole. D'autre part, la compétence dans le choix d'un prestataire en mobilier urbain publicitaire est souvent municipale[réf. nécessaire], alors que c'est l'échelle de la communauté de communes qui se prête le mieux au vélopartage. Fréquemment, à l'intérieur d'une même communauté de communes, les marchés publicitaires sont différents selon les communes. Cela entraîne des difficultés pour l'extension du service de vélopartage, comme à Paris[12] ou Lyon[réf. nécessaire].

Vélos flottants

À partir de la deuxième moitié de la décennie 2010 se développe une offre sans station, dite en « vélos flottants »[13]. Ce système, qui existait déjà dans quelques villes allemandes depuis 2000, repose sur des vélos que l'on laisse sur le trottoir après utilisation. Il se développe en Chine à partir de 2014 grâce à l'apparition des applications sur téléphone mobile, puis se répand rapidement dans le reste du monde[9].

Financement d'un système de vélos en libre-service

Les recettes liées à la location des vélos ne permettant pas de couvrir les frais engendrés par un système de vélos en libre-service, le financement est complété par des subventions. Celles-ci peuvent prendre la forme d'un financement par l'entreprise chargée de gérer le dispositif, ce service étant couplé à une activité pour laquelle l'entreprise réalise un bénéfice : affichage public pour JCDecaux ou transport pour Transdev par exemple.

Entreprises liées aux vélos en libre-service

Simple service anecdotique à l'origine, les offres de vélopartage ont proposé un nouveau mode de transport qui entre dans les stratégies de déplacement mises en place par les villes. Ce faisant, Clear Channel et JCDecaux sont passés du statut d'afficheurs à celui d'acteurs de la mobilité urbaine. Le système a été plébiscité par de nombreuses villes en France et en Europe suscitant la mise au point d'autres offres. Dans ce contexte, de nouvelles offres sont apparues, comme Vélo'+ à Orléans conçu par EFFIA qui est un exemple de service de vélopartage indépendant du marché publicitaire, ou Vélibleu, système de vélos en libre-service électriques pour la communauté d'agglomération de Châtellerault géré par Green On[14].

Les opérateurs de transport public dits « historiques » comme Transdev développent également leurs offres. Ainsi, en 2007, l'agglomération de Montpellier confie la gestion du service Vélomagg' à la TAM (Transdev) qui gère les transports en commun ; la société Smoove conçoit et distribue ce système à d'autres villes : Vélopop' à Avignon régie par les Transports en commun d'Avignon (exploité par Transdev), Libélo à Valence régie par Citéa (exploité par Transdev), Vélivert à Saint-Étienne régie par STAS (exploité par Transdev), C.vélo à Clermont-Ferrand régie par le SMTC (exploité par Vélogik), Optymo à Belfort. Le système Réflex de Chalon-sur-Saône, mis en place par Transdev sur la base de la technologie Call a bike a été depuis remplacé depuis par Smoove. Transdev, via sa filiale dédiée Veloway, sous la marque OYBike, exploite actuellement plus de 200 vélos à Londres et Southampton en Angleterre.

D'autres grands opérateurs y voient une occasion d'étoffer leur offre de services, comme Indigo qui prête des vélos aux automobilistes utilisant certains de ses parkings urbains[15].

À travers le monde, il y a plus de 20 fournisseurs / exploitants de services de vélos publics et de VLS.

Bilan socio-économique

Le commissariat général au développement durable a évalué le bilan socio-économique des VLS en 2010 : le coût annuel par vélo (5 déplacements quotidiens de 2 km faisant gagner 8 min) est estimé à 2 500  d'investissement, mais induit 70  de pertes de recettes de transport collectif urbain, 10  d'insécurité routière et une moyenne de 600  de subvention d'équilibre publique. La décongestion des transports en commun est estimée à un bénéfice de 820 , celle de la voirie à 110 , et des externalités environnementales de 20 , tandis que les gains pour les cyclistes s'élèvent à 2 430 , ce qui permet au dispositif d'afficher un bilan globalement légèrement positif[16].

Liste des services de vélos en libre-service dans le monde

Les nombres de vélos à disposition sont donnés à titre indicatif et le nombre de stations est sous réserve d'évolutions de ces services.

Allemagne

Australie

Autriche

  • Citybike Wien à Vienne (60 stations) - depuis - système Cyclocity géré par Gewista (groupe JCDecaux).
  • Nextbike dans de nombreuses villes.

Belgique

Brésil

Canada

  • BIXI à Montréal (5 050 vélos sur 405 stations) - depuis le - système PBSC géré par la Société de vélo en libre-service, équipement fourni par PBSC.
  • BIXI de la capitale à Ottawa et Gatineau (100 vélos sur 10 stations) - depuis le - système Bixi.
  • BIXI à Toronto (1 000 vélos sur 80 stations) - depuis le - système PBSC.
  • Bécik Jaune dans la région de Lanaudière (760 vélos sur 96 points de service) - depuis le - Une initiative de la Maison des jeunes Café-rencontre 12-17 du Grand Joliette. Système géré par l'entreprise d'économie sociale Bécik Jaune depuis 2015, qui se spécialise en vélos libre-service hors des zones urbaines fortement densifiées. Municipalités participantes en 2014 : Joliette, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, Lavaltrie et Mascouche[20].
  • Mobi à Vancouver (1 500 vélos sur 150 stations) - à partir du [21].

Chine

  • Shanghai Forever dans six villes chinoises dont Shanghai et Chengdu pour un total de 20 000 vélos[22].
  • Mobike et Ofo proposent chacun plus de 100 000 vélos à Shanghai, Pékin, Canton, Shenzhen et plus de vingt autres villes chinoises[23].
  • Hangzhou, le plus grand système au monde en 2013 avec environ 60 000 vélos[24].
  • D'autres systèmes de vélos publics sont proposés dans plus de 170 villes de Chine[25].

Chypre

Colombie

Danemark

Espagne

Une liste détaillée existe en espagnol : Systèmes de vélos partagés (Espagne) (es)

Les systèmes de vélos partagés existent aujourd'hui dans de très nombreuses villes espagnoles, mêmes petites[32].

États-Unis

Finlande

  • HKL Citybike à Helsinki, existant depuis de nombreuses années, a été repositionné en 2016 avec 500 puis 1 500 bicyclettes modernes et 150 stations en 2017, opérant entre mai et octobre[37].

France

Le premier système de ce type porté par une collectivité territoriale en France voit le jour à La Rochelle en 1976, sous l'impulsion du maire Michel Crépeau, de Michel Dubosc, alors membre du conseil municipal, et de Lucien Neuwirth, député UDR, avec l'installation le 14 août de 250 « vélos jaunes »[38] répartis dans trois stations en centre-ville, presque 10 ans après la mise à disposition gratuite des vélos blancs de Provo à Amsterdam en 1965. C'est enfin à Rennes que la première version informatisée du vélo en libre service au monde a vu le jour en 1998 avec le Vélo à la carte de Clear Channel[2].

Début 2018, 33 dispositifs distincts sont en fonctionnement, sans compter les offres de vélo flottants. Six autres villes ont ouvert puis fermé un service de vélos en libre-service.

Géorgie

Grèce

Hongrie

Israël

Italie

  • Centroinbici dans plus de 50 villes à travers le pays - depuis 2000.
  • Bicincittà dans plus de 15 villes à travers le pays - depuis 2004.
  • BiciMia à Brescia (470 vélos sur 82 stations) - depuis 2008, dont 20 vélos électriques (e-BiciMia) depuis l'été 2018.
  • BikeMi à Milan (1 300 vélos sur 154 stations) - depuis le - système SmartBike géré par Clear Channel.
  • Roma bikesharing à Rome (29 stations) - depuis 2008.

Japon

Kazakhstan

  • Astana-bike à Astana (200 vélos sur 40 stations, puis 1000 vélos prévus d'ici l'exposition de 2017)[42] - depuis le - système Smoove.
  • Shymkent-bike à Chimkent (200 vélos sur 44 stations)[43].
  • Almaty-bike à Almaty - depuis septembre 2016[44].

Luxembourg

Le premier système de ce type a vu le jour à Esch-sur-Alzette en 2004 avec la création de Äre Vëlo, eise Vëlo, remplacé en 2009 par Vël'Ok. Le second système du pays a vu le jour en 2007 avec Mamer Vélo à Mamer puis le troisième en 2008 avec Vel'oH! à Luxembourg-ville.

En 2018, quatre systèmes fonctionnent à travers le pays, les deux plus importants par le nombre de stations étant Vel'oH! et Vël'Ok.

Malaisie

Maroc

Mexique

Monaco

Depuis le , le Gouvernement monégasque propose le service des Vélos Électriques de Monaco, un système automatisé créé par Clean Energy Planet d'une dizaine de stations de vélos électriques confiées à la Compagnie des autobus de Monaco. Une cinquantaine de vélos électriques sont à disposition sur la Principauté de Monaco[47].

Norvège

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Russie

À Moscou, le programme Velobike[52] (1 000 vélos répartis sur une centaine de bornes) a été lancé le [53]. Il est un an après, toujours sous le nom Vélobike, remplacé par un système plus performant, inauguré le 9 juin 2014 avec en 2014, 2750 vélos, 4000 points de stationnement et 150 stations; Le système est accessible avec le système de transports publics Troika[54].

Slovénie

  • Bicike(LJ) à Ljubljana (300 vélos sur 30 stations) - depuis mai 2011 - système Cyclocity géré par Europlakat.

Suède

Suisse

  • PubliBike, système mis en place par PubliBike SA (plus de 1 500 vélos sur plus de 250 stations), dans de nombreuses villes suisses. Rachat de Velopass et fusion des deux réseaux sous le nom unique PubliBike depuis le .
  • Velospot, système mis en place par Intermobility SA (plus de 1 600 vélos sur 230 stations), dans de nombreuses villes suisses.

Par ailleurs, plusieurs villes de Suisse proposent un service de prêt gratuit de vélos en agence (il ne s'agit donc pas de vélos en libre-service), notamment Berne[56], Zurich[57], Genève, ainsi que le canton du Valais, qui dispose de 15 stations réparties entre Montreux et Brigue[58]. Cette offre est combinée à des locations payantes, également en agence, pour des durées plus longues. Des dispositifs similaires existaient auparavant à Lausanne[59], Neuchâtel[60] et Thoune[61], mais ils ont été remplacés par des systèmes de vélos en libre-service (payant).

Taïwan

Prestataires de vélos en libre-service en Europe

La colonne technologie station indique le type de station : lourde signifie des travaux de génie civil importants (aménagement voirie...), légère indique des travaux plus réduits, donc plus de flexibilité dans la localisation ou l'extension de la station.

La colonne technologie vélo indique le type de technologie embarquée sur le vélo pour gérer le parc de vélo : électronique pour un couplage à des stations électroniques, clé pour un système à cadenas classique (type Velomagg'), GSM pour la réservation par téléphone mobile, etc.

Prestataire Nom Commercial Lié à une DSP publicitaire Techno stations Techno vélos Localités équipées 1re mise en service Notes
JCDecaux Cyclocity oui
sauf à Toulouse
lourde électronique Vienne, Cordoue, Lyon, Paris (Vélib'), Bruxelles, Luxembourg, Marseille, Toulouse, Nantes (Bicloo), Cergy-Pontoise, Rouen Vienne, 2002
Transdev Vélomagg', Vélopop', Libélo, Vélocéa, Vélobleu, DK'Vélo, Vel'In non lourde (Pass)
ou légère (Mobile)
Electronique (Pass)
ou GSM (Mobile)
Montpellier, Avignon, Valence, Vannes, Nice, Dunkerque, Calais Vannes, Nice 2009
Clear Channel SmartBike oui
sauf à Dijon
lourde électronique Rennes, Anvers, Perpignan, Dijon, Caen, Barcelone, Oslo, Stockholm, Washington Rennes, (fermé en )
Effia Vélo'+ non lourde électronique Orléans Orléans
CarPostal PubliBike sponsors locaux lourde (première version)
légère + RFID (seconde version)
électronique (première version)
RFID + cadenas électronique (seconde version)
Lausanne-Morges, Fribourg, Yverdon, Lugano-Paradiso, Sion, Berne... Lausanne, VAE sur certains réseaux utilisant la seconde version, application smartphone
Deutsche Bahn Call a Bike non aucune / légère (FIX) électronique Berlin, Francfort-sur-le-Main, Cologne, Munich, Stuttgart, Hambourg Lausanne, Cadenas à code pseudo-aléatoire
Vélogik C.vélo non légère (+RFID)

Smoove

RFID - blocage direction et câble Clermont-Ferrand, Chamalières Clermont-Ferrand,

27 juin 2013[65]

Application smartphone
Green On VLS CARENE, Vélo Vézère Non Légère électronique Saint-Nazaire, Montignac, Tarare, Châtellerault Février 2018 VAE sur stations
Intermobility Velospot Non Légère (RFID) RFID-NFC + cadenas électronique Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Thoune, Vevey-La Tour-de-Peilz, Montreux, Locarno, Genève Septembre 2013 Applications iOS et Android
Smoove Vélivert, Métrovélobox, Vélhop non légère (clés + RFID) sur totem mutualisable clé (ou RFID) blocage direction et câble Saint-Étienne, Grenoble, Strasbourg, Slough, Belfort, Châlon sur Saône, Clermont-Ferrand, Lorient, Nicosie, Vicence Valence, Saint-Étienne, Grenoble, Strasbourg : 2010
Keolis STAR, le vélo, VCub, Vélitul, V'Lille non lourde électronique Rennes, Bordeaux, Laval, Lille Rennes,
Vinci parking non manuelle aucune Nombreuses concessions[66] Gratuit pour les clients du parking

PBSC Solutions Urbaines est un prestataire canadien qui équipe Londres en Europe et plus de 16 villes à travers le monde.



This article uses material from the Wikipedia article "Vélos en libre-service", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus