powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Carter (mécanique) (5284 views - Mechanical Engineering)

En mécanique, un carter (du nom de son inventeur J. Harrison Carter) est une enveloppe protégeant un organe mécanique, souvent fermée de façon étanche, et contenant le lubrifiant nécessaire à son fonctionnement ou des organes qui doivent être isolés de l’extérieur.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Carter (mécanique)

Carter (mécanique)

Pour les articles homonymes, voir Carter.

En mécanique, un carter (du nom de son inventeur J. Harrison Carter[1]) est une enveloppe protégeant un organe mécanique, souvent fermée de façon étanche, et contenant le lubrifiant nécessaire à son fonctionnement ou des organes qui doivent être isolés de l’extérieur[1].

Histoire

J. Harrison Carter invente et adapte ce dispositif en 1889 sur les bicyclettes anglaises Sunbeam comme compartiment étanche et huilé de la chaîne de transmission de l'effort du cycliste[2].

Domaine électrique

Dans un moteur électrique, le carter est l’enveloppe qui supporte le stator (fixe), ainsi que tous les éléments qui permettent son fonctionnement.

Groupe motopropulseur et transmission

Le carter peut être équipé d’un orifice de remplissage et de vidange, d’ailettes de refroidissement, d’un dispositif externe de lubrification, d’un dispositif de mise à l’air.

Le mot « carter » peut désigner différentes pièces dans l’automobile :

Carter-cylindres 
pièce qui englobe les chemises-pistons, le système bielle-manivelle et autres organes mécaniques, constituant le bloc-moteur d’un moteur à piston. Un filtre à huile peut y être vissé.
Carter d’huile moteur 
enveloppe placée sous le moteur pouvant servir au stockage de l’huile de lubrification. Il peut contenir une crépine et un filtre à huile, externe ou interne, ainsi que la prise du reniflard.
Dans certains cas on utilise un carter sec qui récupère l'huile du moteur mais ne contient pas de réservoir d'huile.
Carter d’embrayage 
élément comportant le mécanisme d’embrayage, situé entre le moteur et la boîte de vitesses.
Carter de boîte de vitesses 
enveloppe de l’élément mécanique proposant plusieurs rapports de transmission entre un arbre moteur (par exemple un vilebrequin) et un arbre de sortie activant la transmission secondaire.
Carter de pont 
carter situé sur l'arbre arrière d'une propulsion. Il contient le différentiel et éventuellement les arbres de roue.


This article uses material from the Wikipedia article "Carter (mécanique)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD