powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Clôture (18201 views - Architecure & BIM & MEP)

Une clôture ou barrière, désigne tout obstacle fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites ou d'empêcher des personnes ou des animaux d'y entrer ou d'en sortir. On parle de palissade lorsque la clôture est entièrement faite de pieux ou de planches.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Clôture

Clôture

Clôture
Pour les articles homonymes, voir Clôture (homonymie).

Une clôture ou barrière, désigne tout obstacle fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites ou d'empêcher des personnes ou des animaux d'y entrer ou d'en sortir.

On parle de palissade lorsque la clôture est entièrement faite de pieux ou de planches.

Métier

La fabrication de clôture ce que l'on appelait closerie était du ressort de la vannerie[1].

La Clôture, phénomène socioculturel

Pour l'historien ou le sociologue, la clôture quand elle n'a pas pour stricte utilité d'enfermer des animaux ou de se protéger d'animaux sauvages ou domestiques, peut traduire le besoin d'intimité, une marque de pouvoir ou de propriété, le degré de confiance en autrui ou envers ses voisins, ou encore une certaine relation à l'environnement (ressenti comme plus ou moins hostile, à juste titre ou non). Destinée à l'animal et/ou à l'Homme, ou parfois à se protéger d'esprits (dans certaines traditions animistes), elle peut être solide et matérielle (du mur fortifié, au barbelé électrifié) ou très symbolique. Exemples :

  • En Suède les limites de propriétés n'étaient traditionnellement pas matérialisées par des clôtures.
  • À Kourou (Guyane), dans les années 1990, les quartiers « blancs » de la partie la plus ancienne ou périphériques de la ville était encore caractérisés par des clôtures opaques et fermées, cachant la maison et le jardin et dépassant souvent une hauteur d'homme ; alors que dans le quartier amérindien les maisons et jardins n'étaient pas clôturés.

Une clôture peut marquer des préoccupations éthiques ou écologiques : depuis le milieu des années 1990, on voit apparaître des clôtures en plastique recyclé, en bois non traité, ou en matériaux écocertifiés ou écosociocertifiés (FSC par exemple).

La clôture tend à reculer dans les campagnes où l'élevage hors-sol est pratiqué (ce qui l'a rendu inutile) et inversement, dans les départements à relief ou les parcours de pelouse sont majoritaires le manque de bergers a fait proliférer les parcs clôts.

Clôture et environnement

La clôture est aussi un élément architectural structurant du jardin (individuel, public ou d'entreprise).

En fragmentant le paysage et les écosystèmes, certains type de clôtures peuvent poser de graves problèmes écologiques. S'ajoutent à ce phénomène des pollutions locales de sol liées aux produits (créosote, fongicides et insecticides de synthèse) et/ou mélanges de métaux lourds longtemps utilisé pour traiter le bois des clôtures (arsenic, cadmium, cuivre). De telles barrières écologiques ont existé à grande échelle dès l'antiquité avec par exemple les limes romaines, le mur d'Hadrien ou la Grande Muraille de Chine qui constituaient de réels obstacles pour les armées, mais aussi pour une partie de la faune.
Aujourd'hui, la plus grande clôture du monde est australienne, la Barrière à dingos, coupant presque l'île en deux[2].

Certaines clôtures ne forment pas de barrière matérielle perceptible dans le paysage. par exemple, des systèmes de type barrière canadienne sont infranchissables pour de nombreuses espèces, et/ou permettent d'interrompre des clôtures de type grillage, sans besoin de poser des portes. Ces systèmes sont souvent utilisés pour les entrées de parcs naturels ou de réserves naturelles. Elles restent un facteur de fragmentation écologique pour les mammifères non volants
Un fossé plein d'eau constitue une barrière pour de nombreuses espèces. C'est ainsi qu'on limite les enclos de la plupart des singes dans les zoos. Certains bâtiments HQE sont ainsi clôturés, ce fossé pouvant en outre jouer le rôle de réserve-tampon d'eau.

Pour des raisons esthétiques (ex : mur végétal) et/ou écologiques, les clôtures peuvent être végétalisées, ce qui atténue dans le second cas leur impact en termes de fragmentation écopaysagère.

Certaines clôtures étaient ou sont des parcs mobiles, voire de véritables cages que l’on déplace avec les animaux, mais on leur préfère de plus en plus des clôtures électriques mobiles (éventuellement alimentées par panneaux photovoltaïques), ou des filets de plastiques, plus légers et pratiques. Elles peuvent aussi parfois protéger un champ, des arbres (contre des castors par exemple) une pisciculture (contre hérons ou cormorans) ou une parcelle forestière en régénération naturelle contre des animaux pouvant y faire des dégâts…

Matériaux

Une clôture peut être construite ou posée selon plusieurs procédés et faite avec de nombreux matériaux :

Une clôture peut-être électrifiée, avec une alimentation par batterie, éventuellement couplée à un panneau solaire. Ces clôtures sont particulièrement efficaces là où le sol est humide.

Dans le domaine de l'architecture, la clôture est une enceinte qui entoure le chœur ou les chapelles d'une église.

Structure

Les clôtures grillagées modernes nécessitent la mise en place de poteaux tous les 3 m. Ces poteaux sont généralement fixés au sol par un socle de 50 × 50 × 30 cm.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Clôture religieuse

Article détaillé : Clôture religieuse.

La clôture religieuse (ou « monastique ») est un espace réservé aux religieux ou religieuses cloîtrés, non accessible aux visiteurs ou pèlerins de l'abbaye ni même à l'aumônier (pour les religieuses), sauf privilèges particuliers. Cet espace est consacré. Il regroupe en principe le cloître et les différents bâtiments d'habitation (dortoir) au sens strict, ainsi qu'un espace de la chapelle. Il est délimité par le parloir et le tour. L'hôtellerie, la porterie et certains bâtiments destinés aux travaux de l'abbaye ou du couvent sont en dehors de la clôture.

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Clôture", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM