powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Monoplan (13109 views - Transportation - Air Water Earth)

Un monoplan est un aéronef n'ayant qu'une seule paire d'ailes comme plan de sustentation. Depuis la fin des années 1930, la plupart des aéronefs adopte cette configuration, alors que les multi-plans étaient jusqu'alors privilégiées. L'amélioration constante et l'augmentation de puissance des motorisations ont en effet permis de compenser la diminution de portance liée à la diminution de la surface alaire par l'augmentation de vitesse des aéronefs.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Monoplan

Monoplan

Monoplan
Article principal : Configuration d'aile.

Un monoplan est un aéronef n'ayant qu'une seule paire d'ailes comme plan de sustentation[1]. Depuis la fin des années 1930, la plupart des aéronefs adopte cette configuration, alors que les multi-plans étaient jusqu'alors privilégiées. L'amélioration constante et l'augmentation de puissance des motorisations ont en effet permis de compenser la diminution de portance liée à la diminution de la surface alaire par l'augmentation de vitesse des aéronefs.

Configurations

Les ailes peuvent être montées à différentes hauteurs sur le fuselage – en partie basse (ailes basses), approximativement au milieu (ailes médianes) ou en partie haute (ailes hautes) – voire au-dessus (aile parasol)[2],[1]. Un monoplan à ailes basses permet entre autres de dégager le champ de vision du pilote et d'implanter un train d'atterrissage court puisque fixé sur les ailes[3]. Les bimoteurs à hélices sont généralement à ailes hautes car les hélices des moteurs, implantés dans les ailes, sont ainsi moins limitées dans leur dimension par la garde au sol de l'aéronef[3]. Lors de la conception de l'avion, le choix entre les configurations se fait en général en fonction de son cahier des charges : accessibilité au fuselage, emplacement et accessibilité à la motorisation, garde au sol, etc.

Historique

On considère que le premier monoplan de l'histoire de l'aviation est le Monoplan que l'officier de marine Félix du Temple construisit en aluminium en 1874. Mû par un moteur à vapeur, il est présenté à l'exposition universelle de 1878 et, s'il ne fait pas de vol de longue durée, on rapporte qu'il réussit à s'élever du sol plusieurs fois[4]. Même si lors des débuts de l'aviation, beaucoup d'avions sont biplans, certains très connus furent des monoplans comme le Blériot XI qui traverse la Manche en 1909, les avions Antoinette dont l'Antoinette IV d'Hubert Latham bat plusieurs records d'altitude en 1910 ou le chasseur Fokker E.III utilisé par l'Allemagne dès 1915.



This article uses material from the Wikipedia article "Monoplan", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht