Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Genre(s) | histoires de super-héros |
---|---|
Auteur(s) | Collectif, pour l'éditeur Marvel Comics |
Année de création | 1939 : fondation de Marvel Comics et première aventure de Human Torch dans Marvel Comics #1) |
Pays d’origine | États-Unis |
Langue d’origine | Anglais |
Support d’origine | Bandes dessinées (comic books) |
Thème(s) |
|
Public visé |
|
États |
|
Autre(s) support(s) |
L’univers Marvel est un monde imaginaire dans lequel évoluent la plupart des personnages de fiction des comic books publiés par la maison d'édition américaine Marvel Comics.
Cet univers a par la suite inspiré plusieurs produits dérivés, tels que des films, des séries télévisées ou des jeux vidéo.
L'univers Marvel est un univers parallèle au nôtre. Il se base essentiellement sur la Terre telle que nous la connaissons, en y ajoutant tous les super-héros et les super-vilains qui apparaissent dans les comics publiés par Marvel Comics.
Cette Terre possède les mêmes continents, les mêmes systèmes politiques que la nôtre. L'univers Marvel comporte par ailleurs lui aussi des univers parallèles, ainsi que des planètes fictives.
L'univers Marvel est peuplé de nombreux personnages dotés de super-pouvoirs, les super-héros et les super-vilains, qui se combattent dans une lutte apparemment sans fin.
On peut distinguer parmi les super-héros Marvel plusieurs catégories :
Les super-vilains font aussi partie de ces diverses catégories.
Les super-héros Marvel ont aussi à faire avec de nombreuses races extraterrestres : par exemple les Badoons (en), les Broods, les Krees, les Shi'ar, les Skrulls ou les Spectres noirs (en) (« Dire Wraiths »), etc.
Il existe aussi des créatures de l'espace, nommées entités cosmiques comme les Célestes, les Gardiens, l’Étranger, Galactus (et l'un de ses héraut le Surfer d'Argent), les entités conceptuelles Mort, Éternité ou le Tribunal Vivant, voire les Doyens de l'univers (qui sont d'un genre différent) ou les entités démoniaques comme Mephisto, Cyttorak ou Dormammu, etc. Ces entités apparaissent le plus souvent à l'occasion de sagas cosmiques impliquant des artefacts extrêmement puissants, tels le Cube cosmique ou les Gemmes de l'infini.
Voir aussi la catégorie Personnage de comics Marvel et ses sous-catégories, ou l’article sur les démons de cet univers.
L'univers Marvel, de par sa géographie, ressemble essentiellement au nôtre. Les héros interviennent souvent dans des pays réels, principalement aux États-Unis[1] (les Vengeurs, les Quatre Fantastiques, les X-Men, etc.), mais aussi (entre autres) en Australie[2], au Canada[3] (la Division Alpha, le Département H, etc.), au Royaume Uni[4] (Excalibur), en Russie[5] (les Super-soldats soviétiques, les agents affiliés au KGB, etc.), voire en France[6], en Chine[7], etc.
Mais il existe aussi des pays imaginaires comme, en Europe : la Latvérie, un pays d'Europe de l’Est dominé par le Docteur Fatalis, proche de la Symkarie (en) (patrie de Silver Sable) ou la Transie (en) (pays de naissance de la Sorcière rouge et de son frère Vif-Argent) ; en Afrique : le Wakanda dont est originaire la Panthère Noire ou l'île de Génosha où interviennent souvent les X-Men ; En Asie : l'île de Madripoor (en), qui est notamment le cadre de plusieurs aventures du héros Wolverine.
Par ailleurs, la cité terrestre d'Attilan[8] (transportée ensuite sur la Lune) est la demeure des Inhumains gouvernée par Flèche Noire, et l'océan Atlantique abrite le royaume d'Atlantis (en)[9] régi par Namor, le Prince des mers.
Plusieurs équipes de héros sont basés dans la ville de New York[10] :
Ils ont pour la plupart un secteur de la ville qui leur est propre. Par exemple, Daredevil, né à Hell's Kitchen, a également son appartement dans un arrondissement de Manhattan[12], tout comme le Dr Strange qui évolue dans le cossu Greenwich Village où se trouve son manoir, surnommé le « Saint des Saints » (The Sanctum Santorum)[13].
Les Vengeurs de la côte ouest sont basés en Californie à Los Angeles.
La Terre, sur laquelle se déroule l'essentiel des aventures des héros Marvel, était connue avant l’épisode Spider-Man: One More Day (en) sous le nom de Terre-616[14]. L'un des satellite de Saturne, Titan, est la planète d'une branche de la race des Éternels[15], comme Thanos. L’Astéroïde M est une base orbitale terrestre créée par Magnéto qui a abrité ses divers alliés (comme la Confrérie des Mauvais Mutants ou les Acolytes)[16].
L'univers Marvel comprend également des planètes fictives comme Zenn-La, la planète d'origine du Surfeur d'Argent, une version de la Contre-Terre du Maître de l'évolution et même une planète douée de vie, Ego, la planète vivante.
Il existe aussi des planètes artificielles, comme Taa-II[17], le vaisseau-monde de Galactus en forme de ruban de Möbius de la taille d’un système solaire.
L'univers Marvel comprend de nombreux univers parallèles (comme la cité mystique de K'Un-Lun[18], le Microvers[19] ou la Zone négative), des microcosmes (comme le marais de l'Homme-Chose[20] ou la Zone bleue de la Lune (en)), des réalités alternatives, des dimensions mystiques comme l'Enfer, Asgard (patrie des dieux nordiques) ou les Limbes (Limbo)[21], mais leur place reste relativement peu importante.
Les organisations dominantes de l'univers Marvel sont les équipes de super-héros, les plus connus étant les Vengeurs, les Quatre Fantastiques ou les X-Men, mais aussi les Champions de Los Angeles, les Défenseurs, la Division Alpha, les Gardiens de la Galaxie, Facteur-X, les Frères des étoiles, Illuminati, les Marvel Knights, les New Warriors, les Nouveaux Mutants, les Thunderbolts, les Vengeurs secrets ou X-Force, entre autres. Certaines organisations, comme Heroes for Hire, sont constituées de mercenaires à louer.
Elles sont confrontées à des équipes de super-vilains comme les Cavaliers d'Apocalypse, le Club des damnés, la Confrérie des Mauvais Mutants, les Démolisseurs, la Division Oméga, l'Empire secret, le Front de libération mutant, l'Intelligencia, la Maggia, La Main, les Maîtres du mal, les Maraudeurs, les Sinistres Six ou la Société du Serpent, pour n'en citer que quelques unes.
Le S.H.I.E.L.D. est l'organisation secrète du gouvernement américain chargée de protéger le monde des activités terroristes internationales, notamment de l'AIM ou l'HYDRA.
D'autres organisation, axées sur la recherche scientifique ou l'enseignement (plus ou moins secrètes) existent, comme Weapon Plus, le Projet Pegasus, l'institut Xavier du professeur Charles Xavier, l’Académie du Massachusetts[22] d'Emma Frost ou le centre de recherches sur l'île de Muir en Écosse du docteur Moira MacTaggert.
Il existe aussi des entreprises multinationales comme Alchemax, Cross Technological Enterprises (en), Landau, Luckman, and Lake (en), Oscorp, Parker Industries (en), la Roxxon Energy Corporation (en) ou Stark Industries, voire Fantastic Four Incorporated (en) (la société fondée par Red Richards des Quatre Fantastiques). Damage Control (en) est une entreprise américaine de construction spécialisée dans la réparation des dommages matériels causés par les conflits entre super-héros et super-vilains.
Il existe des cabinets d'avocats, comme « Goodman, Lieber, Kurtzberg & Holliway (en) » ou travaille Jennifer Walters (Miss Hulk) et le cabinet « Nelson & Murdock » ou travaillent les avocats Foggy Nelson et Matt Murdock (Daredevil).
Les journaux d'information, comme le journal new-yorkais Daily Bugle dirigé par le tempétueux J. Jonah Jameson et où travaille Peter Parker en tant que photographe indépendant, ainsi que le Daily Globe, un journal concurrent du Daily Bugle.
L'Unlimited Class Wrestling Federation (en) (UCWF) est une association de lutteurs professionnels qui possèdent une force, une endurance et une résistance surhumaines aux blessures dont fait partie notamment Benjamin Grimm (la Chose).
Il existe aussi des prisons spécialisées, comme Alcatraz, la Base Gamma, le Raft, le Projet Pegasus, Ryker’s Island, la Voûte, la Zone 52 ou la Zone 102 entre autres, conçues pour contenir des individus dotés de super-pouvoirs[23].
Voir aussi les catégories Équipe de super-héros Marvel et Équipe de super-vilains Marvel
Voir aussi la catégorie Série de comics Marvel
Jeu de rôle sur l’univers Marvel, version retravaillée de l'original, (Marvel Super Heroes, MSHRPG) édité par TSR vers la fin des années 1980.
Ce jeu, sorti à la fin des années 1990, est basé sur le système de jeu SAGA[Quoi ?], lui aussi plutôt simple[réf. nécessaire].
Jeu de rôle indépendant sous licence Marvel avec tous les héros[24].
This article uses material from the Wikipedia article "Univers Marvel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon