powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Super-vilain (3903 views - Movie)

Un super-vilain (de l'anglais « supervillain »,), ou un super-scélérat voire un super-méchant, est un type de méchant de fiction que l'on retrouve principalement dans les comics et certains films d'action ou de science-fiction. Le terme est couramment employé pour désigner les personnages dotés de super-pouvoirs, mais qui, à l'opposé des super-héros, les utilisent pour faire le mal ou commettre des crimes. Néanmoins, le terme s'est aussi étendu à tous les ennemis des super-héros, y compris ceux n'ayant pas de pouvoirs surhumains.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Super-vilain

Super-vilain

Super-vilain

Un super-vilain (de l'anglais « supervillain »[a],[1]), ou un super-scélérat[b] voire un super-méchant[b], est un type de méchant de fiction que l'on retrouve principalement dans les comics et certains films d'action ou de science-fiction.

Le terme est couramment employé pour désigner les personnages dotés de super-pouvoirs, mais qui, à l'opposé des super-héros, les utilisent pour faire le mal ou commettre des crimes. Néanmoins, le terme s'est aussi étendu à tous les ennemis des super-héros, y compris ceux n'ayant pas de pouvoirs surhumains.

Description

En beaucoup de points, les super-vilains les plus classiques sont souvent semblables aux super-héros : ils ont des pouvoirs hors du commun, des costumes distinctifs, une double identité (bien que sur ce point cette identité soit souvent révélée aux autorités à la suite de leur arrestation)... La seule différence majeure est en général que les super-vilains utilisent leurs pouvoirs pour faire le mal ou la soif de pouvoir personnel. Dans les premiers archétypes, ils s'en servent usuellement pour commettre des vols ou des crimes d'ampleur, voire conquérir le monde s'ils sont ambitieux. Par la suite, de nouvelles motivations ont été ajoutées : le super-vilain peut être animé par un désir de vengeance envers un héros ou une autre personne, ou même, parfois, pour une juste cause, bien qu'il la serve mal (Magnéto).

L'un des cas les plus typiques d'origine de super-vilain consiste en un accident chimique, nucléaire ou génétique (comme le Joker, qui chuta dans une cuve de produits chimiques), qui engendre souvent la folie du personnage en même temps qu'il lui donne ses pouvoirs. Cependant, les auteurs ont parfois créé d'autres cas, comme des origines mutantes, extra-terrestres, surnaturelles, etc.

Souvent, les super-vilains (surtout les principaux ennemis) ont des pouvoirs et des origines qui reflètent celles des super-héros qu'ils affrontent. Par exemple, le Docteur Fatalis est l'antithèse de Red Richards.

Personnages

Liste de quelques super-vilains :

DC Comics

Ennemis de Batman :

Ennemis de Superman :

Ennemis de Green Lantern :

Ennemis de Flash :

Autres ennemis des Super-héros DC comics :

Marvel Comics

Tous ces super-vilains, en plus d'avoir un ennemi principal à affronter (Le Bouffon vert contre Spider-Man, Magnéto contre le Professeur Xavieretc.), sont aussi souvent des ennemis du SHIELD, des Vengeurs ainsi que de tous les autres groupes de super-héros qui forment régulièrement des alliances.

Classement

À l'été 2009, le site web spécialisé IGN réalise le classement des 100 Vilains (Méchants) des comics sur 75 années. Voici les 20 premiers et quelques autres[2] :

N⁰ Nom du Vilain Édition
1 Le Joker DC Comics
2 Magnéto Marvel Comics
3 Docteur Fatalis Marvel Comics
4 Lex Luthor DC Comics
5 Galactus Marvel Comics
6 Darkseid DC Comics
7 Ra's al Ghul DC Comics
8 Loki Marvel Comics
9 Dark Phoenix Marvel Comics
10 Wilson Fisk Marvel Comics
N⁰ Nom du Vilain Édition
11 Catwoman DC Comics
12 Double-Face DC Comics
13 Norman Osborn Marvel Comics
14 Crâne Rouge Marvel Comics
15 Sinestro DC Comics
16 Black Adam DC Comics
17 Brainiac DC Comics
18 Mystique Marvel Comics
19 Le Fléau Marvel Comics
20 Bullseye Marvel Comics



This article uses material from the Wikipedia article "Super-vilain", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Movie

Movie, Animation, Cartoon