powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Snoopy (3867 views - Animation & Rendu & BD)

Snoopy est un chien, personnage principal du comic strip Peanuts, de race beagle. Lui et son maitre Charlie Brown sont les principaux protagonistes de la bande dessinée. Au fur à mesure du comic, son comportement devient « humain » : il se met à marcher sur ses deux pattes, à penser et à philosopher. Il a des habitudes plutôt extravagantes, comme celle de dormir sur le toit de sa niche et vit dans un monde fantaisiste, se prenant pour un astronaute (le premier beagle à avoir marché sur la lune, avant même la mission Apollo 10, laquelle adoptera les noms de Charlie Brown, pour le module de commande et de Snoopy, pour le module lunaire), un aviateur de la Première Guerre mondiale, perpétuellement aux prises avec l'as allemand des airs Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, le joueur de billard Eddie Vite-fait du film L'Arnaqueur, le légionnaire Beau Geste, un célèbre écrivain, un grand joueur de hockey, un joueur de tennis, un scout, etc. Il a de nombreux frères et sœurs, dont Belle, Spike, Andy, Olaf et Marbles. Son meilleur ami est Woodstock , un petit oiseau qui deviendra son compagnon et son confident. Il a été repris par de nombreuses marques comme mascotte dont Metlife de 1985 à 2007.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Snoopy

Snoopy

Snoopy

Snoopy
Personnage de fiction apparaissant dans
Peanuts.


Statue de Snoopy au Centre spatial Kennedy

Origine États-Unis
Sexe Mâle
Espèce Chien (beagle)

Créé par Charles M. Schulz
Séries Peanuts
Première apparition 2 octobre 1950
Dernière apparition 19 octobre 2015

Snoopy est un chien, personnage principal du comic strip Peanuts, de race beagle. Lui et son maitre Charlie Brown sont les principaux protagonistes de la bande dessinée. Au fur à mesure du comic, son comportement devient « humain » : il se met à marcher sur ses deux pattes, à penser et à philosopher.

Il a des habitudes plutôt extravagantes, comme celle de dormir sur le toit de sa niche et vit dans un monde fantaisiste, se prenant pour un astronaute (le premier beagle à avoir marché sur la lune, avant même la mission Apollo 10, laquelle adoptera les noms de Charlie Brown, pour le module de commande et de Snoopy, pour le module lunaire), un aviateur de la Première Guerre mondiale, perpétuellement aux prises avec l'as allemand des airs Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, le joueur de billard Eddie Vite-fait du film L'Arnaqueur, le légionnaire Beau Geste, un célèbre écrivain, un grand joueur de hockey, un joueur de tennis, un scout, etc.

Il a de nombreux frères et sœurs, dont Belle, Spike, Andy, Olaf et Marbles. Son meilleur ami est Woodstock , un petit oiseau qui deviendra son compagnon et son confident.

Il a été repris par de nombreuses marques comme mascotte dont Metlife de 1985 à 2007.



This article uses material from the Wikipedia article "Snoopy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animation & Rendu & BD

Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, modèle 3D, Autodesk Softimage, Cinema 4D, rendu, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, cartoon, BD, dessin animé