powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Shérif Woody (4193 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

Shérif Woody dit Woody est un personnage de fiction des films Toy Story, Toy Story 2 et Toy Story 3. Il apparaît aussi dans les jeux du même nom, ainsi que dans le film Buzz l'Éclair, le film : Le Début des aventures. Tom Hanks double sa voix en anglais, ainsi que son frère Jim Hanks à quelques occasions. En France, Woody est doublé par Jean-Philippe Puymartin et, au Québec, par Alain Zouvi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Shérif Woody

Shérif Woody

Shérif Woody

Cosplay de Sherrif Woody à Hong Kong Disneyland Resort. Compte Twitter : sherifwoodyTS

Nom original Shérif Woody
Sexe masculin
Espèce jouet-figurine de cow-boy
Entourage Buzz l'Éclair
Jessie
Pile-Poil
La Bergère
Zig-Zag
Mr Patate
Siffli
Rex
Bayonne
Ennemi de Papi Pépite
Sid
Scud
Lotso
Al

Shérif Woody dit Woody est un personnage de fiction des films Toy Story, Toy Story 2 et Toy Story 3. Il apparaît aussi dans les jeux du même nom, ainsi que dans le film Buzz l'Éclair, le film : Le Début des aventures. Tom Hanks double sa voix en anglais, ainsi que son frère Jim Hanks à quelques occasions. En France, Woody est doublé par Jean-Philippe Puymartin et, au Québec, par Alain Zouvi.

Histoire

Dans l'univers de Toy Story, Woody est apparu pour la première fois dans les années 1950, dans une série intitulée Western Woody (Woody's Roundup en VO), une série où les personnages sont des marionnettes. Là, Woody partage l'affiche avec Jessie l'écuyère, Pile-Poil le cheval et Papi Pépite, le chercheur d'or. La série connaît un immense succès, mais sera arrêtée lors de la période de la conquête de l'espace, les gens s'intéressant désormais plus aux héros futuristes qu'aux westerns. Dans le deuxième opus, cette série sera d'ailleurs citée.

Toy Story

Dans ce premier opus, Woody est présenté comme étant le jouet favori d'Andy Davis ainsi que le chef des jouets de la chambre du bambin. Il redoute plus que tout autre l'apparition d'un jouet qui pourrait le détrôner dans le cœur de son propriétaire, mais il n'en laisse rien paraître, du fait de son rôle de leader. L'histoire débute alors qu'un déménagement de la famille du garçonnet est prévu dans une semaine.

Cette crainte se concrétisera le jour de l'anniversaire d'Andy, où le petit garçon reçoit un Buzz l'Éclair ultra-sophistiqué. Le nouveau jouet devient très vite populaire, et Woody perd simultanément son statut de chef et de jouet préféré, et développe un vif sentiment de jalousie à l'égard du ranger. Alors qu'Andy, sa mère et sa sœur décident de manger à Pizza Planet, une pizzeria sur le thème de l'espace, Woody tente de se débarrasser -provisoirement- de Buzz, afin d'être emmené à sa place. Mais son plan tourne mal : l'astronaute passe par la fenêtre, et le cow-boy est accusé d'avoir tenté de tuer Buzz. Woody évite de peu un lynchage de la part de ses camarades en plastique, et Andy l’amène à Pizza Planet. Le shérif retrouve Buzz durant l'arrêt à une station d'essence, mais le ranger, furieux, lui saute dessus et les précipitent tous deux hors de la voiture, qui finit par partir sans eux, la famille Davis ne remarquant rien.

Bien décidé à rentrer dans la chambre avant le déménagement prévu dans deux jours et de regagner l'estime de ses amis, Woody réussit à convaincre Buzz de l'accompagner à Pizza Planet à l'aide d'une camionnette de livreur de pizza. Les deux jouets arrivent presque à retrouver Andy, mais une gaffe de Buzz les fait tomber entre les mains de Sid Phillips, le voisin d'Andy, un affreux garnement adorant maltraiter ses jouets.

Après bien des péripéties dans la chambre du tortionnaire, Woody et Buzz finissent par développer de profonds liens d'amitiés, où le cow-boy avoue que Buzz est un excellent jouet, et où le ranger prend conscience qu'il n'est qu'un jouet et non pas un véritable ranger de l'espace après avoir vu sa publicité à la télévision. Le shérif sauve une dernière fois Buzz des griffes de Sid, et ils tentent de retrouver la famille d'Andy. Mais le déménagement est déjà fini, et les deux amis doivent échapper aux dents acérées de Scud, le chien de Sid, tout en essayant de rejoindre le camion de déménagement. Finalement, grâce à la fusée de Buzz, que Sid lui avait scotchée sur le dos il y a peu, Woody et le ranger réussissent à retrouver directement Andy dans la voiture, heureux enfin d'avoir retrouvé ses deux jouets favoris.

Toy Story 2

Dans le second opus, Andy souhaite emmener Woody avec lui en colonie de vacances mais déchire accidentellement le bras du cow-boy, il décide finalement de le laisser chez lui. Woody sombre alors dans une dépression en haut de l'Étagère d'Andy. Quelques jours plus tard, alors que la mère d'Andy organise un vide-grenier, elle prend accidentellement un jouet pingouin, que Woody va tenter de sauver. Alors qu'il était sur le point de réussir, Al, un collectionneur sans scrupules le vole et l'emmène chez lui.

Chez le collectionneur, Woody rencontre Jessie, Pile Poil le cheval et Papi Pépite le chercheur d'or. Là-bas, Woody apprend qu'il est une ancienne star de série télévisée pour enfants en noir et blanc. Pendant ce temps, Buzz l'Éclair, Mr Patate, Zig Zag, Rex et Bayonne vont à la recherche de Woody et se retrouve dans le magasin de jouet du kidnappeur de Woody. Dans le magasin, Buzz l'Éclair se rend au rayon Buzz l'Éclair où il souhaite prendre un nouveau gadget, c'est alors qu'un Buzz l'Éclair (qui ne sait pas qu'il est un jouet) attache Buzz à sa place et part avec les compagnons de Buzz. Alors que Woody s'apprête à partir, Jessie lui raconte comment son ancienne propriétaire Émily l'a jetée. Woody décide alors de rester sous les conseils de Jessie et de Papi Pépite, car dans quelques heures, ils partiront pour le Japon, là où Woody est vénéré comme un Dieu pour sa série télévisée.

Alors que le vrai Buzz parvient à se libérer, les autres jouets et le faux Buzz trouvent Al et se cachent dans sa voiture. Le vrai Buzz les rate mais se rend compte que Al habite juste en face de son magasin. Au moment où il sort du magasin, l'Empereur Zurg le suit pour le détruire et Buzz ne se doute pas qu'il est suivi. Lorsque les jouets arrivent chez Al, et sèment le bazar (Zig Zag ligotera Jessie et Pile Poil avec son ressort et Bayonne se jettera sur Papi Pépite), le vrai Buzz arrive et explique la situation au Faux Buzz qui décide de les aider et de les accompagner mais Woody décide de les repousser. Buzz, à bout de nerfs décide de partir mais, juste à temps, Woody rechange d'avis et propose à Jessie, Pile Poil et Papi Pépite de venir avec lui. Ce dernier devient fou de rage et enferme Woody pour qu'il ne puisse pas sortir. Alors que Al arrive et s'en va avec les jouets pour l'aéroport en route pour le Japon, les jouets le suivent. En chemin, ils tombent sur Zurg avec qui le faux Buzz se bat. Rex vient aider le faux Buzz et pousse malencontreusement Zurg dans le vide.

Alors qu'après son combat, le Faux Buzz retrouve son père Zurg vivant, l'équipe de jouets s'empare d'un camion Pizza Planet pour suivre Al. À l'intérieur, ils rencontrent trois petits hommes verts que l'on voit dans Toy Story 1. Alors qu'ils arrivent à l'aéroport, les jouets se retrouvent dans la soute à bagages où Papi Pépite frappe violemment Buzz et se bat avec Woody qu'il blesse. Finalement, les jouets le mettent dans un sac à dos rose avec une Barbie défigurée par du maquillage. Tout rentre dans l'ordre et les jouets retournent chez Andy avec en plus les 3 petits hommes verts, Jessie et Pile Poil.

Toy Story 3

Dans le troisième et dernier opus, Woody et ses amis connaissent un avenir incertain, quand Andy s'apprête à entrer à l'université. Toutefois, contrairement aux autres jouets, mis dans un sac poubelle, Woody est sur le point d'être conservé par son propriétaire.

Le personnage

Woody est un cow-boy shérif. Il porte un chapeau marron, un foulard rouge, une chemise jaune rayée de rouge, une veste en apparence peau de vache, un pantalon bleu, des bottes, ainsi que de la fameuse étoile de shérif qu'il arbore en permanence. C'est une poupée faite de tissu et de plastique, avec une corde dans le dos qui le fait parler. Il est amoureux de la Bergère, un autre jouet d'Andy, qu'il sauve souvent au cours de jeux.

Le Shérif Woody est le chef des jouets d'Andy, ainsi que son préféré. Bien qu'il veuille donner une impression de tranquillité et de contrôle de soi, Woody se sent souvent frustré et impuissant, et, plus que tout, il redoute Noël et l'anniversaire d'Andy, où il craint d'être détrôné dans le cœur de ce dernier. Cette crainte se réalisera avec l'arrivée de Buzz l'Éclair, un jouet ultra-perfectionné. Woody révèlera alors son côté sombre et fera tout pour se débarrasser du nouveau jouet. Mais finalement les deux jouets deviendront amis et leur querelles seront oubliées.

Dans Toy Story 2, Woody redoute le jour où Andy cessera de l'aimer, et faillit abandonner tous ses amis pour partir au Japon, avec Jessie, Pile-Poil, et Papi Pépite. Buzz lui fera changer d'avis.

Citations

Lorsque l'on tire la ficelle dans son dos, Woody peut parler d'une voix éraillée et ainsi dire quelque phrases, issue de la série télévisée fictive :

  • Les mains en l'air ! (Idem en Québécois)
  • Cette ville est beaucoup trop petite pour nous deux. (Il n'y a pas assez de place pour nous deux, dans cette ville. en Québécois, This town ain't big enough for the two of us! en version originale)
  • Il y a un serpent dans ma botte ! (Idem en Québécois, There's a snake in my boot! en VO)
  • Quelqu'un a empoisonné le point d'eau ! (Quelqu'un a empoisonné l'étang en Québécois, Somebody's poisoned the waterhole! en VO)
  • Tu es mon adjoint préféré. (Tu es mon assistant préféré. en Québécois, You're my favorite Deputy! en VO)
  • Je me joindrai bien à votre détachement, mais avant je vais vous chanter une petite chanson (I'd like to join your posse, boys, but first I'm gonna sing a little song en VO)

Interprètes

Chansons interprétées par Woody

  • Je suis ton ami (You've Got a Friend in Me) dans Toy Story et Toy Story 2
  • Étrange, bizarre (Strange Things) dans Toy Story


This article uses material from the Wikipedia article "Shérif Woody", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic