powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Supériorité aérienne (4839 views - Transportation - Air Water Earth)

La supériorité aérienne est un terme militaire mettant en exergue la domination de l'espace aérien. Habituellement utilisée en temps de guerre, elle définit le contrôle aérien avec une opposition présente mais faible permettant de conduire des actions militaires sans problèmes majeurs. La supériorité aérienne est différente de la suprématie aérienne, qui définit une opposition nulle ou quasi nulle. La supériorité aérienne permet généralement l'augmentation des bombardements et le soutien tactique aérien aux forces terrestres, y compris, les parachutages d'hommes et d'approvisionnements.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Supériorité aérienne

Supériorité aérienne

La supériorité aérienne est un terme militaire mettant en exergue la domination de l'espace aérien.

Habituellement utilisée en temps de guerre, elle définit le contrôle aérien avec une opposition présente mais faible permettant de conduire des actions militaires sans problèmes majeurs.

La supériorité aérienne est différente de la suprématie aérienne, qui définit une opposition nulle ou quasi nulle.

La supériorité aérienne permet généralement l'augmentation des bombardements et le soutien tactique aérien aux forces terrestres, y compris, les parachutages d'hommes et d'approvisionnements.

Chasseur de supériorité aérienne

La doctrine militaire américaine définit certains avions comme « air superiority fighter (en) ». Un tel avion doit être capable de sortir facilement vainqueur d'un combat contre un chasseur ennemi, permettant en principe d'obtenir la suprématie aérienne contre un ennemi qui ne possède pas de tels avions. En contrepartie, cet avion est spécialisé pour ce rôle. Pour toute autre mission, ce chasseur doit escorter les avions remplissant la mission principale.

L'United States Air Force utilise des avions de supériorité (F-15 puis Lockheed Martin F-22 Raptor) en complément de ses avions multirôles (F-16 puis F-35).

Cette philosophie s'oppose à celle de l'avion de combat polyvalent privilégiée par l'armée de l'air française : le Dassault Rafale a été conçu pour remplir à la fois des missions d'attaque et de combat aérien. Le constructeur le décrit comme « omnirôle »[1]

Références



This article uses material from the Wikipedia article "Supériorité aérienne", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht