Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes.
Pêche sportive | |
Un pêcheur sportif montrant sa prise, un saumon kéta. | |
modifier |
La pêche sportive est un type de pêche pratiqué par des personnes en possession d'une licence sportive, qui a pour objectif le plaisir de la pratique dans la compétition ou non, et éventuellement la consommation de ses prises. Ces dernières sont interdites à la vente en France et en Belgique[1].
Elle tend à être considérée comme un sport à part entière avec de plus en plus de pratiquants, des compétitions dans le monde entier et dans toutes disciplines mais également des pêcheurs recherchant à dépasser leur limites et faire tomber de nouveaux records. Elle vise, par exemple, à capturer les plus grosses, ou le plus grand nombre de prises possibles en un temps limité. Elle nécessite généralement un équipement plus ou moins sophistiqué, de l'expérience, une bonne condition physique et une certaine patience.
Les pêcheurs sportifs font en principe preuve :
La pêche peut se diviser en deux grands types : la pêche en eau douce et la pêche en mer, qui regroupent de nombreuses techniques.
La pêche en eau douce comporte quatre[pas clair] types principaux.
La pêche au posé, ligne morte ou ligne de fond, consiste à présenter une esche aux poissons sur le fond. La ligne est donc composée principalement d'une plombée ou d'un amorçoir (feeder en anglais) ou d'un plomb (dont la forme peut varier d'après l'intensité du courant ou la nature du sol).
Il s'agit donc bien d'une pêche au lancer, dont la touche sera détectée par un dispositif de contre-poids (écureuil, une boulette d'amorce sur le fil entre le moulinet et le premier anneau de la canne) ou par un détecteur électronique cher aux carpistes. La touche peut aussi être détectée en observant le mouvement de l'extrémité de la canne à pêche, désigné par l'anglicisme quiver tip (scion (tip) qui remue (quiver)).
La pêche de la carpe au posé est dite « pêche en batterie » car elle est bien souvent réalisée à l'aide de 3 ou 4 cannes posées sur un support.
La pêche au coup consiste à attirer le poisson à un endroit déterminé appelé coup. Le principe parait simple, mais de nombreuses règles doivent être connues en fonction du lieu de pêche et de l'espèce de poissons recherchée. On ne peut pratiquer celle-ci que sur les rivières de deuxième et troisième catégorie (rivière lente, fleuve), les canaux, les étangs.
Les espèces de poissons ciblées sont les poissons blancs : ablettes, gardons, brèmes, carpes, tanches, rotengles, barbeaux.
Principe : à partir d'un mélange plus ou moins complexe de farines et de graines de toutes sortes, on confectionne une amorce qui sera lancée à une certaine distance du bord, déterminée par la longueur de la canne, en général entre 4 et 13 mètres. L'amorce attire le poisson sur le coup, zone où l'on viendra pêcher avec une ligne flottante. Cette pêche est sportive et de nombreux concours ont lieu dans de nombreux pays tant au niveau national qu'international. Il y a également des compétitions inter-nations.
Citons quelques grandes nations qui ont été championnes du monde : l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ainsi que certains pays de l'Est qui depuis quelques années sont souvent sur les podiums internationaux. Il faut de nombreuses années de persévérance pour commencer à obtenir des résultats. En France, des Ateliers Pêche Nature (APN) permettent d'évoluer dans cette discipline (Renseignement auprès des fédérations départementales de pêche).
Cette pêche consiste à capturer la plupart des salmonidés des rivières de haute et moyenne montagne en utilisant des appâts naturels récoltés au préalable sur le lieu de pêche. Les appâts utilisés varient en fonction de la saison, de l'altitude et de l'état de l'eau. Il existe un matériel spécifique, mais il peut être choisi par rapport à la taille du cours d'eau que l'on souhaite prospecter. Une canne à l'anglaise fait parfois l'affaire pour ce mode de pêche. La pêche au toc[2] revient de plus en plus à la mode, un montage avec un bouchon est souvent utilisé permettant de laisser descendre son appât avec le courant du cours d'eau, celui-ci est souvent un ver de terre, de terreau ou une teigne. Cette pêche doit son nom à la tape faite la plupart du temps par les truites s'emparant de l'appât !
Il s'agit d'une pratique partagée par les « pêcheurs au coup » (le coup étant le lieu où on pêche après avoir appâté, parfois plusieurs jours auparavant) et les « pêcheurs au lancer ». Elle consiste à attirer les poissons carnassiers (par exemple silure, brochet, sandre ou perche, en rivière) à l'aide d'un poisson vivant fixé sur l'hameçon.
Sur un coup amorcé pour la pêche de l'ablette il se produit un phénomène particulier que l'on nomme chasse : il peut s'agir de perches qui chassent en groupe ou d'un sandre qui voit un brochet. Les ablettes sautent au-dessus de l'eau et s'enfuient dans tous les sens. La technique employée pour remédier à ce phénomène consiste à monter sur une canne à vif un poisson vivant esché sur un hameçon approprié. La patience est de rigueur et est souvent couronnée de succès. La plupart des pêcheurs au coup ont une canne à vif prête à l'emploi, la présence d'un poisson carnassier sur un poste peut gêner considérablement une partie de pêche. Pour cette raison certains pêcheurs emmènent dans un seau à vif quelques gardons qui serviront d'appâts.
Cette pratique est décriée par les protecteurs des animaux.
La pêche à la mouche se pratique avec une canne très souple, un moulinet simple doté d'un frein, et une soie pour pouvoir lancer la mouche. Pour lancer, il y a principalement deux techniques : le lancer fouetté et le lancer arbalète (plusieurs noms). Le principe du lancer fouetté est de balancer la soie en avant - en arrière tout en déroulant la soie du moulinet, la pose de la mouche imite un insecte venant se poser sur la surface de l'eau pour pondre ses œufs. Le principe du lancer arbalète est de tirer sur le corps de la mouche jusqu'à plier la canne. La puissance de la canne fera le reste quand vous relâcherez la mouche. La pose de la mouche se fait généralement moins en douceur, cette pose de mouche imite un insecte mort en vol par exemple. (On utilise le lancer arbalète surtout avec des nymphes à billes.)
La pêche à la mouche se décline en différentes catégories :
Ces techniques consistent à imiter, soit les insectes qui pondent leur œufs à la surface de l'eau (mouches sèches), soit l'éclosion de ces œufs (nymphes et émergentes), soit des insectes noyés ou en vie subaquatique (nymphes et noyés), soit des petits poissons (streamers). Les poissons comme l'ombre, la truite et les autres prédateurs étant consommateurs de ces insectes ou de ces poissons, ils mordent à l'hameçon. La pêche à la mouche permet de prendre tous types de poissons dans des milieux variés (eau douce, eau salée).
Une « mouche » est donc une imitation, nommée aussi « artificielle », qui tend soit à provoquer une attitude agressive de la part du poisson recherché (territorialité), soit à reproduire, plus ou moins parfaitement, l'insecte ou l'alevin dont le prédateur se nourrit. Cette artificielle est généralement faite par le pêcheur lui-même, en fixant sur l'hameçon divers matériaux, plumes et poils variés le plus souvent. Idéalement, cette activité de « montage de mouche » nécessite, outre une grande dextérité, une bonne connaissance de l'éthologie des salmonidés et une expertise certaine en entomologie, mais elle reste praticable par tous.
La première description écrite de pêche à la mouche se trouve dans le Natura Animalium, où Claude Élien (200 ap. J-.C.) décrit une technique de pêche macédonienne consistant à leurrer des « poissons tachetés » (probablement des truites fario) à l'aide d'hameçons recouvert de laine rouge et cerclés de plumes de coq. Il est remarquable de constater qu'au XXIe siècle c'est la même technique, pratiquement inchangée, qui permet aux « moucheurs » de leurrer des truites en imitant Ecdyonurus venosus (éphémère de la famille des Heptagéniidés).
Cette technique est utilisée en lac, rivière, torrent de montagne et en mer, et se pratique à l'aide d'une canne à lancer équipée d'un moulinet. Les espèces recherché sont principalement des carnassiers, notamment des brochets, perches, sandres, mais aussi black-bass et silures (il est possible de rechercher des salmonidés comme les truites et les saumons « au lancer »).
On peut distinguer trois types de pêche au lancer, notamment par le poids des leurres utilisés :
Le lancer traditionnel se fait à la cuillère, aux devons, aux poissons nageurs, aux leurres souples, aux « jigs », aux « spinnerbaits », aux « buzzbaits » et un tas d'autres leurres .
La cuiller est un leurre constitué d'un hameçon et d'une pièce métallique mobile et fixée en un point de l'hameçon.
Le devon est un leurre tournant.
Le poisson nageur est une imitation de petit poisson. Là aussi, ce sont les vibrations engendrées par le leurre qui provoquent l'agressivité du poisson.
Le leurre souple est un leurre en plastique plus ou moins souple comme l'indique son nom: il existe une multitude de ces leurres. Ce sont souvent des leurres peu coûteux, cela permet ainsi d'en acheter des différents. Ils se révèlent assez polyvalents et efficaces lorsque les conditions sont plus difficiles qu'à l'ordinaire, comme lorsque les poissons sont habitués aux poissons-nageurs.
Des types variés de cuillères volumineuses étant utilisées souvent pour les gros brochets. Par leurs tailles, formes ou couleurs, elles sont adaptées aux espèces, à la luminosité, au type de cours d'eau. Par exemple, en eau trouble, des couleurs lumineuses telle que l'argent sont préférées à la couleur cuivre tachetée de rouge utilisée en torrent de montagne. Le noir est utilisé quand on voit le fond du cours d'eau.
La rotation de la cuillère produit dans l'eau des vibrations s'apparentant aux battements d'ailes d'une mouche s'échappant de l'eau. Ainsi le « jeu » du moulinet est crucial car il conditionne l'efficacité du leurre. Il peut être rapide en été (les poissons sont plus vifs qu'en hiver), ou lent (en hiver, les poissons sont engourdis par le froid donc ne vont pas se déplacer sur beaucoup de terrain), ou saccadé.
exemples typiques de pêche à la cuiller :
Cette technique consiste à laisser traîner un leurre ou un poisson vif derrière un bateau. Elle se pratique souvent à l'aide d'un écho-sondeur pour suivre les structures et déterminer les endroits les plus propices. Souvent cette pêche est utilisée comme prospection. Une fois qu'une prise est faite, on pêchera au lancer sur le lieu où cette prise a été faite.
Plusieurs accessoires de pêche à la traîne existent :
La pêche en mer, est composée de techniques différentes suivant le lieu où l'on pêche.
Littéralement lancer dans la vague, cette pêche est pratiquée sur tous les littoraux. La technique consiste à propulser, à l'aide d'une canne de lancer, ses appâts dans les vagues et attendre la touche des poissons venant au bord pour se nourrir. Les touches sont visibles sur la canne posée sur une pique ou un trépied. Cette pêche se pratiquant dans les vagues donc dans des zones de turbulence, on utilise un plomb dit plomb-grappin muni de trois ou quatre branches qui va stabiliser la ligne en accrochant le fond sableux. Elle connait d'autant plus de succès si la mer est forte, la nuit, au lever et coucher du soleil et si l'on s'attache à utiliser pour appâts des vers ou coquillages présents dans les zones pêchées.
La ligne est généralement composée d'un corps de ligne sur lequel sont attachés un ou plusieurs hameçons et au bout duquel est fixé le lest. Le montage (hameçons, plomb grappin, perles, etc.) sera fonction du site de pêche, du poisson recherché, des conditions climatiques (vents, courants…).
Les espèces le plus souvent traquées en Europe sont les bars ou loups, les sars, les dentis, les daurades royales, les daurades grises, les merlans ainsi que les poissons plats (soles, plies).
Pour lancer sa ligne, le pêcheur pénètre plus ou moins dans la mer, généralement vêtu d'une combinaison étanche protégeant jusqu'au haut du corps.
Cette discipline, très technique, voit des pêcheurs du monde entier s’affronter sur les rivages de toutes les mers du globe. Des compétitions nationales ou internationales sont organisées par les fédérations ou les grands clubs.
La pêche à la mouche se pratique avec une canne très souple, un moulinet simple doté d'un frein, et une soie pour pouvoir lancer la mouche. Pour lancer, il y a principalement deux techniques : Le lancer fouetté et le lancer arqué (plusieurs noms). Le principe du lancer fouetté est de balancer la soie en avant - en arrière tout en déroulant la soie du moulinet, la pose de la mouche imite un insecte venant se poser sur la surface de l'eau pour pondre ses œufs. Le principe du lancé arqué est de tirer sur le corps de la mouche jusqu'à plier la canne. La puissance de la canne fera le reste quand vous relâcherez la mouche. La pose de la mouche se fait généralement moins en douceur, cette pose de mouche imite un insecte mort en vole par exemple. (On utilise le lancer arqué surtout avec des nymphes à billes.)
Cette technique consiste à laisser descendre la ligne sur le fond puis attendre la touche. Il s'agit d'une pêche active, par opposition à la pêche au poser, où le pêcheur garde la canne en main. Le montage se compose d'un plomb lourd et d'une ou plusieurs potences présentant un appât approprié. Simple à mettre en œuvre, cette technique demande une bonne connaissance des eaux et des poissons y vivant ainsi que la nature du fond grâce à une cartes sédimentologiques du SHOM. Ce type de pêche permet de cibler les espèces voraces que l'on pêche généralement avec deux petites potences. Elle permet aussi, à l'aide d'une seule longue potence, de viser les poissons plus méfiants ou les espèces imposantes telles que les congres, les grosses raies et les roussettes. Les appâts les plus utilisés sont les néréides et les arénicole, bien que n'importe quel autre appât carné posé sur le fond convient en fonction de l'espèce visée. À la touche d'un gros poisson, il faut ferrer d'un mouvement ample et ramener le fil à la limite de la rupture pendant les 10 premiers mètres. La raie par exemple a tendance à s'enfoncer dans le sable et à faire ventouse, il devient impossible de la décoller du fond. La touche de la raie se traduit par une sensation de lourdeur sur la ligne. S'il s'agit d'un congre, il faut tirer exactement pareil : il a tendance à s'enrouler dans les structures — roches ou épaves. Il faut donc le ramener rapidement, puis, passé le cap des 5−6 mètres, continuer un combat plus en finesse.
La pêche aux leurres est une technique de plus en plus pratiquée aussi bien en eau douce qu'en mer. Elle consiste à utiliser un leurre (poisson nageur, leurre souple, cuillère tournante ou ondulante), le but étant de lui donner vie afin d'imiter un vrai petit poisson. Le leurre peut imiter une proie blessée pour stimuler l'appétit du carnassier recherché. Le leurre peut aussi avoir un aspect incitatif pour énerver le carnassier et jouer de son instinct chasseur.
Certains leurres peuvent être récupérés linéairement, d'autres doivent impérativement être animé par le pêcheur de carnassier qui a développé de nombreuses techniques comme le walking the dog (nage en zig-zag) ou le stop and go (pause puis reprise de l'animation). Depuis peu nous voyons apparaitre de nouvelle technique comme le streetfishing (pratiqué énormément sur les bords de Seine à Paris) ou encore le rockfishing avec des montages très légers comme le drop-shot (hameçon monté au-dessus du plomb) ou le wacky (leurre souple piqué au milieu, sur son centre de gravité).
De nombreux carnassiers répondent aux leurres en eau douce comme en mer. On peut citer les poissons emblématiques tels que le brochet, le sandre, la perche ou en mer le bar, le lieu jaune, la morue ou le thon rouge. Le matériel de pêche (canne, moulinet, fil et leurre) varie énormément en fonction de la technique pratiquée et du poisson recherché.
Ce type de pêche ne nécessite pas une expérience très développée, ni un matériel coûteux : un corps de ligne sur lequel sont fixés de cinq à dix hameçons munis de plumes souvent rouges ou blanches, mais pouvant tout aussi bien être vertes, ou jaunes, lesté d'un plomb de 30 à 80 g (300 à 800 g c'est trop selon l'ancien auteur) selon la profondeur souhaitée, l'action de pêche se résumant à une dandine régulière. Utilisée pour tous les poissons vivant en banc : maquereaux, orphies, morues... Si on recherche le maquereau, bien varier les profondeurs de recherche.
La pêche aux gros, ou Big Game Fishing, est la pêche aux gros poissons de mer, espadons mais aussi requins, thons, carangues.
Le matériel le plus souvent utilisé est un ensemble moulinet 9/0 et canne 30⁄50 lb ou 50⁄80 lb. La pêche au requin et à certaines espèces de thon est interdite ou strictement réglementée. D'une manière générale, ce genre de pêche est souvent peu souhaitable d'un point de vue environnemental.
La principale structure en France est créée en 1984 : le Big Game Fishing Club de France, dont l'aviateur Pierre Clostermann devenait président d'honneur.
Elle se pratique en apnée et consiste à flécher (on dit aussi « tirer » ou « harponner ») sous l'eau certains poissons et céphalopodes ainsi qu'à prélever à la main certains crustacés et mollusques.
La pêche sportive est une passion avant toute chose qui peut être cataloguée en sport dans certains cas. Il ne faut enlever à cette pratique ni la stratégie (comme l'amorçage et la préparation des esches), ni l'effort physique (comme la pêche itinérante et à la mouche) et certainement pas la concentration si chère à d'autres disciplines.
Cette pêche a évolué depuis son origine, aussi bien en matériel qu'en prises et en techniques.
La presse propose de nombreux titres pour les passionnés de pêche, certaines revues étant présentes depuis plusieurs décennies. On retrouve des magazines généralistes, traitant de toutes les pêches, bien souvent des magazines avec une diffusion importante appartenant à des grands groupes de presse. On retrouve ensuite des magazines spécialisés, plus précis, plus techniques destinés à une catégorie bien précise de pêcheurs : les pêcheurs de carpes, les pêcheurs de carnassiers, les pêcheurs au coup ou encore les pêcheurs en mer qui sont des pêches bien segmentées sur le marché. Sur le marché de la presse halieutique en eau douce, on retrouve une vingtaine de titres différents mais les chiffres de diffusion sont en baisse constante et des titres disparaissent chaque année.
Des magazines de pêche numériques ont fait leur apparition depuis 2012. Certains sont le pendant de revues papiers, d'autres sont des magazines numériques uniquement disponibles sur ce support sous forme de liseuses web ou d'applications numériques, gratuites ou payantes.
Le matériel nécessaire pour la pêche à la traîne[réf. nécessaire] :
Un moulinet de traîne à tambour tournant (4/0, 6/0 ou 9/0)(en fonction du poisson recherché) Une canne de traîne stand-up (30, 50, 80 lb) (en fonction du poisson recherché) Des leurres de traîne. Un baudrier, ceci est un objet servant à maintenir la canne sans trop se fatiguer en combattant avec le poisson. Du fil de nylon ou de tresse de taille entre 60/100 et 100/100.
La pêche au broume est une tactique de pêche qui demande de lancer des sardines ou anchois derrière le bateau pour que le courant les fasse dériver et pour que les thons, espadons ou requins remontent le long de cette espèce de chemin de sardines. Il y a un matériel recommandé pour cette technique de pêche :
Cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et doit être internationalisée (indiquez la date de pose grâce au paramètre date). |
La pêche sportive est parfois encadrée par des fédérations qui organisent des compétitions. En France, elle est représentée par trois fédérations qui disposent d'un agrément de délégataire de mission de service public délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui sont membres du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) :
This article uses material from the Wikipedia article "Pêche sportive", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Entertainment