powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Radiosource (6169 views - Astronomie & espace)

En astrophysique, une radiosource est un objet céleste qui émet une grande quantité d'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique dans la bande de fréquence des ondes radio. Parmi les radiosources les plus notables, on trouve les quasars, les pulsars, les radiogalaxies, les rémanents de supernova, les centres galactiques. L'étude des radiosources est la radioastronomie. Portail de l’astronomie Portail de la physique
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Radiosource

Radiosource

En astrophysique, une radiosource est un objet céleste qui émet une grande quantité d'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique dans la bande de fréquence des ondes radio.

Parmi les radiosources les plus notables, on trouve les quasars, les pulsars, les radiogalaxies, les rémanents de supernova, les centres galactiques. L'étude des radiosources est la radioastronomie.



This article uses material from the Wikipedia article "Radiosource", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomie & espace

planete, jupiter, terr, mars, venus, lune, astronomie