powered by CADENAS

Social Share

Chariot (10453 views - Transportation - Air Water Earth)

Un chariot ou charriot (orthographe réformée de 1990) est une plateforme simplement munie de roues pour servir à transporter des charges quelconques. Un chariot est souvent muni de ridelles servant à maintenir ou protéger la charge. Il porte alors le nom de tombereau.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Chariot

Chariot

Chariot
Cet article concerne le chariot en tant que véhicule. Pour les autres significations, voir Chariot (homonymie).

Un chariot ou charriot (orthographe réformée de 1990)[1] est une plateforme simplement munie de roues pour servir à transporter des charges quelconques. Un chariot est souvent muni de ridelles servant à maintenir ou protéger la charge. Il porte alors le nom de tombereau.

Variantes de chariots

Le chariot ayant une définition assez large, plusieurs objets sont désignés comme des chariots. Ceux-ci peuvent être aussi bien mobiles que fixes avec des parties mobiles. Il y a notamment le :

Orthographe

En France, les deux orthographes sont possibles, depuis les rectifications orthographiques de 1990 qui recommandent l'écriture charriot[2], par cohérence avec charroi, charrier, charrette, charrue, carriole, carrosse, mots étymologiquement apparentés (gaulois karros).

Galerie

Cliquez sur une vignette pour l’agrandir.

Calendrier

Dans le calendrier républicain français, le 30e jour du mois de Prairial, est officiellement dénommé jour du Chariot[3]

Références

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Chariot", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht