powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Alarme incendie (18067 views - Architecure & BIM & MEP)

Un boîtier d'alarme incendie, aussi appelé boîtier à bris de glace, alarme à feu au Canada francophone ou fire alarm en anglais, est un boîtier électronique de couleur rouge permettant à tout usager de détecter un début d'incendie dans un bâtiment, de déclencher son évacuation, et de gérer la sécurisation des personnes se trouvant dans celui-ci. Techniquement, l'ensemble du dispositif est appelé « équipement d'alarme ». En France, la réglementation a fait adapter les SSI (Systèmes de sécurité incendie) selon les établissements dans lesquels ils sont installés avec la création de catégories. La catégorie de SSI détermine le type d'alarme installé allant du type 4 à 1 (plus le type 1 est approché, plus le dispositif est développé). Un boîtier d'alarme incendie est facilement identifiable par le logo d'une maison en feu (le logo dépend du pays où l'on se trouve). Il est de couleur rouge, et est équipé soit d'une vitre brisable, soit d'un bouton déclencheur, et parfois également muni d'un voyant qui s'allume (ou d'une étiquette jaune) si le boîtier a été déclenché (uniquement sur les nouveaux boîtiers). L'actionnement du boîtier envoie une information à la centrale de sécurité incendie et déclenche un signal sonore d'évacuation qui est appelé alarme générale, qui ordonne la mise en sécurité et l'évacuation immédiate d'un bâtiment. Les boîtiers d'alarme incendie portent généralement les inscriptions Brisez la glace en cas de nécessité ou Appuyez ici en cas de nécessité, portées en noir sur un fond blanc ou portées en blanc sur un fond noir (cela dépend du type de boîtier et du fabricant). Les consignes données en cas d'alarme incendie sont : évacuation dans le plus grand calme, en respectant le balisage d'évacuation à fond vert sans revenir en arrière et sans prendre l'ascenseur, jusqu'à un point de rassemblement extérieur. Ces consignes sont visibles sur les plans ainsi que sur les fiches de consignes de sécurité en cas d'urgence.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Alarme incendie

Alarme incendie

Un boîtier d'alarme incendie, aussi appelé boîtier à bris de glace, alarme à feu au Canada francophone ou fire alarm en anglais, est un boîtier électronique de couleur rouge permettant à tout usager de détecter un début d'incendie dans un bâtiment, de déclencher son évacuation, et de gérer la sécurisation des personnes se trouvant dans celui-ci. Techniquement, l'ensemble du dispositif est appelé « équipement d'alarme ». En France, la réglementation a fait adapter les SSI (Systèmes de sécurité incendie) selon les établissements dans lesquels ils sont installés avec la création de catégories. La catégorie de SSI détermine le type d'alarme installé allant du type 4 à 1 (plus le type 1 est approché, plus le dispositif est développé).

Un boîtier d'alarme incendie est facilement identifiable par le logo d'une maison en feu (le logo dépend du pays où l'on se trouve). Il est de couleur rouge, et est équipé soit d'une vitre brisable, soit d'un bouton déclencheur, et parfois également muni d'un voyant qui s'allume (ou d'une étiquette jaune) si le boîtier a été déclenché (uniquement sur les nouveaux boîtiers). L'actionnement du boîtier envoie une information à la centrale de sécurité incendie et déclenche un signal sonore d'évacuation qui est appelé alarme générale, qui ordonne la mise en sécurité et l'évacuation immédiate d'un bâtiment. Les boîtiers d'alarme incendie portent généralement les inscriptions Brisez la glace en cas de nécessité ou Appuyez ici en cas de nécessité, portées en noir sur un fond blanc ou portées en blanc sur un fond noir (cela dépend du type de boîtier et du fabricant).

Les consignes données en cas d'alarme incendie sont : évacuation dans le plus grand calme, en respectant le balisage d'évacuation à fond vert sans revenir en arrière et sans prendre l'ascenseur, jusqu'à un point de rassemblement extérieur. Ces consignes sont visibles sur les plans ainsi que sur les fiches de consignes de sécurité en cas d'urgence.

Systèmes d'alarme et plan des sorties de secours en cas d'alarme

Il existe différents types de systèmes d'alarme suivant les lieux :

- les systèmes d'alarme type 4, pour les ERP (Établissement Recevant du Public) les moins importants, se composent d'une centrale autonome sur pile intégrant un diffuseur sonore et un déclencheur manuel (ou DM), ou d'une centrale pouvant gérer une à deux lignes de déclencheurs manuels et une ligne de DS (Diffuseur Sonore). L'alarme de type 4 peut également être un sifflet, une corne de brume ou tout autre dispositif simple prévenant les usagers d'un danger d'incendie ;

- les systèmes d'alarme type 3, se composent d'un ou plusieurs BAAS (Blocs Autonomes d'Alarme Sonore) reliés entre eux, et qui peuvent gérer chacun une boucle de déclencheurs manuels. Les BAAS comportent chacun un diffuseur sonore et une batterie pour pouvoir fonctionner en cas de coupure de l'alimentation « secteur ». Ils sont reliés entre eux de façon que lorsqu'un BAAS passe en position d'alarme, tous les autres se déclenchent également ;

- les systèmes d'alarme type 2 se différencient dans trois catégories :

  • Systèmes d'alarme type 2a se composent d'un CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) relié à plusieurs boucles de déclencheurs manuels, et à des DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité) et des DS.
  • Systèmes d'alarme type 2b est équipé avec un BAAS type Pr : c'est un BAAS qui intègre un panneau de commande qui gère jusqu'à huit boucles de déclencheurs manuels, et parfois un contact auxiliaire pour un DAS. Un BAAS Pr ne peut être raccordé qu'à des BAAS et non des DS.
  • Systèmes d'alarme type 2C est équipé avec un BAAS type Pr : c'est un BAAS qui intègre un panneau de commande qui gère jusqu'à huit boucles de déclencheurs manuels, et parfois un contact auxiliaire pour un DAS. Un BAAS Pr ne peut être raccordé qu'à des BAAS et non des DS;

- les systèmes d'alarme type 1 se composent d'un SDI (Système de Détection d'Incendie) qui peut être relié à un CMSI. C'est le seul type d'équipement d'alarme qui peut comporter des détecteurs automatiques d'incendie (ou DAI). Le SDI peut se distinguer par des installations différentes:

  • SDI conventionnel : les détecteurs d'incendie et déclencheurs manuels sont reliés par boucles à la centrale (Équipement de Contrôle et de Signalisation ou ECS), donc en cas d'alarme la visualisation du lieu du sinistre s'effectue par zone. Ce type d'installation est adapté à des ERP de petite ou moyenne taille et moins onéreux qu'un SDI adressable.
  • le SDI adressable : les détecteurs d'incendie et déclencheurs manuels sont reliés à l'ECS sur une seule boucle par un système numérique appelé « bus ». En cas d'alarme incendie, l'élément de détection peut-être localisé individuellement et avec précision sur un écran. Un SDI adressable est beaucoup plus onéreux qu'un SDI conventionnel, mais beaucoup plus adapté à un ERP de grande taille.

Pour les issues de secours, elles sont balisées par une signalisation d'évacuation à fond vert, facilement identifiables sur les plans de sécurité incendie.

Normes EN 54 obligatoires européennes des systèmes de détection et d'alarme incendie

Cette section n’est pas rédigée dans un style encyclopédique. Améliorez sa rédaction !

Les systèmes de détection et d´alarme incendie doivent obligatoirement être à la norme EN 54 pour tous les pays de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013.

Le CEN (Comité européen de normalisation) a développé à partir de la norme Construction Product Directive (CPD) 89/106/EEC et serait proche de la norme Construction Product Regulation (CPR) EU305/2011. Au sein du CPD est le Comité technique TC72 Système de Détection et d´Alarme Incendie Européen, lequel a développé les normes de la famille EN 54[1],[2],[3],[4],[5],[6],[5],[7].

Équipements

Tous les équipements d'alarme doivent être certifiés, homologués et répondre à des normes spécifiques de l'AFNOR. Les ECS et les CMSI doivent être estampillés. De nombreux fabricants sont trouvés sur le marché français, mais leurs noms changent régulièrement. Ceux-ci incluent notamment DEF, Chubb Sécurité (anciennement Atse, Proteg et Sicli sous le groupe UTC), Siemens Cerberus (anciennement Cerberus-Guinard), Honeywell-Esser (anciennement Universal DET et Novar), Neutronic, Schneider Merlin-Gérin, Ura (anciennement Saft-Ura, maintenant groupe Legrand), Legrand, Aviss Sécurité, Cooper-Nugelec (anciennement Luminox), Finsécur (anciennement Orwin) et Anelec (anciennement Dataguard).

Références

  1. Normes, sur le site boutique.afnor.org
  2. (en) Construction Products Regulation, sur le site bsigroup.com
  3. [PDF]+(en)Fire protection, sur le site bsi-turkey.com
  4. (en) Entreprise and industries, sur le site /ec.europa.eu
  5. a et b [PDF]+(en) Road map for standards impacted by the Construction Products Regulation, sur le site cen.eu
  6. (en) BS EN 54-23: Time for compliance is running out, sur le site redbooklive.com
  7. (en) Construction, sur le site ec.europa.eu

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

  • Voir la norme « NF S 61-936 (juin 2004) : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) - Équipements d'alarme (E.A.) -

Règles de conception »

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Alarme incendie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM