Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références »
En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?
Dans la série Transformers, les Autobots sont les héros, à l'opposé des Decepticons, qui sont les méchants.
Comme les Decepticons, les Autobots appartiennent à la race extraterrestre des transformers, ou "Organismes technologiques vivants de la planète Cybertron" ou encore "organismes robotiques autonomes" selon la définition donnée par Optimus Prime dans le premier film. En d'autres termes, ce sont des robots vivants dotés d'ADN, d'une intelligence égale, voire supérieure à celle des humains, d'une "étincelle vitale" (Spark dans la vo et le film), sorte d'élément surnaturel qui correspond à leur âme et de la faculté de se transformer en véhicule, appareil, animal, etc., leur permettant généralement de se camoufler.
Il existe différentes factions issue des autobots, dont notamment les Maximals (qui sont les héros de la série Animutants et de Beast Machines: Transformers) et les Dinobots (qui sont alliés aux autobots). Dans tous les cas, Autobots et Maximals sont pacifiques, bons et protègent d'une manière générale les humains.
Les Autobots sont pacifiques, ils cherchent usuellement à établir la paix. En principe, la plupart d'entre eux apprécient ou au moins respectent les humains, mais dans les versions plus récentes, ce détail est plus mitigé : dans Transformers: Animated, par exemple, plusieurs Autobots (notamment Sentinel Prime) ont une phobie des "organiques" (humains y compris), qu'ils croient être des monstres qui crachent de la gelée brouillant leurs circuits.
Les Autobots appliquent dans leur vie, y compris au combat, la règle du travail en équipe : comme ils sont souvent moins nombreux et moins puissants en termes d'armes que les Decepticons, ils s'appuient les uns les autres et sont liés par des liens forts leur permettant de coopérer de façon efficace avec une forte discipline. Cette pratique leur permet de compenser leurs faiblesses contre les Decepticons qui, bien que soldats accomplis, n'ont quant à eux que peu d'esprit d'équipe.
La plupart des Autobots se transforment en voitures ou en camions, mais quelques-uns ont la faculté de se transformer en véhicules volants (comme Jetfire ou Omega Supreme) ou d'autres modes plus spécifiques (les Dinobots).
Dans la série animée originale, les Autobots ont les yeux bleus, alors que les Decepticons ont les yeux rouges. Ce détail a été supprimé dans la Trilogie d'Unicron, mais repris dans les versions plus tardives, comme Animated ou les films.
Les chefs suprêmes des Autobots sont les membres de la famille Prime, dont le premier a été Primus. Quand un Prime meurt, son fils ou son frère prend sa place
Commandants des Autobots
Commandant des Maximals
fusion: Defensor
fusion: Superion
fusion: Computron
This article uses material from the Wikipedia article "Autobots", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic