powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Monde virtuel (12422 views - Game & Play & Gamification)

Un monde virtuel est un monde créé artificiellement par un logiciel informatique et pouvant héberger une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars ayant la capacité de s'y déplacer et d'y interagir. La représentation de ce monde et de ses habitants est en deux ou en trois dimensions. Ce monde peut simuler le monde réel, avec ses lois physiques telles que la gravité, le temps, le climat, la géographie ou tout au contraire être régie par d'autres. Les lois humaines peuvent également être reproduites. La communication entre les utilisateurs se fait le plus souvent sous forme de texte (ou audio). On retrouve la plupart du temps des mondes virtuels dans les jeux en ligne massivement multijoueur et particulièrement dans les MMORPG comme EverQuest, Ultima Online ou World of Warcraft ou dans les simulateurs de monde (qui ne sont pas vraiment des jeux puisqu'il n'y a ni règles ni objectifs) comme Komity, Second Life, IMVU, Mamba Nation, Active Worlds.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Monde virtuel

Monde virtuel

Un monde virtuel est un monde créé artificiellement par un logiciel informatique et pouvant héberger une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars ayant la capacité de s'y déplacer et d'y interagir[1]. La représentation de ce monde et de ses habitants est en deux ou en trois dimensions.

Ce monde peut simuler le monde réel, avec ses lois physiques telles que la gravité, le temps, le climat, la géographie ou tout au contraire être régie par d'autres. Les lois humaines peuvent également être reproduites. La communication entre les utilisateurs se fait le plus souvent sous forme de texte (ou audio).

On retrouve la plupart du temps des mondes virtuels dans les jeux en ligne massivement multijoueur et particulièrement dans les MMORPG comme EverQuest, Ultima Online ou World of Warcraft ou dans les simulateurs de monde (qui ne sont pas vraiment des jeux puisqu'il n'y a ni règles ni objectifs) comme Komity, Second Life, IMVU, Mamba Nation, Active Worlds.

Les domaines d'application

Les mondes virtuels sont ou peuvent être utilisés dans une variété de domaines tels que :

Recherches sur les mondes virtuels

Les mondes virtuels sont l'objet d'un certain nombre de recherches universitaires[5],[6],[7] sur les aspects :

Par exemple Edward Castronova a travaillé sur la dimension économique[10]. Andreas Kaplan et Michael Haenlein montrent que les utilisateurs considèrent plus un monde virtuel comme une extension de leur monde réel que comme un simple jeu vidéo[11].

Liste de mondes virtuels notables

Mondes virtuels dans la littérature et le cinéma

Roman

Cinéma

Séries télévisées

  • Caprica est une série télévisée américaine créée par Ronald D. Moore.
  • Noob est une web-série française de Fabien Fournier.
  • The Guild est une web-série américaine de Felicia Day

Dessins animés

  • Code Lyoko est un dessin animé de Jérôme Mouscadet, sorti en septembre 2003 à la télévision française.

Mangas et anime

  • Sword Art Online est une série d'animation japonaise réalisée par Tomohiko Ito, adaptation de la série de romans du même nom de l'auteur japonais Reki Kawahara.

As (carte à jouer)Jeu d'actionScience-fiction post-apocalyptiqueBorne d'arcadeJeu d'arcadeRéalité augmentéeBackgammonBalance bicycleBroadswordBattle royale (genre de jeu vidéo)Fou (échecs)Card countingJeu de cartesCarrousel (loisir)Casino (lieu)Les Colons de CatanePuissance 4FléchettesMaison de poupéeDominos (jeu)Edge sortingFidget spinnerVue à la première personneJeu de tir à la première personneFortniteJeuGame boyContrôleur de jeuMoteur de jeuManette de jeuSystème de jeu de PokémonJoueur de jeu vidéoGaming houseGaming keypadGoogle CardboardHalo 3: ODSTImmersive technologyJob SimulatorJoystickRoi (échecs)Cavalier (échecs)Lego DuploMinifigFlash McQueenList of magical weaponsList of most-played video games by player countMagic : L'AssembléeJeu de rôle en ligne massivement multijoueurPoupée russeMétro 2033Metro 2033Mini 4WDMixed realityMonopolyMonopoly (série de jeux vidéo)MultijoueurOrigamiOriginal video animationPion (échecs)FlipperJoueur contre joueurPlayerUnknown's BattlegroundsTerrain de jeuxPokémonPokerPortal (jeu vidéo)Casse-têteDame (échecs)Modélisme ferroviaireCharadeCheval à basculeTour (échecs)Rubik's CubeJeu de tirMachine à sousSnookerCube SomaSpinning coneSuper MarioSurvival horrorTangramOurs en pelucheTetrisTours de HanoïJouetBloc (jouet)Train jouetConsole de jeux vidéoVirtual assistantRéalité virtuelleVirtual reality headsetWooden toy trainWorld of WarcraftYukikaze (anime)Simulation informatiqueAvatar (informatique)Personnage joueurBalle anti-stressBaoding ballsPalais des glaces (attraction)Warhammer 40,000Jeu de figurinesMiniature model (gaming)Jeu de guerreTabletop gameBattleMechBattleTechHex mapVirtual cinematographyInfographie3D renderingOnline shoppingMarketingCyberespace

This article uses material from the Wikipedia article "Monde virtuel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank