powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Journée de pi (5524 views - Day Of)

La journée de π et les journées de l'approximation de π (ou journées de pi approximatif) sont des jours qui célèbrent la constante mathématique π.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Journée de pi

Journée de pi

Journée de pi

Journée de pi

Une Pi pie de l'université de technologie de Delft avec ses 27 premières décimales.

Date 14 mars
Lié à Journées de l'approximation de π

La journée de π et les journées de l'approximation de π (ou journées de pi approximatif) sont des jours qui célèbrent la constante mathématique π.

Journée de π

Le 14 mars, écrit 3/14 en format de date américain, dérive de l'approximation habituelle[Note 1] à trois chiffres 3,14. Elle est généralement célébrée à h 59 de l'après-midi, à cause de l'approximation de six chiffres (3,14159). Certains, utilisant une horloge à 24 heures, plutôt qu'à 12 heures, disent que h 59 de l'après-midi est en fait 13 h 59, et à la place, la célèbrent à h 59 du matin ou à 15 h 59, voire à 15 h 29 (3,141592). Les fêtes ont lieu dans les départements de mathématiques de diverses universités à travers le monde[1],[2],[3],[4].

En 2015, la journée de pi a été exceptionnelle, l'année ayant été prise en compte. Elle a été fêtée à h 26 min 53 s : 3.14.15 9:26:53.

Ce jour a été célébré de diverses manières. Des groupes de gens, typiquement des clubs pi, racontent le rôle qu'a joué ce nombre dans leur vie et imaginent un monde sans π. Pendant ces festivités, les célébrants de pi conçoivent des valeurs alternatives pour π telles que manger pi (pie, une tarte en anglais), jouer pi (piñata) ou boire pi (piña colada).

Journées de π approximatif

La journée de pi approximatif peut être l'une des journées suivantes :

  • le 22 juillet (écrit 22/7 dans certains formats de date, 22 divisé par 7 étant une approximation de π) ;
  • le 26 avril (ou le 25 avril lors des années bissextiles), jour où la planète Terre a parcouru approximativement deux unités astronomiques sur son orbite annuelle : ce jour-là, la longueur totale de l'orbite terrestre, divisée par la distance déjà parcourue, est égale à π ;
  • comme π possède une approximation encore plus précise qui est 355/113, un autre rendez-vous à h 13 de l'après-midi (13 h 13), pourrait être le 355e jour de l'année, qui tombe le 21 décembre (ou le 20 décembre lors des années bissextiles) ;
  • le 10 novembre (ou le 9 novembre lors des années bissextiles), car c'est le 314e jour du calendrier grégorien.

Éphéméride

Parmi les personnalités remarquables et en lien avec le nombre pi, nées ou décédées un quatorze mars, se trouvent :

Voir aussi :

Article connexe : 14 mars.

ArithmétiqueGéométrie de construction de solidesLeonardo FibonacciSuite de FibonacciGeometric Description LanguageGeometric dimensioning and tolerancingForme (géométrie)GéométrieNid d'abeille (géométrie)Code-barres EANMathématiquesArt et mathématiquesMatrice (mathématiques)Couronne de l'AventAmerican Morse codeCarnavalNoëlTemps des fêtesChant de NoëlBiscuit de NoëlDécorations de NoëlCadeau de NoëlChristmas gift-bringerIlluminations de NoëlChristmas musicBas de NoëlChristmas traditionsClara ZetkinDivaliPâquesFestivalFestival of Lights (Berlin)HalloweenHalloween costumeMaison hantée (attraction)Lieu hantéJournée internationale des droits de l'hommeInternational Coffee DayJournée internationale des femmesJack-o'-lanternMère NoëlDéfiléCarnaval de RioRosa LuxemburgRudolphe le renne au nez rougeFête de la Saint-PatrickRennes du père NoëlJournée Star WarsTrick or treatSaint-ValentinPiMathematical constantNombre irrationnelNombreMathématiques de la Grèce antiqueJournée mondiale du bonheurUniversal Day of CultureInternational Day For Monuments and SitesJour de la TerreInternational Mother Earth DayJournée internationale de la danseJournée internationale du jazzMay DayCinco de MayoRamadanWorld Red Cross and Red Crescent DayJournée de l'Europe (Union européenne)Journée mondiale de l'océanJournée mondiale du donneur de sangGlobal Wind DayJour de l'Indépendance (États-Unis)World Emoji DayJournée internationale Nelson MandelaInternational Tiger DayFriendship DayJournée internationale de la jeunesseWorld Elephant DayJournée internationale des gauchersWorld Mosquito Day

This article uses material from the Wikipedia article "Journée de pi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday