powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Navigateur (marine) (4334 views - Transportation - Air Water Earth)

En mer, le navigateur est la personne chargée de la navigation, ensemble de tâches permettant de déterminer la position du bateau et la route à suivre. Près des côtes, le navigateur doit souvent être attentif à la sécurité du bateau en se fixant des zones de navigation fonction des hauts-fonds, de l'état de la marée, des chenaux à suivre. En haute mer, il a un grand rôle dans la prévision à long terme afin de prendre les meilleures décisions possibles en fonction de la météo. Par extension, le terme de navigateur est également passé dans le domaine aéronautique, où la fonction du navigateur aérien est également de déterminer la route à suivre (plan de vol). Le terme navigateur est aussi utilisé pour désigner toute personne voyageant en haute mer, en solitaire ou comme marin professionnel, et en particulier pour la pratique sportive (skipper).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Navigateur (marine)

Navigateur (marine)

Navigateur (marine)
Pour les articles homonymes, voir Navigateur.

En mer, le navigateur est la personne chargée de la navigation, ensemble de tâches permettant de déterminer la position du bateau et la route à suivre.

Près des côtes, le navigateur doit souvent être attentif à la sécurité du bateau en se fixant des zones de navigation fonction des hauts-fonds, de l'état de la marée, des chenaux à suivre. En haute mer, il a un grand rôle dans la prévision à long terme afin de prendre les meilleures décisions possibles en fonction de la météo.

Par extension, le terme de navigateur est également passé dans le domaine aéronautique, où la fonction du navigateur aérien est également de déterminer la route à suivre (plan de vol).

Le terme navigateur est aussi utilisé pour désigner toute personne voyageant en haute mer, en solitaire ou comme marin professionnel, et en particulier pour la pratique sportive (skipper).



This article uses material from the Wikipedia article "Navigateur (marine)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht