powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Salon de l'automobile de Francfort (15051 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Le Salon de l'automobile de Francfort (Internationale Automobil-Ausstellung, ou IAA) est le plus grand au monde (en superficie). Il se déroule tous les deux ans (les années impaires) à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, en alternance avec le Mondial de l'automobile de Paris (le plus grand en fréquentation). Il est organisé par le Verband der Automobilindustrie, l'union de l'industrie automobile allemande, et planifié par l'Organisation internationale des constructeurs automobiles.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Salon de l'automobile de Francfort

Salon de l'automobile de Francfort

Salon automobile de Francfort

Salon automobile de Francfort
Type Salon automobile
Pays  Allemagne
Localisation Francfort
Fréquentation 2007 : +/- 1 million de visiteurs
Site web www.iaa.de

Le Salon de l'automobile de Francfort (Internationale Automobil-Ausstellung, ou IAA) est le plus grand au monde (en superficie)[1]. Il se déroule tous les deux ans (les années impaires) à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, en alternance avec le Mondial de l'automobile de Paris (le plus grand en fréquentation)[2].

Il est organisé par le Verband der Automobilindustrie, l'union de l'industrie automobile allemande, et planifié par l'Organisation internationale des constructeurs automobiles.

Histoire

Le premier « Internationale Automobilausstellung », « Salon international de l'automobile » d'Allemagne, a lieu en 1897, à l'Hôtel Bristol de Berlin. Tandis que l'automobile devient plus connue et acceptée, l'événement devient peu à peu régulier et a lieu au moins une fois par an, généralement à Berlin. Il y en a deux par an de 1905 à 1907, à la suite de l'augmentation de la production automobile. Puis le Salon est arrêté à cause de la Première Guerre mondiale. Il revient en 1921, avec 67 constructeurs et 90 automobiles, avec pour devise le « confort ».

Le Salon n'a lieu à Francfort que depuis 1951.

En 1971, il est annulé pour des raisons économiques en raison du coût croissant de l'exposition et de la situation de l'industrie automobile allemande de l'époque[3].

1961

La BMW 1500 est présenté au Salon de l'automobile de Francfort, ce qui tourne une page dans l'histoire de la marque.

2001

Présentation du Mercedes-Benz Vaneo, basée sur la première Classe A.

2007

Les nouveautés françaises présentées sont la Dacia Sandero, la Renault Kangoo et la Peugeot 308.

2009

2011

Présentation du concept Maserati Kubang préfigurant le futur SUV Levante.

  • Land Rover DC 100[4]
  • Land Rover DC 100 Sport

Présentation du concept-car Chang'An Sense.

2013

Nouveautés

Concept-cars

2015

L'édition 2015 a lieu du 17 au 27 septembre 2015.

Liste des véhicules présentés, que ce soit nouveaux modèles, modèles actuels améliorant leurs finitions, moteurs et habitacles, versions restylées ou concept cars :

Nouveautés

Restylages

Concept-cars

2017

Le salon a eu lieu du 14 au 24 septembre 2017[5].

Cette 67e édition marque une étape où de nombreux constructeurs ont choisi de ne pas faire le déplacement pour l'exposition. Depuis le Mondial de l'automobile de Paris 2016, où Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Volvo, Mazda, Ford ou encore Alpine avaient choisi de ne pas avoir de stand d'exposition, il en est de même pour Aston Martin, Peugeot, DS Automobiles (réservant les honneurs à Opel (groupe PSA) leader sur le marché marché allemand), Mitsubishi, FCA (Fiat, Alfa Roméo, Abarth, Jeep), Nissan, Infiniti et Volvo de ne pas rejoindre Francfort[6], et de se réserver pour des événements promotionnels pour leur marque respective.

La fréquentation a baissé de 13 %[7] par rapport à l'édition 2015, avec 120 000 visiteurs de moins pour un total de 810 000. Francfort suit Paris, où la fréquentation du Mondial de l'automobile de Paris 2016 a subi une baisse de 14 % des entrées.

Nouveautés

Restylages

Concept-cars

2019

Le salon a eu lieu du 12 au 22 septembre 2019.


NASCAR Cup Series 2018Alfa Romeo 4CAlfa Romeo Giulia (1962)Automobile de collectionAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8 (voiture de route)Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptCompétition automobileAutomobile safetyConception d'une automobileBentley ContinentalBentley Continental GTBentley MulsanneBMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBriggs Automotive CompanyBugatti ChironBugatti Veyron 16.4Buggy (automobile)Buick Gran SportAutobusCadillac V-16CampervanAutomobileSiège de véhiculeCaterpillar 797Châssis (automobile)Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (moto)Chrysler Hemi engineAutomobile compacteCompact executive carConcept carConfederate MotorcyclesCosworth DFVCoupé (type de carrosserie)Cruiser (motorcycle)Custom carCustom (moto)Daewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelVoiture électriqueFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari D246Ferrari 250 GTFerrari 488 GTBFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat 500 (1957)Fiat 500 (2007)Fourgon d'incendieMoteur à platFord CortinaFord GTFord MustangVoiture de Formule 1Transmission intégraleTraction (automobile)G-PowerGrand tourismePropulsion alternativeHamann MotorsportHarley-DavidsonHighway (route publique)Honda NSX (second generation)Hot rodSuspension indépendanteJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki ZX-10RKoenigsegg AgeraLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderLand Rover SeriesLexus ISAccumulateur lithium fer phosphateLjubljana Marshes WheelChargeur sur pneusGrumier (camion)Lotus 49Luxury vehicleMcLaren RacingMcLaren MP4-12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz 190 SLMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe CLSMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKMichael SchumacherMinivoitureMid-engine designFamiliale routièreMini (1959-2000)Model carMonster truckCyclomoteurMorgan 3-WheelerSport mécaniqueMuscle carNational Association for Stock Car Auto RacingNissan GT-RNitro engineOff-roadingPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Plug-in electric vehiclePony carPorsche 356Porsche 550Porsche 911Liste des voitures de série les plus rapides au mondePursuit SpecialVoiture sans permisRadio-controlled carRenaultRenault TwizyRouteType de carrosserie#RoadsterRolls-Royce Motor CarsScuderia FerrariCeinture de sécuritéSequential manual transmissionShelby GT 500Chaîne à neigeBougie d'allumageIndicateur de vitesseSport compactVoiture de sportSpyker C8Square wheelVolant directionnelStirling MossStock-carPlaque de rueSuperchargerSuspension de véhiculeTata MotorsTeam LotusPneumatique (véhicule)Voiture de tourismeToyota Land Cruiser PradoAccident de la routeTraffic signRemorqueCamionTweelMoteur avec cylindres en VCamionnetteVespaViper engineVolvo TrucksRoue à rayonsYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZiS-5Road racingKillinger and Freund MotorcycleAllemagneMunichMotorized tricycleShow carSalon automobile

This article uses material from the Wikipedia article "Salon de l'automobile de Francfort", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus