powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Avion d'interception (5437 views - Transportation - Air Water Earth)

Un avion d'interception (ou intercepteur) est un type d'avion de chasse conçu spécifiquement pour arrêter et détruire des avions ennemis avant qu'ils atteignent leur objectif. Il s'agit principalement d'empêcher les bombardiers adverses d'attaquer le territoire national. Ce type d'avion est apparu au début de la Seconde Guerre mondiale à la suite de l'arrivée de bombardiers stratégiques puis de la bombe atomique. Il est devenu moins important à partir de la fin des années 1960, à la suite de l'apparition des missiles balistiques intercontinentaux impossibles à intercepter.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Avion d'interception

Avion d'interception

Avion d'interception

Un avion d'interception (ou intercepteur) est un type d'avion de chasse conçu spécifiquement pour arrêter et détruire des avions ennemis avant qu'ils atteignent leur objectif. Il s'agit principalement d'empêcher les bombardiers adverses d'attaquer le territoire national.

Ce type d'avion est apparu au début de la Seconde Guerre mondiale à la suite de l'arrivée de bombardiers stratégiques puis de la bombe atomique. Il est devenu moins important à partir de la fin des années 1960, à la suite de l'apparition des missiles balistiques intercontinentaux impossibles à intercepter.

Caractéristiques

Vitesse

Un intercepteur doit être le plus rapide possible, afin d'avoir une chance d'arrêter les avions ennemis avant qu'ils n'arrivent au-dessus du territoire national. D'une manière similaire, ce type d'avion doit avoir une vitesse ascensionnelle la plus élevée possible afin d'atteindre en un minimum de temps le plafond opérationnel des avions à intercepter. Pour obtenir une vitesse ascensionnelle élevée, les intercepteurs présentent un rapport poussée/poids important (l'idéal étant un rapport poussée/poids de 1 ou plus).

Équipement électronique

L'équipement électronique d'un intercepteur est variable. Il dépend beaucoup de la politique militaire aéronautique du pays qui le conçoit et/ou l'emploie sachant que ce type d'avion est généralement guidé par le contrôle au sol.

Armement

Un intercepteur doit être en mesure d'abattre des bombardiers lourds, ce qui réclame un armement puissant composé :

En général un certain nombre d'intercepteurs sont placés en alerte, c'est-à-dire prêts à décoller dès que les radars de surveillance signalent l'approche d'un avion hostile. Le plein de carburant est fait, l'avion est armé réellement, les systèmes de mise en route sont branchés et, suivant le type d'alerte, le pilote peut être soit déjà installé à bord soit attendre dans un local juste à côté de l'avion.

Exemple d'intercepteurs

(par ordre d'apparition)


PostcombustionCourse aérienneAir superiority fighterAirbus Commercial AircraftAéronefVerrière (aéronautique)Commandes de vol (avion)FuselageAvionAltitudes et vitesses (aéronautique)Avion d'attaque au solBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookBoeing F/A-18E/F Super HornetCarrier-based aircraftCessna O-2Cessna SkymasterDassault Mirage F1de Havilland MosquitoAirbus Helicopters H225M CaracalEurofighter TyphoonAvion de chasseChasseur-bombardierGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGloster MeteorGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneHélicoptèreRotor principalIAI KfirAvion à réactionJet engineLockheed Martin F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71 BlackbirdMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf 109Mikoyan-Gourevitch MiG-27Military helicopterModel aircraftAvion multirôleChasseur nocturneNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsAvion radiocommandéAvion de reconnaissanceVitesse du sonSoukhoï Su-27 FlankerSuper-manœuvrabilitéSupersonic aircraftTranssoniqueAvion bipoutreBiréacteurMcDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Eurocopter EC665 TigreHélicoptère d'attaqueAirbus HelicoptersBallon (aéronef)Ballon dirigeablePropulsion électrocinétiqueGeneral Dynamics F-111 AardvarkAvion d'interdictionStrategic bomberElectronic-warfare aircraftTactique militaireAvion militaireGeneral Atomics MQ-1 PredatorIndustrie de l'armementAGM-114 HellfireMissileDirect Attack Guided RocketArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterTurbomoteurAvion à fuselage largeCargo aircraftAir cargoLockheed T-33 Silver StarFlight trainingAviationAéronautiqueAircraft design processQuadrirotorMultirotor

This article uses material from the Wikipedia article "Avion d'interception", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht