powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Verrière (aéronautique) (4592 views - Transportation - Air Water Earth)

En aéronautique, la verrière est la partie vitrée du poste de pilotage (connue aussi sous le nom anglais canopy) d'un avion ou d’un hélicoptère.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Verrière (aéronautique)

Verrière (aéronautique)

Pour l’article homonyme, voir Verrière (architecture).

En aéronautique, la verrière est la partie vitrée du poste de pilotage (connue aussi sous le nom anglais canopy) d'un avion ou d’un hélicoptère.

Fonction

Sa fonction est de protéger le pilote et les passagers du vent relatif et des intempéries, tout en ayant la forme la plus aérodynamique possible. Cette dernière fonction verra son application pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'élaboration des verrières à bulle (désignées « tear drop », « goutte d'eau ») qui permirent une visibilité totale sur 360°, sur les avions de combat britanniques et américains. La matière utilisée n'était plus le verre mais des polycarbonates. La verrière a également un très important rôle de protection contre les impacts, qu'ils soient d'origine naturelle (débris, oiseaux) ou humaine (impacts de balles pendant un combat). Elles sont à cet effet en général très solides, avec certaines parties qui sont blindées (essentiellement la partie frontale).

Par habitude, la verrière d'un hélicoptère est appelée bulle.

Sur les avions dotés d'un siège éjectable, elle est éjectée juste avant l'extraction du siège hors de l'avion, afin que le pilote ne vienne pas la percuter. Ce système est cependant surtout présent sur les avions d'origine américaine ou soviétique/russe. Les avions français ont eux généralement un système explosif qui fragilise le verre pour permettre au siège de le traverser, ce qui réduit assez significativement le temps nécessaire pour être extrait de l'avion en détresse.

Références

Sources

Articles connexes


PostcombustionCourse aérienneAir superiority fighterAirbus Commercial AircraftAéronefCommandes de vol (avion)FuselageAvionAltitudes et vitesses (aéronautique)Avion d'attaque au solBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookBoeing F/A-18E/F Super HornetBoeing ScanEagleCarrier-based aircraftCessna O-2Cessna SkymasterAirbus Helicopters H225M CaracalEurofighter TyphoonAvion de chasseChasseur-bombardierRecord de vitesse aérienGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGlider (aircraft)Grumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneHélicoptèreRotor principalIAI KfirAvion à réactionJet engineLockheed Martin F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71 BlackbirdMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf 109Mikoyan-Gourevitch MiG-27Military helicopterModel aircraftAvion multirôleChasseur nocturneNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsAvion radiocommandéVitesse du sonSoukhoï Su-27 FlankerSuper-manœuvrabilitéSupersonic aircraftTranssoniqueAvion bipoutreBiréacteurDassault Mirage F1Avion d'interceptionMcDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Eurocopter EC665 TigreHélicoptère d'attaqueAirbus HelicoptersBallon (aéronef)Ballon dirigeablePropulsion électrocinétiqueGeneral Dynamics F-111 AardvarkAvion d'interdictionStrategic bomberElectronic-warfare aircraftAvion militaireGeneral Atomics MQ-1 PredatorIndustrie de l'armementAGM-114 HellfireMissileDirect Attack Guided RocketArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterTurbomoteurAvion à fuselage largeCargo aircraftAir cargoLockheed T-33 Silver StarFlight trainingAviationAtterrissageDécollagePiste (aérodrome)AérodromeAéroportAéronautiqueAircraft design processQuadrirotorMultirotor

This article uses material from the Wikipedia article "Verrière (aéronautique)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht