Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Un tricycle est un véhicule à trois roues. Il peut être non motorisé et actionné par la force humaine, de type vélocipède, ou motorisé par un moteur thermique ou électrique.
On distingue :
Certains tricycles peuvent bénéficier d'une assistance électrique au pédalage.
Ce type est appelé Y ou têtard.
Les triporteurs européens sont de ce type.
Ce type est appelé delta.
Les triporteurs asiatiques sont généralement de ce type.
Tricycle michaudine d'enfant.
Un type particulier de tricycle non motorisé de la famille des vélos couchés ou bent est en France appelé également trike, par analogie, en raison de la position du pratiquant qui évoque celle des pilotes des trikes motorisés. Ne sont donc visés ici que les vélos couché à trois roues.
Ce type de trike non motorisé peut présenter deux géométries différentes :
Ces trikes peuvent se présenter en tandem avec plusieurs dispositions possibles :
Il est aussi possible d'accrocher facilement les trikes delta les uns aux autres en retirant la roue avant du trike suiveur. De véritables trains de trike delta peuvent ainsi être réalisés.
Dès 1885, le marquis Jules-Albert de Dion conçoit un tricycle à vapeur fonctionnant avec une chaudière. Il se tourne ensuite vers le pétrole et construit en 1895 un tricycle à pétrole d'une puissance de 0,75 ch[1] dont le moteur sera adopté par Renault. Celui-ci, cette année-là, n'en constituait pas moins une révolution : premier moteur vertical de 0,75 ch, batterie d'allumage suspendue au cadre, poignée gauche du guidon pour couper le contact, dispositif de roue libre[2]. Un tricycle à pétrole est aujourd'hui conservé au musée de la voiture et du tourisme à Compiègne[3]. Le tricycle à pétrole allait connaitre une vogue jusqu'à l'arrivée définitive de l'automobile et des premières motocyclettes. Le à Spa-Francorchamps, dans la catégorie « motocycles » un tricycle est vainqueur avec une moyenne de 38, 880 km/h[4]. À Lyon, par exemple vers 1900, est organisée une course de tricycles et de voitures[5]. 1898 : Louis Renault achète un tricycle à pétrole de Dion-Bouton, l'expérimente et invente la boîte de vitesses à prise directe et changement par baladeur (La troisième vitesse est en prise directe, les arbres primaire et secondaire tournant à la même vitesse)[6]. Cependant en 1900, l'usine De Dion-Bouton est toujours le premier constructeur automobile français, après avoir produit des tricycles et quadricycles, l'activité se déploie vers un moteur monocylindre, installé sur des voitures. En 1907, Pierre Souvestre dresse le constat dans son Histoire de l'automobile : « ... conséquence du perfectionnement de la voiture, de l'apparition de la motocyclette, le tricycle à pétrole va disparaître. »[7].
Les tricycles ont évolué pour être motorisés par un moteur thermique. Ils sont dérivés de la motocyclette ou du cyclomoteur ; on parle alors de :
D'autres sont considérés comme des automobiles à trois roues :
Le tricycle électrique (en) est motorisé par l'adjonction d'un moteur électrique.
Dans le cas d'un moteur moyeu, le moteur est placé de préférence sur la roue seule du tricycle de manière que l'effort du moteur soit équilibré latéralement : dans la roue arrière pour un tricycle de type Y ou têtard, et dans la roue avant pour le type delta, sauf en configuration side-car où l'emplacement du moteur a peu d'importance.
Dans le cas d'un moteur de pédalier, il agira sur la ou les roues motrices que le pédalier propulse, donc généralement sur l'arrière.
This article uses material from the Wikipedia article "Tricycle", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht