powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Tétraodon (11475 views - Food Drinks Beverages)

Le nom vernaculaire tétraodon (du grec ancien tetra, quatre et odous, dent), aussi orthographié tétrodon, regroupe certains poissons de la sous-famille des Tetraodontinae dont le corps peut se gonfler d'où leur nom de « poisson boule » ou « poisson globe ». Comme souvent, ce terme n'est pas très explicite car il regroupe des espèces de plusieurs genres distincts et notamment les espèces Ephippion guttifer et Lagocephalus laevigatus.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Tétraodon

Tétraodon

Tétraodon

Licensed under Free Art License (Scubalex).

Pour la construction modulaire, voir Tétrodon (architecture).
Tétraodon
Nom vulgaire ou nom vernaculaire ambigu :
L'appellation « Tétraodon » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.
un tétraodon

Taxons concernés

Le nom vernaculaire tétraodon (du grec ancien tetra, quatre et odous, dent), aussi orthographié tétrodon, regroupe certains poissons de la sous-famille des Tetraodontinae dont le corps peut se gonfler d'où leur nom de « poisson boule » ou « poisson globe ». Comme souvent, ce terme n'est pas très explicite car il regroupe des espèces de plusieurs genres distincts et notamment les espèces Ephippion guttifer et Lagocephalus laevigatus.

Caractéristiques communes

Ils sont principalement connus pour quatre raisons :

  • Ils sont très toxiques et sont responsables de tétrodotoxisme qui provoque chaque année de nombreux décès, notamment au Japon où leur consommation est très prisée sous le nom de Fugu.
  • Ils sont capables de se remplir d'eau ou d'air lorsqu'ils sont inquiétés.
  • Ils n'ont pas de piquants, ce qui les distingue des Diodontidae qui en ont.
  • Leur poison se concentre dans certaines parties du corps, comme les contours des yeux, le foie, et les ovaires, leur peau n’étant pas empoisonnée.Il s'agit ici d'un poison qui bloque les canaux sodium (et empêche ainsi l'apparition de potentiel d'actions), paralysant les muscles de la victime alors encore consciente (voir tétrodotoxine).

Noms français et noms scientifiques correspondants

Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés[1] en français.
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et figurent donc plusieurs fois dans cette liste. Les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

Et aussi :



This article uses material from the Wikipedia article "Tétraodon", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke