powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Avion multirôle (13337 views - Transportation - Air Water Earth)

Un avion multirôle (en anglais : multirole combat aircraft, souvent abrégé en « MRCA ») est un chasseur-bombardier capable d'effectuer plusieurs missions différentes, en particulier la reconnaissance furtive, l'interception et l'attaque au sol, l'attache sur une base aérienne terrestre ou sur un porte-avions.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Avion multirôle

Avion multirôle

Avion multirôle

Un avion multirôle (en anglais : multirole combat aircraft, souvent abrégé en « MRCA ») est un chasseur-bombardier capable d'effectuer plusieurs missions différentes, en particulier la reconnaissance furtive, l'interception et l'attaque au sol, l'attache sur une base aérienne terrestre ou sur un porte-avions.

Principes

Les avions militaires sont généralement spécialisés (par exemple les anciens F-15). En effet, les attentes en matière de domaine de vol et d'avionique sont souvent différentes suivant la mission : alors qu'un avion de chasse doit voler à grande vitesse et haute altitude, un avion d'attaque au sol vole le plus souvent à vitesse moyenne et basse altitude. De même, le radar guidant un chasseur vers sa (ou ses) cible n'a rien à voir avec le radar permettant à l'avion d'attaque de repérer ses cibles.

Il était donc difficile de concevoir un avion qui soit efficace pour plusieurs missions. Dès lors, le choix d'un avion multirôle est soit imposé par des contraintes budgétaires (pas assez de moyens pour développer et maintenir un avion pour chaque mission) soit lorsqu'un avion existant révèle un potentiel permettant de l'utiliser pour d'autres missions que celles pour lesquelles il a été conçu initialement.

La réduction globale des budgets militaires et les progrès technologiques conduisent cependant à développer de plus en plus d'avions multi-rôles (au moins deux rôles).

Deux rôles majeurs

Il convient de distinguer les deux rôles majeurs:

  • interception (combat aérien)
  • attaque au sol, qui lui-même est constitué de trois sous-rôles :

Ambiguïté : famille ou avion multirôle

Le terme « multirôle » peut être utilisé pour signifier :

  • Famille multirôle : un type d'avion (famille) existe en au moins deux versions, cas du Panavia Tornado, avion pour lequel le terme a été utilisé en premier : versions IDS, ADV ; du F-4, des premiers F-18 Hornet, des Saab 37, anciens F-16, etc. Il s'agit alors d'une famille multi-rôle. Chaque version répond davantage à chaque rôle spécifique à partir d'une même structure de base. Par exemple en dotant l'appareil d'une cellule biplace pilote-navigateur, en l'équipant de matériel électronique dédié au bombardement et à la reconnaissance de cibles mobiles terrestres, d'un radar adapté et de systèmes de visée à désignation laser, tout en héritant de la plupart des qualités de leur version de chasse pure ou de supériorité aérienne. Exemple : McDonnell Douglas F-15 Eagle dans sa version E biplace, dite Strike Eagle
  • Avion multirôle : un avion physique donné peut effectuer au moins deux rôles : F-16 C/D block 50, etc. Il s'agit alors d'un avion multi-rôle, par le biais de configurations spécifiques qu'un même appareil peut adopter au cours d'une rapide opération de maintenance. Exemple : Dassault Mirage 2000 dans sa version 2000-9.
  • Avion omnirôle : un avion physique donné peut effectuer tous les rôles au cours d'une même mission : Rafale F3. capable de remplir toutes les missions au cours d'un même vol et simultanément, c'est pourquoi l’avionneur et l'armée de l'air parlent d'avion omnirôle. Ceci permet d'effectuer une mission de détection de défense sol-air, de reconnaissance ou d'attaque air-air ou air-mer avec un même appareil[2],[3],[4] comme lors de la première mission de l'opération Harmattan.

Histoire

Les premiers avions multirôle sont apparus pendant la Seconde Guerre mondiale, outre quelques chasseurs-bombardiers comme le Hawker Tempest, il faut citer le De Havilland Mosquito qui est capable, selon les versions, de missions de reconnaissance ou de chasse de nuit, en plus du bombardement léger et de la chasse-bombardement.

Exemples de familles multirôle

Voici quelques exemples de familles multirôle (avions à réaction) :

  • Le Mirage III dont les différentes versions sont capables de chasse, d'attaque tout temps, de reconnaissance et d'entrainement.
  • Le F-4 Phantom II, chasseur-bombardier dérivé également en avion de reconnaissance et avion de guerre électronique
  • Le Saab 37 Viggen, chasseur-bombardier dérivé également en avion de reconnaissance et avion de lutte anti-navire
  • Le Panavia Tornado, chasseur-bombardier dérivé en intercepteur et avion de reconnaissance. C'est historiquement la première famille d'avions à recevoir ce qualificatif de « multirôles », puisque tel était le souhait initial, mais aucun avion Tornado n'a finalement été multi-rôle : trois versions IDS, ADV, ECR.

Exemples d'avions multirôle

Quelques exemples d'avions multirôle :

  • Le F/A-18E/F Super Hornet, intercepteur également capable de mener des attaques au sol (d'où le "/A" dans son nom selon la nomenclature militaire américaine)
  • Le Soukhoï Su-30, avion de supériorité aérienne multirôle au long rayon d'action (3 000 km / 5 200 km avec ravitaillement), en mesure de remplir toutes les missions.
  • Le Chengdu J-10, ou F10, avion de combat multirôle chinois.
  • Le JF-17 Thunder, ou CAC FC-1, avion de combat multirôle sino-pakistanais.
  • Le futur F-35 Lightning II devrait remplacer de nombreux avions actuels de l'armée américaine (USAF, USN, USMC)

Exemples d'avions omnirôle

Quelques exemples d'avions omnirôle :

  • Le Dassault Rafale, avion de combat omnirôle embarquable sur porte-avions, au long rayon d'action (1 850 km / 5 500 km avec 6 ravitaillements et 12 heures de vol), capables de chasse, d'attaque tout temps y compris en mode suivi de terrain automatique à basse altitude, de lutte anti-navire, de guerre électronique, de reconnaissance, d'entrainement, de ravitaillement nounou au profit d'autres appareils.

AvionBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookBoeing ScanEagleCessna O-2Cessna SkymasterEngin de transport crawlerCruiser Mk IICruiserAvion de chasseHawker FuryHawker HurricaneHistoire du char de combatChar légerChar Fiat M15/42Char de combat principalMcDonnell Douglas MD-80Char moyenMesserschmitt P.1099T-34Char de combatPanzerkampfwagen VI KönigstigerType 95 Ha-GoThunderbirds (patrouille)Vickers Medium Mark ISupersonic aircraftChasseur-bombardierAvion de reconnaissanceRecord de vitesse aérienAltitudes et vitesses (aéronautique)TranssoniqueVitesse du sonMcDonnell XF-85 Goblinde Havilland MosquitoChasseur nocturneCarrier-based aircraftIAI KfirAvion d'attaque au solGeneral Electric J79Compresseur axialPostcombustionAvioniqueMikoyan-Gourevitch MiG-27Soukhoï Su-27 FlankerAir superiority fighterSuper-manœuvrabilitéGloster MeteorNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsCourse aérienneMesserschmitt Bf 109Monocoque (structure)Verrière (aéronautique)Dassault Mirage F1Avion d'interceptionMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Eurocopter EC665 TigreHélicoptère d'attaqueAirbus HelicoptersBallon (aéronef)Ballon dirigeablePropulsion électrocinétiqueGeneral Dynamics F-111 AardvarkAvion d'interdictionStrategic bomberElectronic-warfare aircraftTactique militaireAvion militaireGeneral Atomics MQ-1 PredatorIndustrie de l'armementAGM-114 HellfireMissileDirect Attack Guided RocketArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterTurbomoteurAvion à fuselage largeCargo aircraftAir cargoFuselageLockheed T-33 Silver StarFlight trainingAviationPiste (aérodrome)AéronautiqueAircraft design processQuadrirotorMultirotorMcDonnell Douglas F/A-18 Hornet

This article uses material from the Wikipedia article "Avion multirôle", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht