powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Véhicule militaire blindé (5580 views - Transportation - Air Water Earth)

Un véhicule militaire blindé ou véhicule blindé de combat est un véhicule militaire, protégé par un blindage et armé. Il peut être à roues ou à chenilles.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Véhicule militaire blindé

Véhicule militaire blindé

Véhicule militaire blindé

Un véhicule militaire blindé ou véhicule blindé de combat est un véhicule militaire, protégé par un blindage et armé. Il peut être à roues ou à chenilles.

Types de blindés

Les véhicules militaire blindés sont classés en fonction de leur rôle prévu sur le champ de bataille et leurs caractéristiques. Ainsi, ils regroupent les chars de combat, automitrailleuses, véhicules de combat d'infanterie, véhicules de transport de troupes, canons automoteur, chasseurs de chars ou encore chenillettes.

Historique

Leur invention date du début du XXe siècle avec l’ajout de mitrailleuses et de plaques de blindages sur des automobiles. La Première Guerre mondiale voit apparaître les chars de combat basé sur les chenilles de tracteur couplés a des mitrailleuses et des canons. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on développa une large gamme de véhicules blindés adaptés a de très nombreux usages.

Voir aussi

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Véhicule militaire blindé", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht