powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pierre Vernier (mathématicien) (4021 views - Inventors & Engineers)

Pierre Vernier, né le 19 août 1580 à Ornans (Doubs) où il est mort le 14 septembre 1638, est un ingénieur militaire et mathématicien franc-comtois, inventeur du système de mesure qui porte son nom : le vernier. Il ne doit pas être considéré comme français, le Comté de Bourgogne où il est né, espagnol au XVIIe siècle, n'ayant été rattaché définitivement à la France qu'après le traité de Nimègue en 1678, 40 ans après sa mort.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pierre Vernier (mathématicien)

Pierre Vernier (mathématicien)

Pour les articles homonymes, voir Pierre Vernier et Vernier.

Pierre Vernier, né le à Ornans (Doubs) où il est mort le [1], est un ingénieur militaire et mathématicien franc-comtois, inventeur du système de mesure qui porte son nom : le vernier. Il ne doit pas être considéré comme français, le Comté de Bourgogne où il est né, espagnol au XVIIe siècle, n'ayant été rattaché définitivement à la France qu'après le traité de Nimègue en 1678, 40 ans après sa mort.

Biographie

Il reçoit un enseignement de son père Jean Vernier professeur de sciences et de mathématiques et homme de loi occupant une charge publique. Celui-ci lui fait découvrir les travaux des astronomes Christophorus Clavius et Tycho Brahé.

Il débute une carrière dans l'administration avec des fonctions diverses notamment percepteur des impôts. En 1622 il devient chancelier "directeur général des monnaies" à Dole puis à Besançon et conseiller du roi.

Parallèlement, ses compétences en génie militaire font qu'il est nommé la même année[2], capitaine du château d'Ornans pour le compte du roi d'Espagne. Il participe aux travaux de fortifications de plusieurs villes[3]. Il reçoit, en 1623, le titre de citoyen de la ville de Besançon pour sa contribution à la défense de la cité.

Il aborde également le domaine de la cartographie, réalisant une carte de la Franche-Comté avec son père.

Il développe surtout des instruments scientifiques. En 1631, il se rend à Bruxelles où il publie « La construction, l'usage et les propriétés du quadrant nouveau de mathématiques », et y présente son invention à l'Infante d'Espagne, Isabelle Claire Eugénie. On trouve dans cet ouvrage une table des sinus et une méthode pour calculer les angles d'un triangle dont les côtés sont connus. Il y décrit également un appareil capable de mesurer les angles avec la précision d'une minute[4]. Cette innovation, qui portera son nom[5], est adaptée à la mesure des longueurs, sa forme définitive étant le pied à coulisse et le micromètre.

Pierre Vernier a donné son nom au collège situé dans sa ville natale d'Ornans. Besançon, Dole et Ornans ont une rue Pierre Vernier.



This article uses material from the Wikipedia article "Pierre Vernier (mathématicien)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Inventors & Engineers

3D - 3D Models - 3D CAD - 3D Library - Da Vinci Gauss Newton