Un chatior (en russe: Шатёр) est une forme architecturale pyramidale, en général octogonale, qui est donnée aux éléments de la toiture tels des clochers, des tours, des porches des églises ou des bâtiments civils, en Russie. Il peut être de pierres ou de briques. Le mot est traduit également par en forme de tente. Une église au toit en pyramide ou en forme de tente est désignée par les termes Chatrovy khram[1].
Monastère de la Déposition-de-la-robe-de-la-Vierge à Souzdal, Saintes portes
Les formes des toits en pyramide s'adaptent mieux aux exigences des matériaux (en bois à l'origine) et du climat de la Russie que les coupoles byzantines. Le faible relief de la Russie exige également des lignes élancées qui sont visibles de loin[2].
This article uses material from the Wikipedia article "Chatior", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM