powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Coulage (4992 views - Architecure & BIM & MEP)

Le coulage (ou la coulée) est une méthode de mise en forme de différents matériaux qui consiste à verser ce matériau sous forme fondu (verre, métal, etc.) ou pâteuse (céramique, etc.) dans un moule pour former un objet creux ou plus rarement sur une surface plane pour former un objet plat. L'objet est laissée ensuite refroidir (verre, métal, etc.) et se solidifier. Le coulage est une méthode artisanale de fabrication qui a été adaptée à l’industrie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Coulage

Coulage

Coulage

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (CSIRO).

Le coulage (ou la coulée) est une méthode de mise en forme de différents matériaux qui consiste à verser ce matériau sous forme fondu (verre, métal, etc.) ou pâteuse (céramique, etc.) dans un moule pour former un objet creux ou plus rarement sur une surface plane pour former un objet plat. L'objet est laissée ensuite refroidir (verre, métal, etc.) et se solidifier.

Le coulage est une méthode artisanale de fabrication qui a été adaptée à l’industrie.

Matériaux

Les principaux matériaux qui peuvent être mis en forme par coulage sont les métaux, la céramique et le verre. D'autres matériaux peuvent être aussi mis en forme par coulage comme les matières thermoplastiques (thermoformage), les résines thermodurcissables, le béton, le plâtre, la cire, le ciment, le stuc et l'argile[1].

Céramique

Les pièces en céramique sont produites par coulage d'une pâte plus ou moins liquide dans un moule poreux. Le coulage peut se faire sous le simple effet de la gravité ou sous pression. Exemples de coulage de la céramique :

Verre

Verre creux

Le coulage pour fabriquer du verre creux est surtout utilisé au niveau artisanal.

Verre plat

Le coulage est aussi une méthode artisanale de mise en forme du verre plat. Le verre fondu est coulé sur une plaque généralement métallique puis laminé. Ce procédé s'appelle «coulée sur table». Le verre ainsi coulé n'est pas lisse, il faut le polir, par des opérations de «doucissage» longues et coûteuses[2].

Au niveau industriel, seul le verre imprimé, le verre armé et quelques verres spéciaux sont encore fabriqués par coulage suivi par un laminage entre deux rouleaux lamineurs[3]. La majorité des verres plats sont fabriqués par le procédé de flottage qui s'affranchit de l'étape de polissage ou de laminage.

Métal

Dans le cas des métaux, on parle de fonderie. Exemple :

Procédés

Exemples de procédés de coulage :

Références

  1. Étienne Guyon, Alice Pedregosa, Béatrice Salviat, Matière et matériaux, De quoi est fait le monde ?, Belin, 2010
  2. La physique en 18 mots clés, Dunod/La Recherche, 2009
  3. http://www.verreonline.fr/v_plat/fabr_00.php


This article uses material from the Wikipedia article "Coulage", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM