powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Astromobile (8533 views - Astronomie & espace)

Une astromobile, également connue sous le nom anglais rover est un véhicule conçu pour explorer la surface d'une autre planète ou d'un corps céleste. Au cours de ses déplacements, il mène des observations et des analyses de son environnement, souvent de façon quasi autonome et guidée depuis la Terre. Les astromobiles déployés sont généralement des robots télécommandés ou disposant d'une certaine autonomie. Le seul exemple d'astromobile mis en œuvre par un équipage humain est le Lunar Roving Vehicle de la NASA, développé dans le cadre du programme Apollo qui ont été utilisés en 1971 et 1972 à la surface de la Lune.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Astromobile

Astromobile

Astromobile

Une astromobile[1], également connue sous le nom anglais rover[1] est un véhicule conçu pour explorer la surface d'une autre planète ou d'un corps céleste. Au cours de ses déplacements, il mène des observations et des analyses de son environnement, souvent de façon quasi autonome et guidée depuis la Terre. Les astromobiles déployés sont généralement des robots télécommandés ou disposant d'une certaine autonomie. Le seul exemple d'astromobile mis en œuvre par un équipage humain est le Lunar Roving Vehicle de la NASA, développé dans le cadre du programme Apollo qui ont été utilisés en 1971 et 1972 à la surface de la Lune.

Caractéristiques générales

L'astromobile se distingue de l'atterrisseur par sa mobilité qui lui permet d'étudier une région plus étendue que celle du site d'atterrissage. Elle peut être ainsi dirigée vers une zone intéressante aux reliefs contrastés qui ne permet pas d'atterrir en sécurité comme un cratère, un affleurement ou des rochers. Au-delà des obstacles rencontrés sur le terrain, la mobilité de l'astromobile est toutefois limitée par les conditions climatiques et d'ensoleillement. Elle est souvent équipé de panneaux solaires qui lui fournissent l'énergie nécessaire à ses déplacements.

Contrairement à un orbiteur qui effectue des observations et des mesures depuis une orbite, l'astromobile peut analyser directement les matériaux et roches en surface. Elle peut être équipée d'instruments scientifiques variés (spectromètre, foreuse, four, capteurs, caméras) qui permettent d'apporter des informations plus précises sur la composition des matériaux. La contrepartie est que la zone de prospection de l'astromobile se limite à une région proche du site d'atterrissage. Dans le cas de la planète Mars la distance qui sépare l'astromobile de la Terre ne permet pas de communiquer en temps réel : le temps de transmission du signal aller-retour peut atteindre une quarantaine de minutes suivant la position respective de Mars et de la Terre. L'astromobile doit donc être conçue pour fonctionner de manière autonome.

Astromobiles lunaires

Lunokhod 1 et 2 (1970 et 1973)

Articles détaillés : Lunokhod 1 et Lunokhod 2.

Durant les années 1960, les Soviétiques développent dans le secret une astromobile lunaire nommée Lunokhod 1A, avec l'ambition d'en faire le premier robot commandé sur la Lune. Il est radiocommandé depuis la Terre par un personnel spécialement entraîné au temps différé entre les ordres l'action et le retour visuel. Une fusée lance l'astromobile le mais l'explosion d'un propulseur d'appoint au décollage conduit à l'échec de la mission.

Une nouvelle tentative est effectuée en novembre 1970 avec la mission Luna 17 transportant l'astromobile Lunokhod 1. Une fusée Proton est lancée avec succès depuis Baïkonour le 10 et atteint l'orbite lunaire cinq jours plus tard[2]. Après deux jours en orbite l'astromobile atterrit sur la mer lunaire Mare Imbrium (la mer des Pluies) et envoie le premier signal le 17 novembre. C'est la première astromobile guidée depuis la Terre sur un corps céleste. Lunokhod 1 est un véhicule à huit roues composé d'un caisson principal à large couvercle, d'antennes, de caméras vidéos et d'instruments pour analyser le sol. L'alimentation électrique est fournie par des panneaux solaires et l'astromobile est conçue pour fonctionner durant trois jours lunaires[3]. Du 17 au 22 novembre l'astromobile parcourt 197 m et au cours de 10 séances de communication transmet 14 images rapprochées de la Lune et 12 vues panoramiques. Il a analysé la surface lunaire durant 11 mois en effectuant plusieurs centaines de tests. À cette période le dernier contact avec Lunokhod 1 est obtenu le 14 septembre 1971[2].

Le 8 janvier 1973, la sonde Luna 21 transportant l'astromobile nommée Lunokhod 2 est lancée avec succès en direction de la Lune. Les caractéristiques de cette astromobile sont similaires à celles de Lunokhod 1 ; Une masse de 840 kg, 1,7 m de long pour 1,6 m de large et monté sur 8 roues, mais est équipée d'un appareil photographique de qualité pour obtenir des vues panoramiques et une meilleure représentation de la topographie lunaire. L'alimentation électrique est fournie par des panneaux solaires et une source de chaleur radioactive fonctionnant au polonium 210 permet de limiter la chute de température de l'astromobile qui a lieu durant la nuit[4]. La sonde se place sur orbite lunaire le 12 et réussit son atterrissage le sur la bordure orientale de la région de Mare Serenitatis. C'est la deuxième astromobile contrôlée depuis la Terre à se poser sur un corps céleste. Lunokhod 2 reste opérationnel pendant environ 4 mois à analyser le sol lunaire parcourant au total plus de 42 km[5] sur divers reliefs comme de petites collines et renvoie vers la Terre 86 images panoramiques ainsi que plus de 80 000 images de qualité. En 2018, Lunokhod 2 détient le record de la plus grande distance parcourue par une astromobile.

Chang'e 3 (2013-2014)

Article détaillé : Chang'e 3.

Lancé le 1er décembre 2013, le vaisseau Chang'e 3 (troisième sonde lunaire chinoise) se pose sur la Lune le 14 décembre. Il s'agit du premier engin à évoluer sur notre satellite depuis 37 ans[6]. Quelques heures plus tard, le rover Yutu (En chinois : 玉兔 ; pinyin : yù tù ; littéralement : « Le lapin de jade », en référence au lapin lunaire) est déposé à la surface. Sa masse est de 140 kg (dont 20 kg de charge utile), sa hauteur de 1,5 mètres, il se déplace sur 6 roues et est surmonté d'un mât portant des caméras ainsi que d'une antenne parabolique servant aux communications avec la Terre. Un bras articulé sert par ailleurs de support à l'un des instruments scientifiques. Son énergie lui étant fournie par des panneaux solaires, il est conçu pour se mettre en veille durant la nuit lunaire (longue de 15 jours terrestres) lorsque la température tombe à −180 °C, survivant alors grâce à l'énergie stockée dans ses batteries et des unités de chauffage à base d'isotopes radioactifs de plutonium 238.

Prévue pour s'échelonner sur trois mois (trois jours et trois nuits lunaires), sa mission ne durera en fait que deux jours lunaires : le 25 janvier 2014, à la suite d'un dysfonctionnement non expliqué, les déplacements cessent. Au total, Yutu a parcouru 114 mètres[7].

Chang'e 4 (2018)

Article détaillé : Chang'e 4.

Chang'e 4 est la quatrième sonde spatiale chinoise de la CNSA dont le lancement est programmé fin 2018. Elle doit se poser sur la face cachée de la Lune et emporte un astromobile dont les caractéristiques détaillées ne sont pas connues.

Chandrayaan-2 (2018)

Article détaillé : Chandrayaan-2.

Chandrayaan-2 est la deuxième sonde spatiale indienne développée par l'ISROA dont le lancement est programmé fin 2018. Elle doit se poser sur la Lune et emporte un astromobile de 20 kilogrammes.

Rovers sur Mars

Prop-M (1971, échec)

La mission soviétique Mars 3 est constituée d'un orbiteur et d'un atterrisseur qui est associé à une petite astromobile nommée Prop-M. Lancée avec succès le , l'atterrisseur effectue sa descente vers la surface martienne le 2 décembre de la même année[8]. Après l'atterrissage il transmet un signal durant une vingtaine de secondes puis le signal est définitivement perdu. La raison de ce silence radio reste inexpliquée. L'atterrisseur devait ensuite placer la petite astromobile sur la surface martienne à l'aide d'un bras manipulateur. Prop-M est un véhicule de seulement 4,5 kg relié à l'atterrisseur par un câble et monté sur une paire de « skis ». Il est conçu pour parcourir environ 15 m en effectuant des mesures du sol tous les 1,5 m, les traces laissées par le déplacement de l'astromobile sur le sol devaient être photographiées pour être analysées[9].

Sojourner (1997)

Article détaillé : Mars Pathfinder.

La mission américaine Mars Pathfinder est composée d'un atterrisseur fonctionnant en station d'étude fixe et d'une astromobile nommée Sojourner. La sonde est lancée le 4 décembre 1996 et l'atterrisseur atteint la surface martienne le 4 juillet 1997 dans la vallée Ares Vallis. Guidé par un opérateur sur Terre, l'astromobile quitte deux jours martiens plus tard l'atterrisseur et est opérationnel sur la surface. Elle devient alors la première astromobile à s'être déplacée sur une autre planète. Sojourner est un petit véhicule de 65 cm de long et de 10,5 kg. Il forme un petit caisson de forme rectangulaire supporté par six roues montées sur suspensions et est recouvert d'un panneau solaire sur le dessus de 0,2 m2 qui lui fournit l'énergie suffisante pour se déplacer plusieurs heures par jour. Le coût de cette astromobile est estimée à environ 25 millions de dollars américains[10]. L'astromobile a cessé toute communication le pour une raison inconnue mais a transmis durant son activité 550 images et contribué à de nombreuses analyses de roches et observations du site d'atterrissage.

Spirit (2004-2010) et Opportunity (depuis 2004)

Articles détaillés : Spirit et Opportunity.

La NASA lance le 10 juin et le 7 juillet 2003, deux astromobiles « géologues » nommées Spirit et Opportunity dans le cadre de la mission Mars Exploration Rover. Elles atterrissent toutes les deux avec succès en janvier 2004 sur deux régions opposées de la planète Mars, le cratère Gusev et la plaine Meridiani Planum. Les deux astromobiles sont conçues de la même façon avec une masse d'environ 185 kg et équipées de six roues motorisées qui sont alimentées par des batteries lithium-ion restituant l'énergie fournie par leurs panneaux solaires de 1,3 m2. L'équipement est composé d'un ensemble d'outils qui permet d'effectuer de la détection à distance (photographie, spectromètre thermique) ou des mesures in-situ (abrasion, spectromètre X et Mössbauer). Des séquences de commandes sont envoyées de la Terre pour guider les astromobiles à partir des images et résultats reçus régulièrement de Mars. À l'origine conçus pour une mission d'étude de 90 jours martiens, les deux robots ont dépassé largement ce cap. Spirit a envoyé son dernier signal le plusieurs mois après s'être enlisé dans le sable et après avoir parcouru 7,7 km. Opportunity est toujours en activité, près de quinze ans (mai 2018) après son atterrissage, évoluant à proximité du cratère Endeavour. Le , il a parcouru 43,65 km[11].

Curiosity (depuis 2012)

La NASA lance le une astromobile « géologue » nommée Curiosity dans le cadre de la mission Mars Science Laboratory. Celle-ci atterrit avec succès dans le cratère Gale le pour une mission de 22 mois terrestres, dont l'objectif est de déterminer si un environnement habitable, c'est-à-dire favorable au maintien d'une éventuelle vie de type terrestre, a existé sur Mars. Le 13 novembre 2016, elle a parcouru 14,98 km[12].

ExoMars (2020)

Article détaillé : Rover ExoMars.

Dans le cadre du programme ExoMars de l'Agence spatiale européenne, une astromobile doit être lancée sur Mars à l'horizon 2020.

Mars 2020 (2020)

Article détaillé : Mars 2020 (sonde spatiale).

L' astromobile Mars 2020 est une mission développée par le centre JPL de l'agence spatiale américaine, la NASA dont le lancement est planifié en 2020. Hormis son instrumentation scientifique, l'engin spatial est une copie de la sonde spatiale Mars Science Laboratory qui s'est posée avec succès sur Mars en août 2012. L'un des principaux objectifs assignés à cette nouvelle mission est la collecte d'échantillons du sol martien qui devraient être retournés sur Terre par une mission de retour d'échantillons.

Synthèse des caractéristiques des astromobiles développés

Rovers développés ou en cours de développement
Désignation Pays/Agence spatiale Date Durée fonctionnement Dimension
Long. x Larg x Haut.
Masse totale Masse instruments Distance parcourue Énergie et source Principaux instruments Autres caractéristiques Commentaire
Exploration de la Lune
Lunokhod Union soviétique 1970-1971 11 mois 2,22 x 2,15 x 1,35 m 756-836 kg ? kg 39 km Cellules solaires : 180 Watts pente max : 40% 2 rovers
Yutu CNSA 2013-2017 42 jours 114 m 120 kg 20 kg 39 km Cellules solaires : 180 Watts pente max : 20%
Chandrayaan-2 ISRO 2018 20 kg ? kg Cellules solaires
Chang'e 4 CNSA 2018 120 kg ? Cellules solaires : ? Watts
Exploration de Mars
Sojourner NASA 1996 7 jours 0,48 x 0,30 x ? m 11,5 kg ? kg 100 m Cellules solaires : 13 Watts
Spirit NASA 2003- > 15 ans 1,6 x 2,3 x 1,5 m 185 kg ? kg > 45 km Cellules solaires : 140 Watts pente max : 30% 2 rovers
Curiosity NASA 2012- > 6 ans 2,9 x 2,7 x 2,2 m 899 kg 75 kg >19 km RTG : 110 Watts 2 laboratoires d'analyse chimique
Foreuse
pente max : 50%
Mars 2020 NASA 2020- > 22 mois 2,9 x 2,7 x 2,2 m ~900 kg ~75 kg RTG : 110 Watts pente max : 50%
Rover ExoMars Agence spatiale européenne 2020- 310 kg 26 kg Cellules solaires : ? Watts

Les rovers lunaires pilotés du programme Apollo (1971-1972)

Article détaillé : rover lunaire.

Au début des années 1970 la NASA développe un véhicule nommé Lunar Roving Vehicle dans le cadre du programme Apollo de manière à faciliter l'exploration des astronautes à la surface de la Lune. C'est un véhicule à quatre roues, de trois mètres de long et d'une masse d'environ 200 kg à vide. Le châssis fabriqué en alliage d'aluminium est conçu en trois parties reliées au centre de l'astromobile de façon à pouvoir être plié dans le Module lunaire Apollo. Conçu pour transporter deux astronautes et du matériel, trois LRV ont été utilisés lors des derniers vols Apollo. Le premier d'entre eux est piloté par les astronautes David Scott et James Irwin, du 31 juillet au , lors de la mission Apollo 15. Les deux hommes parcourent plus de 27 km au pied du Mont Hadley. Deux autres rovers similaires ont été utilisés en avril et décembre 1972 lors des missions Apollo 16 (John Young et Charles Duke) et Apollo 17 (Eugene Cernan et Harrison Schmitt), les astronautes séjournant également trois jours sur la Lune et y parcourant respectivement 26,7 km et 35,9 km. Compte tenu des distances parcourues, les découvertes réalisées lors de ces trois missions n'auraient pas été possibles sans ces véhicules[13].

Études en cours et projets abandonnés

Référence

  1. a et b Arrêté du 20 février 1995 relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales
  2. a et b (en) Robert Christy, « The Mission of Luna 17 », sur zarya (consulté le 1er août 2010).
  3. (en) Artem Ivankov, « Luna 17/Lunokhod 1 », sur NASA -NSSDC (consulté le 1er août 2010).
  4. (en) Artem Ivankov, « Luna 21/Lunokhod 2 », sur NASA -NSSDC (consulté le 1er août 2010).
  5. ↑ Le chiffre de 37 km, avancé pendant 40 ans, a été révisé à la hausse en juin 2013 : d'après des images prises depuis orbite, Lunokhod 2 aurait en effet parcouru entre 42,1 km et 42,2 km. http://www.nature.com/news/space-rovers-in-record-race-1.13229 [archive] Représentation du parcours : http://fr.rian.ru/infographie/20100322/186299882.html [archive
  6. Le précédent engin était la sonde soviétique Luna 24, en août 1976.
  7. Sky & Telescope, http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/change-3-lunar-layers-031320154
  8. (en) Artem Ivankov, « Mars 3 », sur NASA -NSSDC (consulté le 1er août 2010).
  9. (en) Fast Facts, « Mars 3 » [archive du ], sur NASA -Solar System Exploration (consulté le 1er août 2010).
  10. (en) David R. Williams., « Mars Pathfinder Rover », sur NASA -NSSDC (consulté le 1er août 2010).
  11. (en) JPL, « Update: Spirit and Opportunity », sur NASA -NSSDC (consulté le 19 décembre 2016).
  12. http://curiosityrover.com/tracking/drivelog.html
  13. (en) David R. Williams, « The Apollo Lunar Roving Vehicle », sur NASA -NSSDC (consulté le 1er août 2010).

Bibliographie

  • (en) Andrew J. Ball, James R.C. Garry, Ralph D. Lorenz et Viktor V. Kerzhanovichl, Planetary Landers and entry Probes, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-12958-9)
    Généralités sur les rovers
  • (en) Paolo Ulivi et David M Harland, Robotic Exploration of the Solar System Part 3 Wows and Woes 1997-2003, Springer Praxis, (ISBN 978-0-387-09627-8)
    Rover Sejourner.
  • (en) Paolo Ulivi et David M. Harland, Robotic exploration of the solar system : Part 4 : the Modern Era 2004-2013, Springer Praxis, , 567 p. (ISBN 978-1-4614-4811-2)
    Rovers MER et Curiosity.
  • (en) Wesley T. Huntress et Mikhail Ya. Marov, Soviet robots in the Solar System : missions technologies and discoveries, Springer Praxis, (ISBN 978-1-4419-7898-1)
    Missions Lunakhod
  • (en) Roger Wiens, Red Rover, Basic Books, (ISBN 978-0-465-05598-2)
    Historique du projet du rover Curiosity
  • (en) Emily Lakdawalla, The Design and Engineering of Curiosity: How the Mars Rover Performs Its Job, Springer, (ISBN 978-3319681443)
    Historique et caractéristiques du rover Curiosity
  • (en) Rob Manning et William L. Simon, Mars Rover Curiosity: An Inside Account from Curiosity's Chief Engineer, Smithsonian Books, (ISBN 978-1-58834-474-8)
    Historique du projet du rover Curiosity
  • (en) Michel van Pelt, Space Invaders : how robotics spacecraft explore the solar system, Praxis, (ISBN 978-0-387-33232-1)


Voir aussi

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Astromobile", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomie & espace

planete, jupiter, terr, mars, venus, lune, astronomie