powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Tweel (5845 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Le Tweel (marque déposée, propriété de Michelin), mot-valise formé à partir des mots anglais tire (pneu) et wheel (roue), est un prototype d'équipement pour véhicules terrestres, conçu par la société Michelin pour entourer les roues et offrir les meilleures conditions possibles de contact avec le sol. Le tweel vise donc à remplir les mêmes fonctions que le pneu, auquel il ressemble beaucoup, mais en fonctionnant sur des principes mécaniques complètement différents. La base du support interne n’est pas l’air mais des rayons de polyuréthane flexible qui supportent la bande de roulement : le Tweel ne peut donc ni exploser ni crever. Un autre avantage serait une meilleure tenue latérale en particulier pour les profils bas. En 2012, des problèmes subsistent (vibrations et bruits à haute vitesse notamment) et retardent une éventuelle commercialisation pour le grand public, mais les premières applications militaires ont débuté[réf. souhaitée]. Portail de l’automobile
Go to Article

Youtube


    

Tweel

Tweel

Le Tweel (marque déposée, propriété de Michelin), mot-valise formé à partir des mots anglais tire (pneu) et wheel (roue), est un prototype d'équipement pour véhicules terrestres, conçu par la société Michelin pour entourer les roues et offrir les meilleures conditions possibles de contact avec le sol. Le tweel vise donc à remplir les mêmes fonctions que le pneu, auquel il ressemble beaucoup, mais en fonctionnant sur des principes mécaniques complètement différents.

La base du support interne n’est pas l’air mais des rayons de polyuréthane flexible qui supportent la bande de roulement : le Tweel ne peut donc ni exploser ni crever. Un autre avantage serait une meilleure tenue latérale en particulier pour les profils bas.

En 2012, des problèmes subsistent (vibrations et bruits à haute vitesse notamment) et retardent une éventuelle commercialisation pour le grand public, mais les premières applications militaires ont débuté[réf. souhaitée].

Cliquez sur une vignette pour l’agrandir.



This article uses material from the Wikipedia article "Tweel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus