powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Turbomachine (14233 views - Mechanical Engineering)

Une turbomachine est une machine dans laquelle a lieu un transfert d'énergie entre une partie solide tournante (un rotor) et un fluide. On distingue généralement les turbomachines suivant que l'énergie est transférée du fluide vers le rotor ou du rotor vers le fluide. Dans le premier cas, ce sont des machines réceptrices comme les turbines à gaz, les turbines hydrauliques, les éoliennes, etc. alors que dans le second cas, ce sont des machines génératrices parmi lesquelles on retrouve les pompes, les compresseurs, les ventilateurs.
Go to Article

Youtube


    

Turbomachine

Turbomachine

Une turbomachine est une machine dans laquelle a lieu un transfert d'énergie entre une partie solide tournante (un rotor) et un fluide. On distingue généralement les turbomachines suivant que l'énergie est transférée du fluide vers le rotor ou du rotor vers le fluide. Dans le premier cas, ce sont des machines réceptrices comme les turbines à gaz, les turbines hydrauliques, les éoliennesetc. alors que dans le second cas, ce sont des machines génératrices parmi lesquelles on retrouve les pompes, les compresseurs, les ventilateurs.

Types de turbomachines

Il est à noter la plupart des moteurs aéronautiques sont des turbomachines, tels que les turboréacteurs, turbopropulseurs ou turbomoteurs.

Les Turboréacteurs 
équipent les avions de chasse, avec des réacteurs avec ou sans post-combustion et des avions de ligne aujourd'hui équipés de réacteurs double-flux.
Les Turbopropulseurs 
utilisés pour les avions ne nécessitant pas une grande vitesse (moins de 800 km/h), le turbopropulseur est la solution retenue la plupart du temps.
Les Turbomoteurs 
sont utilisés pour les moteurs devant avoir un bon rapport poids/puissance comme dans le cas des hélicoptères ou des APU utilisés dans les avions.




This article uses material from the Wikipedia article "Turbomachine", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD