Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Alipho).
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
La mise en forme du texte ne suit pas les recommandations de Wikipédia : il faut le « wikifier ».
Les points d'amélioration suivants sont les cas les plus fréquents. Le détail des points à revoir est peut-être précisé sur la page de discussion.
Pour une aide détaillée, merci de consulter Aide:Wikification.
Si vous pensez que ces points ont été résolus, vous pouvez retirer ce bandeau et améliorer la mise en forme d'un autre article.
Extrémité d'un conducteur électrique libérant ou captant un courant électrique, un flux électronique passant dans un fluide ou dans le vide. Électrode positive (anode), négative (cathode); électrode de graphite; électrodes d'une cuve à électrolyse, d'un tube cathodique. L'ionisation de l'atmosphère entre électrodes [d'un arc] dépend non (...) seulement de la valeur actuelle du courant, mais encore de ses valeurs antérieures (J. Mercier, Radio-électr., t. 1, 1937, p. 47).
− Spéc., MÉD. Extrémité d'un conducteur électrique mis en contact avec une partie de l'organisme pour capter les variations du courant électrique produit ou pour y appliquer un traitement électrique. Électrodes à anse pour fulguration de la prostate par cystoscopie directe (Catal. instrum. chir. [Collin], 1935, p. 331).
Prononc. et Orth. : [elεktʀ ɔd]. Enq. : /elektʀod/. Ds Ac. 1932. Étymol. et Hist. 1838 (Ac. Compl. 1842). Empr. à l'angl.electrode (electr[ic] + [an]ode) terme forgé en 1834 par le physicien anglais M. Faraday (in place of the term pole I propose ... Electrode; ds NED). Fréq. abs. littér. : 1. Bbg. Bonn. 1920, p. 53, 180[1].Une électrode est un conducteur électronique, ou ionique (ex. verre) captant ou libérant des électrons[2]
Les électrodes interviennent dans les systèmes générateurs de courant (comme les piles) et dans les électrolyses, dont le système est récepteur de courant.
On parle aussi d'électrodes pour désigner des composants de certains appareils électriques comme les lampes radio, tube à rayons X, diodes à semi-conducteur. C'est également le cas dans le soudage à l'arc électrique.
Enfin, on parle d'électrode en biologie pour désigner un dispositif conducteur permettant de capter les variations de potentiel électrique chez un organisme vivant.
Les électrodes sont classées en type (ou espèce) d'électrode :
Une électrolyse met en jeu deux électrodes, chacune est à un potentiel différent correspondant au couple rédox mis en jeu. Une réaction d'oxydo-réduction forcée (provoquée par le courant) a lieu à chaque électrode :
Les réactions qui se déroulent à chaque électrode mettent en jeu des électrons. Ce ne sont pas pour autant des demi-équation, mais bel et bien des réactions chimiques. C'est l'originalité des électrodes de mettre en jeu des électrons comme "réactif" ou comme "produit".
Selon le sens de circulation conventionnel du courant, le courant continu,
Une pile électrique est formée de deux compartiments, chacun contenant une électrode. La réaction redox de la pile se déroule "par moitié" à chacune, qui sont le siège d'une réaction spontanée :
On distingue plusieurs catégorie d'électrodes (première catégorie, seconde catégorie).
La plupart des méthodes d'analyse dans le domaine de l'électrochimie utilisent des électrodes :
Il peut être intéressant de disposer d'électrodes transparentes, qui font actuellement l'objet de recherches (ex : polymère contenant des nanofils métalliques (d'argent et/ou de cuivre) et de nanomatériaux carbonés (nanotubes de carbone, oxyde de graphène réduit)[3].
This article uses material from the Wikipedia article "Électrode", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced