powered by CADENAS

Social Share

Véhicule amphibie (5790 views - Transportation - Air Water Earth)

Un véhicule amphibie est un véhicule qui peut se déplacer sur terre et sur l’eau.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Véhicule amphibie

Véhicule amphibie

Véhicule amphibie

Un véhicule amphibie est un véhicule qui peut se déplacer sur terre et sur l’eau.

Usage

D’usage principalement militaire, les véhicules à roues sont souvent remplacés par des véhicules sur coussin d'air appelés aéroglisseur, par exemple les Zubr de l'armée russe et les LCAC des forces armées américaines.

Ce concept de véhicule amphibie est aussi utilisé pour un usage médical sous forme de clinique flottante afin d'accéder à des zones rurales reculées.

Quelques voitures amphibies de loisir ont été produites en série, comme l’Amphicar (en) ou le Dutton Commander.

C'est le groupe italien Fiat qui a fourni plusieurs modèles de véhicules amphibie depuis les années 1950 avec tout d'abord le fameux Fiat 6640A puis l'Iveco 6640 G que le Commandant Cousteau a utilisé durant son expédition en Amazonie en 1983/84. En 2012, Iveco lance un plus gros modèle, le RAVx6 "Duffy" pour les opérations de sauvetage délicates. Ces véhicules ont été livrés à de nombreux organismes de secours : Protection civile et pompiers mais aussi militaires. BAE Systems a également livré les 16 premiers exemplaires du Amphibious Combat Vehicles (ACV) 1.1 construit sur un châssis 8x8 Iveco Defence Vehicles équipé d'un moteur Iveco Cursor 16 de 700 ch DIN[1].


Une tentative de voiture amphibie capable d'évoluer sous l'eau, la sQuba de Rinspeed a été dévoilée en mars 2008 au salon international de Genève.

En 2009, le catamaran /catakite SEA-QUAD propose de passer du sable à l'eau et de rouler et de naviguer avec la seule force du vent.

Depuis 2012, la société française Iguana Yachts propose des canots à moteur et à chenilles, capables de sortir de l'eau et de se déplacer sur terre par leurs propres moyens.

Permis

Pour la conduite d'un véhicule amphibie de loisir à moteur il faut être titulaire des deux permis de conduire[Où ?], le permis de conduire automobile et le permis bateau plaisance.

Galerie



This article uses material from the Wikipedia article "Véhicule amphibie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht