powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Embarcation (6036 views - Transportation - Air Water Earth)

Une embarcation est un engin flottant pouvant embarquer une ou plusieurs personnes, animaux ou matériels. Ce terme désigne le plus souvent un bateau capable d'être dirigé et le plus souvent de faible dimension, souvent non ponté, propulsé à l'aviron, à la pagaie, à la voile, à la godille ou au moteur. Mais ce peut aussi être un radeau ou un bateau peu rapide ou manœuvrant. En marine traditionnelle, l'embarcation est un bateau de petite taille et assez étroit pouvant être embarqué sur un navire de guerre ou de pêche pour lui servir d'annexe (chaloupe, canot d'état major, baleinière, yole, doris, etc.).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Embarcation

Embarcation

Embarcation
Embarcation sur la goélette Adventuress
Type
Véhicule, objet flottant (d)
Utilisation
Usage

Une embarcation est un engin flottant pouvant embarquer une ou plusieurs personnes, animaux ou matériels.

Ce terme désigne le plus souvent un bateau capable d'être dirigé et le plus souvent de faible dimension, souvent non ponté, propulsé à l'aviron, à la pagaie, à la voile, à la godille ou au moteur. Mais ce peut aussi être un radeau ou un bateau peu rapide ou manœuvrant.

En marine traditionnelle, l'embarcation est un bateau de petite taille et assez étroit pouvant être embarqué sur un navire de guerre ou de pêche pour lui servir d'annexe (chaloupe, canot d'état major, baleinière, yole, doris, etc.).

Utilisations

Une embarcation peut :

  • être dédiée spécifiquement au transport de personnes et/ou matériels ;
  • servir d'annexe à un bateau plus important, pour rejoindre la terre au mouillage et pour aider à des manœuvres particulières (prise de coffre par exemple) ; l'ensemble des embarcations d'un navire constitue la « drome » ; les embarcations sont mises à l'eau par des bossoirs ;
  • servir à naviguer comme activité de sport (nautisme) ou de loisir (plaisance).

Usages

Ces usages sont parfois multiples et ont changé selon les périodes; ils ne peuvent donc être utilisés pour classer les différents types d'embarcations; de même il est difficile de les classer selon le mode de propulsion, l'origine...

Il suffit de se référer à quelques exemples : canoës, kayaks, pirogues, canots, chaloupes, yoles, baleinières, annexes, chalands, gabares, etc.



This article uses material from the Wikipedia article "Embarcation", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht