Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Julius Schorzman).
La soucoupe (du français sous - coupe) ou sous-tasse, est un élément de la vaisselle ayant l’aspect d’une petite assiette et servant le plus souvent de base à une tasse. Elle permet de recueillir les gouttes qui pourraient couler de la tasse, à poser la cuillère à café, les morceaux de sucre et toute friandise consommée avec la boisson. Elle protège également l’endroit où elle est posée de la chaleur de la tasse.
Elle sert également de récipient pour présenter une petite quantité de produit.
Elles peuvent être vendues séparément, avec une tasse assortie, ou dans un service à café ou à thé.
Par association d’idée sur la forme, on appelle parfois soucoupe volante un objet volant non identifié.
Le terme est également utilisé pour désigné une espèce d'escargots, la Soucoupe commune (Helicigona lapicida).
soucoupe jetable en polystyrène extrudé
Sur les autres projets Wikimedia :
This article uses material from the Wikipedia article "Soucoupe", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
FCSI, HKI, EFCEBIM, food services, food equipement, hotel, recreation, catering, kitchen appliances, dining, cooking, baking, furniture, oven, cafeterias, hospital