powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Boîte de jonction (13673 views - Electrical Engineering)

En électricité, une boîte de jonction (BJ) ou boîte de dérivation, est un boîtier électrique située en aval d'un tableau électrique. Elle est située au plus près des installations sur le terrain et permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques. Cette boîte de jonction doit être mise à la terre (si elle est en métal) pour éviter les risques d'électrisation en cas de défaillance. On doit aussi mettre un couvercle pour éviter de toucher les conducteurs accidentellement. Les connexions sont réalisées avec des capuchon de connexion ou avec des borniers. Les fils qui entrent dans la boîte peuvent être dans des câbles ou dans des conduites. On les fixe à la boîte avec des connecteurs.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Boîte de jonction

Boîte de jonction

En électricité, une boîte de jonction (BJ) ou boîte de dérivation, est un boîtier électrique située en aval d'un tableau électrique. Elle est située au plus près des installations sur le terrain et permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques.

Cette boîte de jonction doit être mise à la terre (si elle est en métal) pour éviter les risques d'électrisation en cas de défaillance. On doit aussi mettre un couvercle pour éviter de toucher les conducteurs accidentellement. Les connexions sont réalisées avec des capuchon de connexion ou avec des borniers. Les fils qui entrent dans la boîte peuvent être dans des câbles ou dans des conduites. On les fixe à la boîte avec des connecteurs.

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes



This article uses material from the Wikipedia article "Boîte de jonction", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced