Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 (Photo by Lars Lentz).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article).
Une grange est un bâtiment agricole utilisé pour le stockage et permettant le travail dans un lieu couvert. Ayant un toit en tôle, tuile ou ardoise, ses principales ouvertures sont des portes à un ou deux panneaux. Il est parfois utilisé pour abriter les animaux ou stocker des véhicules et autres équipements agricoles. Les granges sont construites généralement loin des fermes pour éviter la propagation d'incendie.
Au Bas Moyen Âge, on appelle dans le nord de la France grange un bâtiment agricole unique qui abrite sur place matériels et personnels affectés à l'exploitation directe d'une fraction de seigneurie. C'est un mode d'exploitation qui prolonge jusqu'au XVIIIe siècle une forme de servage et s'oppose à l'affermage, encore que les fermiers utilisent eux mêmes ce système, et au bail emphytéotique, très utilisé au sortir de la guerre de Cent Ans pour relancer l'économie. Il a souvent été à l'origine d'un noyau urbain, comme l'ont été la Grange Batignolles ou la Grange Batelière. On retrouve le même système au XIXe siècle dans certaines plantations coloniales, notamment pour loger les esclaves des champs de coton du Sud des États-Unis.
Les vielles granges étaient construites en bois, bien que des granges en pierre étaient également construites dans les régions où la pierre était un matériau de construction peu cher. Avant les années 1900, la plupart des granges avaient des châssis en bois qui pouvaient résister aux tempêtes et supporter des charges lourdes, telles que la nourriture des animaux. Aux États-Unis devenus laiteries ces derniers avaient couramment des toits mansardés, ce qui devint l'une des caractéristiques de l'image populaire donnée aux laiteries. La plupart des granges américaines sont peints en rouge, avec des bordures blanches. Les granges communes dans les régions propices à la culture du blé ont vu une augmentation de l'utilisation de chevaux de trait, comme le Clydesdale ou le percheron. Ces grandes granges en bois, remplis particulièrement par du foin, pouvaient donner lieu à des incendies spectaculaires qui faisaient souvent tout perdre aux fermiers. Avec l'arrivée des ramasseuses-presse, il fut désormais possible de stocker le foin et la paille à l'extérieur dans une enceinte protégée par un garde-feu.
Avec la notoriété grandissante des tracteurs après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de granges furent démolis ou remplacés par des hangars faits en bardage de feuilles d'acier laqué ou galvanisés fixées sur structure métallique.
Dans les anciennes granges, la partie supérieure était utilisée pour stocker le foin et parfois le blé. Le foin était placé sur une plate-forme, hissée vers le haut, par l'intermédiaire d'un système de poulies, accrochées dans un recoin du hangar.
Une ferme comporte souvent des enclos de tailles et de formes diverses, utilisés pour abriter les gros et petits animaux. L'étage supérieur des hangars fut utilisée pour abriter les gros animaux. D'autres pièces d'un hangar agricole typique existent :
Les granges modernes contiennent souvent un corral intérieur avec à disposition du matériel vétérinaire pour les animaux malades.
Un hangar agricole suédois.
Un hangar agricole italien sous la neige, situé dans la Province de Belluno.
Un hangar agricole circulaire dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
Une ferme pastorale avec un hangar agricole rouge typique, situé au nord du Michigan, aux États-Unis.
Grange à foin typique située dans la région d'Évolène en Suisse.
Granges traditionnelles de Norvège.
Grange située entre Weisbrunn et Oberaurach, en Allemagne.
Sur les autres projets Wikimedia :
This article uses material from the Wikipedia article "Grange", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM