powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Grange (14652 views - Architecure & BIM & MEP)

Une grange est un bâtiment agricole utilisé pour le stockage et permettant le travail dans un lieu couvert. Ayant un toit en tôle, tuile ou ardoise, ses principales ouvertures sont des portes à un ou deux panneaux. Il est parfois utilisé pour abriter les animaux ou stocker des véhicules et autres équipements agricoles. Les granges sont construites généralement loin des fermes pour éviter la propagation d'incendie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Grange

Grange

Grange

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 (Photo by Lars Lentz).

Pour les articles homonymes, voir Hangar (homonymie).

Une grange est un bâtiment agricole utilisé pour le stockage et permettant le travail dans un lieu couvert. Ayant un toit en tôle, tuile ou ardoise, ses principales ouvertures sont des portes à un ou deux panneaux. Il est parfois utilisé pour abriter les animaux ou stocker des véhicules et autres équipements agricoles. Les granges sont construites généralement loin des fermes pour éviter la propagation d'incendie.

Histoire

Au Bas Moyen Âge, on appelle dans le nord de la France grange un bâtiment agricole unique qui abrite sur place matériels et personnels affectés à l'exploitation directe d'une fraction de seigneurie. C'est un mode d'exploitation qui prolonge jusqu'au XVIIIe siècle une forme de servage et s'oppose à l'affermage, encore que les fermiers utilisent eux mêmes ce système, et au bail emphytéotique, très utilisé au sortir de la guerre de Cent Ans pour relancer l'économie. Il a souvent été à l'origine d'un noyau urbain, comme l'ont été la Grange Batignolles ou la Grange Batelière. On retrouve le même système au XIXe siècle dans certaines plantations coloniales, notamment pour loger les esclaves des champs de coton du Sud des États-Unis.

Les vielles granges étaient construites en bois, bien que des granges en pierre étaient également construites dans les régions où la pierre était un matériau de construction peu cher. Avant les années 1900, la plupart des granges avaient des châssis en bois qui pouvaient résister aux tempêtes et supporter des charges lourdes, telles que la nourriture des animaux. Aux États-Unis devenus laiteries ces derniers avaient couramment des toits mansardés, ce qui devint l'une des caractéristiques de l'image populaire donnée aux laiteries. La plupart des granges américaines sont peints en rouge, avec des bordures blanches. Les granges communes dans les régions propices à la culture du blé ont vu une augmentation de l'utilisation de chevaux de trait, comme le Clydesdale ou le percheron. Ces grandes granges en bois, remplis particulièrement par du foin, pouvaient donner lieu à des incendies spectaculaires qui faisaient souvent tout perdre aux fermiers. Avec l'arrivée des ramasseuses-presse, il fut désormais possible de stocker le foin et la paille à l'extérieur dans une enceinte protégée par un garde-feu.

Avec la notoriété grandissante des tracteurs après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de granges furent démolis ou remplacés par des hangars faits en bardage de feuilles d'acier laqué ou galvanisés fixées sur structure métallique.

Utilisations

Dans les anciennes granges, la partie supérieure était utilisée pour stocker le foin et parfois le blé. Le foin était placé sur une plate-forme, hissée vers le haut, par l'intermédiaire d'un système de poulies, accrochées dans un recoin du hangar.

Abri des animaux

Une ferme comporte souvent des enclos de tailles et de formes diverses, utilisés pour abriter les gros et petits animaux. L'étage supérieur des hangars fut utilisée pour abriter les gros animaux. D'autres pièces d'un hangar agricole typique existent :

  • Une pièce où sont rangés les différents équipements équestres comme les brides, les selles, etc.
  • Une pièce de stockage de nourriture pour les animaux.
  • Un large couloir pour la circulation des animaux ou pour permettre l'accès des machines.
  • Un silo où sont stockés le blé et le foin fermentés.

Les granges modernes contiennent souvent un corral intérieur avec à disposition du matériel vétérinaire pour les animaux malades.

Galerie de photos

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes



This article uses material from the Wikipedia article "Grange", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM