powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Apollo-Soyouz (10044 views - Astronomie & espace)

Apollo-Soyouz (souvent abrégé en ASTP pour Apollo-Soyouz Test Project pour les Américains, correspond à la mission Soyouz 19 pour les Soviétiques) a été en 1975 la première mission spatiale conjointe entre l'Union soviétique et les États-Unis après qu'ils se furent affrontés pendant la guerre froide dans la course à l'espace.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Apollo-Soyouz

Apollo-Soyouz

Apollo-Soyouz
Pour les articles homonymes, voir Apollo et Soyouz.

ASTP

Emblème russe réalisé par Galina Balachova.
Données de la mission
Vaisseau Module de commande Apollo
Soyuz 7K-TM
Module d'amarrage
Équipage 5 hommes (3 Américains et 2 Soviétiques)
Date de lancement
Site de lancement ASTP : Centre spatial Kennedy (Pas de tir 39B)
Soyouz 19 : Cosmodrome de Baïkonour (pas de tir Gagarin)
Date d'atterrissage ASTP :
Soyouz 19 :
Site d'atterrissage ASTP : océan Pacifique
(21° 52′ N, 162° 45′ O)
Soyouz 19 : Cosmodrome de Baïkonour
Durée ASTP : 9 jours, 1 heure et 28 minutes
Soyouz 19 : 5 jours, 22 heures et 30 minutes
Orbites ASTP : 148
Soyouz 19 : 96
Altitude orbitale ASTP : 217 km à 231 km
Soyouz 19 : 218 à 231 km
Inclinaison orbitale ASTP : 51.75°
Soyouz 19 : 51.76°
Distance parcourue ASTP : ~5,990,000 km
Soyouz 19 : ~3,900,000 km
Photo de l'équipage

De gauche à droite : les Américains (en combinaisons orange) Slayton, Stafford et Brand, ainsi que les Soviétiques (en combinaisons vertes) Leonov et Kubasov
Navigation

Apollo-Soyouz (souvent abrégé en ASTP pour Apollo-Soyouz Test Project pour les Américains, correspond à la mission Soyouz 19 pour les Soviétiques) a été en 1975 la première mission spatiale conjointe entre l'Union soviétique et les États-Unis après qu'ils se furent affrontés pendant la guerre froide dans la course à l'espace.

Contexte historique

Le module Apollo vu depuis Soyouz 19.

En 1972, trois ans après les premiers pas sur la Lune effectués par l'équipage d'Apollo 11, la conquête spatiale est une priorité moindre pour les deux Grands. Les années 1970 marquent une détente dans les relations Est-Ouest qui se traduit par une coopération économique mais également dans le domaine spatial. Le est la date de ratification du projet de procéder à un rendez-vous orbital entre les vaisseaux Apollo et Soyouz. Il coûtera 250 millions de dollars aux États-Unis et à l’Union soviétique.

Le à 12 heures 20, la fusée qui transporte le vaisseau Soyouz 19 décolle de Baïkonour. Le même jour à 19 heures 50, la fusée Saturn 1B dont cela sera le dernier tir emportant le vaisseau Apollo 18 s’élance de cap Kennedy. Ces deux lancements sont retransmis dans le monde entier. À 15 heures 50 le 17 juillet, les deux vaisseaux se rassemblent et, à 19 heures 20, l'écoutille séparant les deux vaisseaux est ouverte, permettant la poignée de mains entre Stafford et Leonov, à la verticale de la ville de Metz[1].

La mission Apollo-Soyouz restera gravée comme un événement historique précurseur dans le genre avec une mise en commun des technologies. L’image de rapprochement des deux vaisseaux a fait le tour du monde grâce à la télévision et à la presse écrite. La plus grande réussite de cette mission ne fut pas technique, mais bien politique, puisqu'il permit aux opinions publiques des deux camps de se rendre compte que Soviétiques et Américains pouvaient trouver des sujets d’entente[2]. Ce type d’expérience de mise en commun de technologies se répétera en 1996 avec la visite de la navette spatiale américaine à la station spatiale Mir puis la création commune de la Station spatiale internationale.

Vaisseaux et équipages

Union soviétique

La mission soviétique est la mission Soyouz 19, avec un équipage de deux personnes :

États-Unis

Les États-Unis utiliseront pour cette mission leur dernière fusée Saturn IB disponible, qui emportera un équipage de trois personnes :

Chronologie de la mission

  • 15 juillet 1975 à 12 h 20 s 03 s : décollage de la fusée Soyouz-U depuis Baïkonour
  • 15 juillet à 19 h 50 min 00 s : décollage de la fusée Saturn IB depuis cap Canaveral
  • 17 juillet à 16 h 09 min 00 s : 1er amarrage entre les deux vaisseaux, jusqu'au 19 juillet à 12:03:00. (durée : 1 jour 19 h 54 min)
  • 19 juillet à 12 h 34 min 00 s : second amarrage entre les deux vaisseaux, d'une durée de 2 h 52 min, sans transfert d'équipage.
  • 21 juillet à 10 h 50 min 54 s : atterrissage de la capsule soviétique 7K-TM dans les plaines du Kazakhstan. Durée de la mission : 5 jours, 22 h, 31 min.
  • 25 juillet à 03 h 18 min 24 s : amerrissage de la capsule américaine Apollo dans l'océan Pacifique. Durée de la mission : 9 jours 7 h 28 min.

Divers

Maquette de l'ensemble Apollo–Soyouz au National Air and Space Museum.
  • Ce fut le seul vol de Deke Slayton, pourtant sélectionné pour le programme Mercury dès le début du programme spatial américain en 1959. Une légère tachycardie l'avait en effet empêché de participer aux vols des programmes Mercury, Gemini et Apollo, ce qui le cloua pendant près de 20 ans au sol. Après ce vol, Slayton détint longtemps le titre d'astronaute le plus âgé, et ne fut « détrôné » (à titre posthume) qu'en 1998 par un de ses compagnons de la toute première sélection, John Glenn, alors âgé de 77 ans.
  • Les tractations diplomatiques pour la réalisation de cette mission furent si poussées que l'on renonça, pour le module d'amarrage[4] entre les deux vaisseaux, à utiliser les termes conventionnels de « mâle » et « femelle » pour désigner les colliers d'amarrage, afin de ménager certaines susceptibilités. Les deux vaisseaux furent donc pourvus de pièces « hermaphrodites », le système APAS.
  • Un astéroïde célèbre ce vol historique : (2228) Soyouz-Apollo
  • Cette mission fut la première embarquant un calculateur programmable portable (la calculatrice HP-65) ; ce calculateur avait été programmé par les scientifiques de la NASA pour effectuer plusieurs calculs « de secours » en remplacement de l'ordinateur de bord de la mission, au cas où ce dernier rencontrerait des dysfonctionnements ou cesserait de fonctionner. Bien qu'aucun incident n'ait eu lieu, le calculateur fut néanmoins utilisé pour effectuer deux corrections de trajectoires avant l'amarrage des vaisseaux.
  • Dix jours avant le début de la mission, Alexï Leonov promit à Deke Slayton de trinquer avec lui lors du vol. Durant la rencontre, il sortit de fait des tubes portant des étiquettes marquées « Vodka ». Les Américains déclinent d'abord l'offre, à cause du règlement de la NASA interdisant l'alcool, mais ils finirent par boire après s'être rendu compte qu'il ne s'agissait en fait que de soupe.


This article uses material from the Wikipedia article "Apollo-Soyouz", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomie & espace

planete, jupiter, terr, mars, venus, lune, astronomie