Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Coyau / Wikimedia Commons).
La cafetière moka, appelée aussi cafetière italienne ou macchinetta (littéralement « petite machine ») est une cafetière pour cuisinière, qui utilise la vapeur d'eau sous pression pour préparer du café. Brevetée par Alfonso Bialetti sous le nom de Moka Express en 1933, l'entreprise Bialetti continue à produire la cafetière Moka Express.
Cette cafetière est principalement utilisée en Europe et est devenue un objet design exposé dans des musées d'arts modernes comme le Science Museum à Londres. Ces cafetières sont vendues en différentes capacités, de 1 à 18 tasses de 50 ml[1]. Le modèle original est fait d'aluminium avec des poignées en bakelite.
Bialetti a probablement été influencé par les designers contemporains comme Hoffmann, Puiforcat, Genazzi et Henin pour concevoir la cafetière Moka[2] ; il conçoit une cafetière dont le corps comporte huit facettes. Depuis sa création, la cafetière Moka est la cafetière la plus connue mondialement et a été citée dans le Guinness Book des Records. Le design a aussi inspiré des designers modernes comme Julian Lwinet avec son jeu de tables et de chaises « Dr Octagon Espresso ». Des cafetières respectant ce design sont encore vendues en 2017.
L'utilisation de l'aluminium pour fabriquer le corps de la cafetière est un concept nouveau, l'aluminium n'étant jusqu'alors pas un matériau utilisé habituellement pour des objets courants.
L'invention de la cafetière Moka a transporté l'expresso des cafés vers les maisons. Avant cette cafetière, seules les personnes aisées pouvaient avoir de l'expresso à domicile car les machines à expresso de qualité étaient chères et utilisées par les baristi[2]. La cafetière Moka Express a remplacé les cafetières de la fin du XIXe siècle comme la Napoletana et la Milanese[2].
Après avoir rempli le réservoir d'eau jusqu'à la soupape de sécurité, le filtre en forme d'entonnoir est inséré dans le réservoir. Puis le filtre est rempli de café moulu. La partie supérieure de la cafetière qui comporte également un filtre dans sa partie basse est vissée à la base. Par chauffage de la cafetière, l'eau est amenée à son point d'ébullition et commence à se transformer en vapeur[3].
Un joint assure l'étanchéité du système ce qui permet à la pression d'augmenter dans la partie inférieure. Une fois l'ébullition atteinte, la pression dans le réservoir d'eau augmente (début de la production de vapeur) : l'eau bouillante est poussée dans l'entonnoir, puis à travers le café moulu, par cette pression, pour enfin atteindre la partie supérieure où le café est collecté. Quand le réservoir est presque vide, des bulles de vapeur produisent dans le courant d'eau montant un bruit de gargouillis caractéristique.
Comme pour les autres types de cafetières, la cafetière Moka ne devrait pas être laissée sur la source de chaleur jusqu'à ce que le café bouille, la cafetière devrait être enlevée juste avant l'apparition des bruits, quand environ la moitié de la chambre supérieure est remplie. Sans cela, on risque de "brûler" le café et de faire apparaître des goûts désagréables.
Il est conseillé de dévisser légèrement la cafetière encore chaude pour ne pas laisser le joint comprimé.
La saveur du café produit par une cafetière moka dépend grandement de la variété du grain, de la torréfaction, de la température de chauffe, et aussi de la mouture : il est conseillé d'utiliser du café moulu plus fin (pour le café acheté moulu, ce critère est généralement précisé sur le paquet). Du fait de la pression, l'eau atteint une température supérieure à 100 °C ; celle-ci passant plus rapidement à travers la mouture, le café obtenu contient plus d'arômes volatils et moins de caféine (molécule massive) que celui obtenu avec un filtre[4].
Les cafetières Moka ont un ratio d'extraction du café similaire à celui des machines à expresso. En fonction du café utilisé, les cafetières Moka peuvent produire la même mousse que les machines à expresso.
Il est nécessaire de changer régulièrement le joint d'étanchéité des cafetières moka et de vérifier que la soupape de sécurité n'est pas bloquée. Après utilisation, une fine couche de résidus huileux de café reste à l'intérieur des tiges, du filtre et de la chambre supérieure. Il est recommandé de laisser cette pellicule qui sépare le liquide des parois en aluminium qui donnent un goût métallique au café. Les cafetières Moka doivent être nettoyées avec de l'eau chaude ou bouillante mais pas avec du savon ou du détergent pour ne pas ôter cette pellicule[5].
Les cafetières Moka sont habituellement fabriquées en aluminium pour être utilisées sur un feu ou sur une cuisinière électrique. Des modèles existent également en acier inoxydable.
Brikka est une cafetière Moka modifiée produite par Bialetti. Cette cafetière incorpore un mécanisme de verrouillage sur le dessus de la buse qui permet à la pression de monter dans le réservoir à la manière des autocuiseurs et d'atteindre une température d'extraction encore plus élevée.
Mukka Express est une cafetière Moka modifiée également produite par Bialetti. Cette cafetière permet de chauffer et de mélanger du lait au café. Le nom Mukka provient de l'italien mucca qui signifie vache[6].
Bellman produit une cafetière Moka, la « CX-25 », qui opère à une pression plus élevée et est capable de produire de la crème. Cette cafetière dispose également d'un mousseur pour faire mousser des liquides comme le lait pour le cappuccino[7].
This article uses material from the Wikipedia article "Moka (cafetière)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke