powered by CADENAS

Social Share

Fehmarn (4890 views - Countries & Continents)

Fehmarn est une île et ville d'Allemagne située dans la mer Baltique le long de la côte est de Schleswig-Holstein (dans l'arrondissement du Holstein-de-l'Est) dont elle est séparée par un chenal de 600 m de large, le Fehmarnsund. Elle est également distante d'environ 18 km de l'île danoise de Lolland, qui s'étend au-delà du détroit du Fehmarn Belt. Aujourd'hui, l´île compte près de 14 000 habitants sur une superficie de 185 km2.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fehmarn

Fehmarn

Fehmarn

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (The map was created by ClausG.).

Fehmarn

Localisation de l'île de Fehmarn à l'extrèmité nord-est de l'arrondissement du Holstein-de-l'Est

Héraldique
Administration
Pays  Allemagne
Land  Schleswig-Holstein
Arrondissement
(Landkreis)
Ostholstein
Bourgmestre
(Bürgermeister)
Jörg Weber
depuis 2015
Code postal 23769
Code communal
(Gemeindeschlüssel)
01 0 55 046
Indicatif téléphonique 04371
Immatriculation OH
Démographie
Population 12 410 hab. (31 décembre 2014)
Densité 67 hab./km2
Géographie
Coordonnées 54° 28′ 42″ nord, 11° 07′ 12″ est
Superficie 18 548 ha = 185,48 km2
Localisation

Géolocalisation sur la carte : Allemagne

Fehmarn

Géolocalisation sur la carte : Allemagne

Fehmarn
Liens
Site web www.stadtfehmarn.de

Fehmarn est une île et ville d'Allemagne située dans la mer Baltique le long de la côte est de Schleswig-Holstein (dans l'arrondissement du Holstein-de-l'Est) dont elle est séparée par un chenal de 600 m de large, le Fehmarnsund. Elle est également distante d'environ 18 km de l'île danoise de Lolland, qui s'étend au-delà du détroit du Fehmarn Belt.

Aujourd'hui, l´île compte près de 14 000 habitants sur une superficie de 185 km2.

Histoire

Le musée local.

La première mention écrite de l'île remonte aux environs de l'an 960, sous le nom de Fe Mer, d'origine slave (« lieu dans la mer »).

Son territoire était autrefois divisé entre quatre communes, Bannesdorf auf Fehmarn, Landkirchen auf Fehmarn, Westfehmarn et Burg auf Fehmarn. Celles-ci ont été fusionnées en 2003 pour former la ville de Fehmarn. Couvrant l'ensemble de l'île, cette ville est depuis lors celle disposant du plus vaste territoire communal du Schleswig-Holstein après Lübeck.

Géographie

Fehmarn vue du ciel

Fehmarn possède 78 km de côtes.

Les points les plus élevés sont le Hinrichsberg (27,2 m) et le Wulfener Berg (26,5 m).

La localité la plus importante est Burg auf Fehmarn, avec 6 000 habitants. Il y a également quelques villages.

Transports

Depuis 1963, l'île est reliée au reste de l'Allemagne par un pont de 963 m de long (train et route) franchissant le Fehmarnsund. Cette liaison fait partie de la Vogelfluglinie, l'itinéraire ferroviaire et routier reliant au plus court Hambourg à Copenhague.

Le Fehmarn Belt peut être, quant à lui, traversé en environ 45 minutes par un ferry reliant le port de Puttgarden, à Fehmarn, à celui danois de Rødbyhavn. Mais le , les autorités danoises et allemandes ont lancé un projet de lien fixe permettant de traverser le détroit par voies routières et ferroviaires. Sa mise en service est prévue pour 2027[1].

Nature

Les côtes comprennent des sites de nidification pour les oiseaux migrateurs, et sont donc un terrain d’observation pour les ornithologistes. On y trouve la réserve ornithologique de Wallnau. À Burg, il y a un aquarium avec 40 parcs à poissons.

Fehmarn est célèbre pour sa nature, particulièrement en été, ainsi que pour ses spots de planche à voile et de kitesurf. Il y a actuellement plus de 10 spots sur l'île.

Jumelage

Personnalités liées à Fehmarn



This article uses material from the Wikipedia article "Fehmarn", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Countries & Continents

3D,cad,europe,americas,apac,emea,asia,australia,africa,