powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Maison de poupée (10550 views - Game & Play & Gamification)

Une maison de poupée est une maison fabriquée en modèle réduit, afin d'accueillir des poupées. Initialement destinées à servir de jeu pour les enfants, leur construction et leur collection sont également devenues un passe-temps pour certains adultes. L'histoire des maisons de poupées modernes remonte aux vitrines de miniatures du XVIe siècle en Europe qui montraient des intérieurs idéalisés. Des maisons de poupée plus petites, avec des intérieurs plus réalistes, sont ensuite apparues en Europe au XVIIIe siècle. Elles étaient fabriquées à la main, mais après la Révolution industrielle et la Seconde Guerre mondiale, des usines ont commencé à fabriquer en masse des maisons de poupée plus standardisées et moins chères. De nos jours, les maisons de poupées pour enfants sont généralement à l'échelle 1:18, tandis que les maisons destinées aux adultes sont à l'échelle 1:12.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Maison de poupée

Maison de poupée

Pour les articles homonymes, voir Maison de poupée (homonymie).

Une maison de poupée est une maison fabriquée en modèle réduit, afin d'accueillir des poupées. Initialement destinées à servir de jeu pour les enfants, leur construction et leur collection sont également devenues un passe-temps pour certains adultes.

L'histoire des maisons de poupées modernes remonte aux vitrines de miniatures du XVIe siècle en Europe qui montraient des intérieurs idéalisés. Des maisons de poupée plus petites, avec des intérieurs plus réalistes, sont ensuite apparues en Europe au XVIIIe siècle. Elles étaient fabriquées à la main, mais après la Révolution industrielle et la Seconde Guerre mondiale, des usines ont commencé à fabriquer en masse des maisons de poupée plus standardisées et moins chères.

De nos jours, les maisons de poupées pour enfants sont généralement à l'échelle 1:18, tandis que les maisons destinées aux adultes sont à l'échelle 1:12.

Histoire

Les maisons miniatures contenant des meubles et des habitants à leur taille existent depuis des milliers d'années. Les premiers exemples connus remontent aux tombes égyptiennes de l'Ancien Empire datant de près de 5 000 ans. Des modèles réduits en bois de serviteurs, de meubles, de bateaux, de bétail et d'animaux domestiques étaient placés dans les tombes, dans une optique religieuse.

Les débuts des maisons de poupées européennes remontent au XVIe siècle, sous la forme de vitrines de miniatures représentant différentes pièces. Elles montraient des intérieurs idéalisés, contenant des meubles et des accessoires très détaillés. Ces vitrines, qui incluaient des détails architecturaux et étaient remplies de miniatures, étaient uniquement destinées aux adultes. Elles étaient interdites aux enfants, non pour leur sécurité mais pour ne pas abîmer les vitrines[1]. Ces vitrines étaient des trophées et des objets de collection, possédés par les femmes riches de Hollande, d'Angleterre et d'Allemagne qui avaient les moyens de se les offrir : entièrement meublées, elles valaient parfois le prix d'une vraie maison.

Des maisons plus petites, avec des extérieurs plus réalistes, comme la maison Tate (Tate House) apparurent en Europe au XVIIIe siècle[2].

Les premières maisons de poupées européennes étaient uniques, fabriquées sur commande par des artisans. Mais avec la Révolution industrielle, des usines de production de masse de jouets apparurent, et produisirent parmi d'autres jouets des maisons de poupées, ainsi que les meubles et les miniatures destinées à les remplir. Parmi ces entreprises, on peut citer en Allemagne Christian Hacker, Moritz Gottschalk, Elastolin et Moritz Reichel ; en Angleterre, Siber & Fleming, Evans & Cartwright et Lines Brothers (devenu par la suite Tri-ang). À la fin du XIXe siècle, des maisons de poupées furent produites aux États-Unis par The Bliss Manufacturing Company.

Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les maisons de poupée et les miniatures les plus recherchées venaient d'Allemagne. Parmi les fabricants de miniatures notables se trouvaient Märklin et Rock & Garner. Leurs produits étaient vendus en Europe centrale, mais aussi exportés vers la Grande-Bretagne et l'Amérique. Cependant, la Première Guerre mondiale et la défaite allemande ralentirent sérieusement la production et l'exportation, ce qui favorisa l'émergence de fabricants dans d'autres pays.

Salon d'une maison de poupée du Maine (États-Unis).

En 1917, la compagnie TynieToys à Providence, Rhode Island, commença la fabrication de répliques d'anciennes maisons américaines et de meubles à une échelle uniforme. D'autres entreprises américaines se créèrent au début du XXe siècle, comme Roger Williams Toys, Tootsietoy, Schoenhut et Wisconsin Toy Co. Le Japon commença également à fabriquer des maisons de poupées, d'après les modèles allemands.

Après la Seconde Guerre mondiale, les maisons de poupées furent produites en quantités beaucoup plus grandes, avec moins de détails. Dans les années 1950, les maisons de poupées du commerce étaient en métal peint et remplies de meubles en plastique. Ces maisons n'étaient pas chères, si bien qu'elles étaient abordables pour la plupart des petites filles des pays développés qui ne subissaient pas de lourde reconstruction à la suite de la guerre.

Collections

Les maisons de poupées sont disponibles sous différentes formes, allant de la maison toute faite et entièrement décorée à la maison entièrement fabriquée au choix du client. Il existe également des maisons à monter et à peindre soi-même ; les maisons les plus simples peuvent être faites de simples boîtes assemblées ensemble pour représenter les pièces.

Les miniatures utilisées pour décorer ces maisons représentent des meubles, des décorations d'intérieur, des poupées et d'autres objets comme des livres ou des horloges. Elles sont disponibles dans le commerce, mais elles peuvent également être faites à la main.

Il existe des foires aux miniatures organisées par différents producteurs, où les vendeurs et les artisans exposent et vendent leurs miniatures. Des ateliers de fabrication de miniatures sont souvent organisés pendant ces foires. Des blogs, sites et forums sur Internet rassemblent des communautés de collectionneurs et de fabricants de miniatures, qui partagent également des images de leurs créations en ligne.

Construction

Ancienne maison de poupée anglaise.

Les maisons de poupée des États-Unis ont généralement l'arrière ouvert et une façade fermée et décorée, tandis que celles de Grande-Bretagne ont souvent une façade montée sur des gonds qui s'ouvre pour accéder aux pièces.

Au cours du XXe siècle, les maisons de poupée pour enfants ont été fabriquées dans divers matériaux, comme le métal (généralement l'acier), la fibre, le plastique et le bois. À l'exception de ceux de Lundby, les meubles à l'échelle 2/3 sont fabriqués le plus souvent en plastique.

Les maisons actuelles en kit ou toutes faites sont souvent en contreplaqué ou en panneau de fibres à densité moyenne. Certaines maisons en kit utilisent du contreplaqué plus fin et les éléments sont tenus ensemble par un système de picots et de trous maintenus avec de la colle. Ces maisons sont légères et faciles à monter, mais nécessitent d'être peintes ou recouvertes d'un revêtement pour avoir l'air réalistes. D'autres kits sont faits de contreplaqué ou de panneaux de fibres plus lourds, assemblés avec des clous et de la colle.

Échelles standard

Les anciennes maisons de poupée avaient rarement des échelles uniformes, même entre les contenus d'une même maison. Des entreprises ont créé des lignes complètes de meubles miniatures au XIXe siècle, mais ces produits ne respectaient pas toujours une échelle stricte.

La plupart des maisons de poupées pour enfants du XXe siècle et du XXIe siècle sont à l'échelle 1:18 et sont fabriquées par des entreprises comme Lundby (en Suède), Renwal, Plasco, Marx, Petite Princess, T. Cohn (aux États-Unis), Caroline's Home, Barton, Dol-Toi et Triang (en Grande-Bretagne). Quelques fabricants utilisent l'échelle 1:16.

Pour les maisons de poupée destinées aux adultes, l'échelle la plus souvent utilisée est 1:12. Il existe également des échelles plus petites, qui sont surtout utilisées aux États-Unis. Des miniatures à l'échelle 1:24 étaient fabriquées pour les maisons de poupée Marx dans les années 1950, mais elles ne sont devenues largement disponibles qu'en 2002 ; en même temps, des échelles encore plus petites sont devenues populaires comme le 1:48, ou même le 1:144, surnommé « maison de poupée pour maison de poupée ».

En Allemagne, au milieu du XXe siècle, l'échelle 1:10 s'est imposée grâce au système métrique. Les maisons de poupée produites actuellement en Allemagne sont plus proches du 1:10 que du 1:12.

La taille standard la plus grande pour une maison de poupée est l'échelle 1:6, dite « Playscale », qui convient aux poupées Barbie, Blythe et aux autres poupées de taille équivalente.

Musées

Il existe des musées consacrées aux maisons de poupée. Le plus grand du genre est le musée de la Maison de Poupée (Puppenhausmuseum) de Bâle, en Suisse.

Le Rijksmuseum d’Amsterdam expose la maison de poupée de l’épouse d’un riche marchand de soie d’Amsterdam, Petronella Oortman, datant de 1686-1705 et qui a inspiré le roman Miniaturiste à Jessie Burton. Selon le musée, elle aurait dépensé plus de 20 000 florins dans cette maison, ce qui représentait le prix d’une vraie maison sur les canaux d’Amsterdam à l’époque[3]. La maison présente une buanderie, une cuisine et des chambres très détaillées[1].

La Tate House, une maison de poupée anglaise de 1760, est exposée au musée de l'enfance de Londres.

Intérieur de la maison de poupée de la Reine Mary.

Une des plus célèbres maisons de poupées anglaises est celle de la Reine Mary, fabriquée en 1924 par Sir Edwin Lutyens, et actuellement exposée au château de Windsor. La maison contient tout un système de plomberie et de lumières fonctionnelles, et contient des miniatures représentant les meubles les plus luxueux et les plus modernes de l'époque. Des écrivains comme Arthur Conan Doyle et Rudyard Kipling ont fabriqué pour cette maison des livres spéciaux, écrits et reliés à l'échelle[4].

Le château d'Egeskov au Danemark abrite le Titania's Palace, un château miniature de dix-huit pièces et salons construit par James Hicks & Sons, des artisans irlandais, pour Sir Nevile Wilkinson entre 1907 et 1922[5].

À Tampere en Finlande, le musée Moomin (Muumilaakso) contient une maison de poupée sur le thème des Moomins créés par Tove Jansson. La maison, créée par Tove Jansson, Tuulikki Pietilä et Pentti Eistola, a été donnée à la ville de Tampere. Le musée contient également plusieurs pièces miniatures contenant les personnages de Moomin, fabriquées par Tuulikki Pietilä[6].

Le musée de l'enfance situé au château de Malahide à Dublin abrite Tara's Palace, une maison de poupée de vingt-deux pièces fabriquées par Ron McDonnell en 1978 après avoir échoué à rapporter Titania's Palace en Irlande. La maison contient de précieuses miniatures anciennes[7].

La maison de poupée de Colleen Moore, Fairy castle, est exposée au musée des sciences et de l'industrie de Chicago depuis les années 1950[8].

Les soixante-huit pièces de maisons de poupée Thorne Rooms, chacune sur un thème différent, ont été conçues par Narcissa Niblack Thorne et leurs meubles ont été fabriqués par des artisans dans les années 1930 et 1940. Elles sont actuellement exposées à l'Institut d'art de Chicago, le Phoenix Art Museum et le Knoxville Museum of Art[9].

Références

  1. a et b (en) « Doll's house - Rijksmuseum Amsterdam », Rijksmuseum (consulté le 27 janvier 2011).
  2. (en) « Tate Baby House - 1760 », Museum of Childhood (consulté le 27 janvier 2011).
  3. « Pays-Bas : quand les maisons de poupées n’étaient pas réservées qu’aux petites filles », lepoint.fr (consulté le 7 février 2012).
  4. (en) « Queen Mary's Doll House » (consulté le 27 janvier 2011).
  5. (en) « Titania's Palace » (consulté le 27 janvier 2011).
  6. (en) « Tampereen taidemuseon Muumilaakso », Muumilaakso (consulté le 27 janvier 2011).
  7. (en) « Taras Palace Trust » (consulté le 27 janvier 2011).
  8. (en) « Fairy Castle », musée des sciences et de l'industrie (consulté le 27 janvier 2011).
  9. (en) « Thorne Miniature Rooms », Institut d'art de Chicago (consulté le 27 janvier 2011).

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :



This article uses material from the Wikipedia article "Maison de poupée", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank