powered by CADENAS

Social Share

Aquaman (5904 views - Movie)

Aquaman est un super-héros appartenant à l'univers de DC Comics, et le héros de la série du même nom. Il a été créé par Paul Norris et Mort Weisinger dans More Fun Comics #73 publié en 1941.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Aquaman

Aquaman

Aquaman

Aquaman
Personnage de fiction apparaissant dans
Aquaman.

Alias Orin, Arthur Curry, Arthur Joseph Curry, Seaman, King Arthur of Atlantis, A.C (Smallville)
Naissance Atlantean city
Origine Atlantis
Espèce Atlante
Hybride Atlante-humain (dépendant de la continuité)
Activité Roi d'Atlantis
Pouvoirs spéciaux Adaptation à la vie sous-marine
Télépathie avec les entités marines
Force, endurance et sens développés
Résistance à la chaleur et à tout type d'énergie
Famille Atlan the Loner (père)
Atlanna (mère †)
Arthur Curry III (fils †)
Ocean Master (demi-frère)
Tom Curry (père)
Affiliation Ligue de justice d'Amérique
All-Star Squadron
Ennemi de Scavenger, Black Manta, Fisherman, Ocean Master, King Shark, Kordax

Créé par Paul Norris
Mort Weisinger
Interprété par Jason Momoa
Films Batman v Superman : L'Aube de la Justice
Justice League
Aquaman
Première apparition More Fun Comics #73 (novembre 1941)
Éditeurs DC Comics

Aquaman est un super-héros appartenant à l'univers de DC Comics, et le héros de la série du même nom. Il a été créé par Paul Norris et Mort Weisinger dans More Fun Comics #73 publié en 1941.

Biographie

Il est le roi d'Atlantis, cité sous-marine. Sa véritable identité était Arthur Curry avant Crisis on Infinite Earths. Plusieurs personnes de la famille Curry porteront le nom d'Aquaman (Arthur Curry, Arthur Joseph Curry).

Les autres membres de la famille d'Aquaman sont : Atlan the Loner, Atlanna, Aqualad, Aquagirl (Tula et Lorena Marquez), Ocean Master (Orm Marius), Mera, Aquababy (Arthur Curry III), Koryak, Phillip Curry, Elaine Curry, Tom Curry, etc.

Aquaman est le fils d'un puissant magicien du nom d'Atlan, qui charma Atlanna, reine d'Atlantis, avec sa magie. Elle donna naissance à un garçon blond qu'elle baptisa Orin. Celui-ci est abandonné sur le récif de la miséricorde, de peur qu'un jour il ne devienne mauvais car les cheveux blonds étaient un signe de mauvais augure. Mais quand l'eau se retire du récif, le bébé n'est pas mort : il a miraculeusement survécu.

Il s'avère en effet qu'il peut respirer avec autant d'aisance sur Terre que sous l'eau. Il est recueilli par un groupe de dauphins et adopté par une femelle nommée Porm. Elle l'appelle Swimmer et l'aide à grandir dans le monde hostile de l'océan Atlantique. Devenu un adolescent, Swimmer s'en retourne vers le rivage. Un jour, il fait la rencontre d'un gardien de phare solitaire, Arthur Curry. L'homme devient comme un père pour lui, il lui fait découvrir les merveilles du monde et lui apprend l'anglais. Leur vie paisible est brutalement détruite lorsque Curry est attaqué par des guerriers atlantes. Il les combat et place l'enfant en lieu sûr, mais il en paie de sa vie. Avant de mourir, il lui transmet son nom. Dès lors, Swimmer portera fièrement le nom d'Arthur Curry.

Arthur sait maintenant qu'il existe d'autres humains comme lui qui peuplent la mer et décide de les retrouver. Sa quête l'emmène d'abord en Alaska, où il tombe amoureux d'une jeune Inuit appelée Kako. Leur liaison passionnée irrite profondément le cousin de Kako, Orm Marius, qui est tellement jaloux qu'il attaque sauvagement la jeune femme. Elle se rétablit mais la famille chasse Arthur. Seul et sans foyer, il redouble d'efforts pour rechercher les siens. Finalement, il retrouve par hasard l'Atlantide.

Son retour au royaume n'a pourtant rien de joyeux. La junte qui gouverne le continent le fait prisonnier. Vêtu de l'uniforme orange et vert des détenus, il est enfermé pendant de longues années. Il aurait très bien pu s'évader, car sa force surhumaine le lui aurait permis, mais il veut à tout prix retrouver sa mère, qui est elle aussi enfermée quelque part. Il conserve un souvenir vague de son visage, mais il sait que si jamais il la voit, il la reconnaîtra. Il parvient à la localiser et se fait aider par un autre prisonnier, Vulko, pour apprendre l'atlante et pouvoir ainsi communiquer avec sa mère. Malheureusement, elle meurt avant qu'ils n'aient l'occasion de se parler. Furieux, Arthur s'enfuit aussi loin que possible de l'Atlantide.

Les années passent, Arthur s'isole de plus en plus, coupant tout contact aussi bien avec l'Atlantide qu'avec la terre ferme. Il perfectionne ses dons de télépathie qui lui permettent de se faire obéir des créatures marines. Ainsi, lorsque le super-héros « Flash » traque Trickster jusque dans la mer, Arthur ne se déplace pour voir ce qui se passe qu'avec réticence.

Les habitants de la surface prennent son uniforme de prisonnier pour un costume de super-héros et croient que le symbole atlante qui figure sur sa ceinture est un « A ». Ainsi, après qu'il eut aidé « Flash » à vaincre Trickster, il était inévitable que les médias clament l'émergence d'un nouveau justicier méta-humain : Aquaman. Arthur s'habitue à son nouveau rôle comme un poisson dans l'eau. Il se sert de ses pouvoirs pour protéger les océans et lutter contre des vilains tels que Black Manta. Quand Arthur revient en Atlantide, il est un autre homme. Il est accueilli en héros et non plus en paria. L'Atlantide également a changé.

L'évasion d'Aquaman a engendré une révolution. Un nouveau gouvernement, au sein duquel figure l'ami d'Arthur, Vulko, a remplacé l'ancien régime. Lors de l'une de ses visites à Poséidonis, Aquaman apprend que sa mère a été pendant un temps reine d'Atlantide. Ainsi, quand le rôle de roi lui est confié, il l'accepte en hommage à sa mémoire.

Il est un membre habituel de la Ligue de justice d'Amérique.

Dans la version originelle, où il est membre de la Ligue de justice d'Amérique, ainsi que la série animée La Ligue des justiciers, il est représenté comme un roi respecté et respectable, juste, loyal, un peu arrogant mais ce dernier trait n'est en fait que le mépris qu'il a plus ou moins pour les habitants de la surface. Il est aussi très digne, doté d'une profonde noblesse d'âme, fait preuve d'une bravoure certaine et a le sens du sacrifice (dans la série animée, il n'hésite pas à couper sa main pour sauver la vie de son fils). Tandis que dans Batman : L'Alliance des héros, il est vu plutôt comme un roi brave, téméraire, orgueilleux, bagarreur (lors de vacances en famille, il ne peut s'empêcher de participer à des arrestations de malfaiteurs sinon il s'ennuie) et se voit comme le plus grand des super-héros, imaginant le nom qu'il pourrait donner à l'aventure qu'il vient de vivre si celle-ci devait être publiée.

Pouvoirs et capacités

Les principaux pouvoirs des Aquaman sont la capacité de communiquer par télépathie avec toutes les formes de vie marine, celle de rester sous l'eau en apnée, une vitesse de nage très élevée et une force physique surhumaine.

Il peut supporter des pressions marines intenses et il est sensible aux marées.

Bibliographie

  • Aquaman (vol. 1-5) de 1941 - 2001 (plus de deux cents numéros)
    • Aquaman (vol. 2) #1-4 1986 (Neal Pozner, Craig Hamilton)
    • Aquaman vol. 3 #1-5 (Keith Giffen, Robert Loren Fleming, Curt Swan, Al Vey, David DeVries)
    • Aquaman vol. 4 1-13 1991 -1992 (Shaun McLaughlin, Ken Hooper, Bob Dvorak, Kevin Maguire, Vince Giarrano, Christopher Schenck)
  • Aquaman Special #1 1989
  • Atlantis Chronicles #1-7 1990 (Esteban Maroto et Peter David)
  • Aquaman: Time and Tide vol. #1-4 1993 (Peter David, Kirk Jarvinen, Brad Vancata)
  • Aquaman Secret Files and Origins 1998 (Erik Larsen, Mike S. Miller, Steve Vance, Jim Calafiore, Peter Palmiotti)
  • DC: The New Frontier vol. 1-6 2004 de Darwyn Cooke
  • Adventure Comics

Avec la reprise de la licence DC par Urban Comics en 2012, la nouvelle série issue des News 52 est éditée en France :

  • Aquaman 1 : Peur abyssale (septembre 2012) contient Aquaman #1-6
  • Aquaman 2 : L'autre Ligue (juillet 2013) contient Aquaman #7-13.0
  • Aquaman 3 : La mort du roi (juin 2014) contient Aquaman #17-19, #21-25 et #23.2
  • Aquaman 4 : Tempête en eau trouble (février 2015) contient Aquaman #26-31 + Aquaman Annual #2 + Swamp Thing #32
  • Aquaman 5 : Maelström (septembre 2015) contient Aquaman #32-40 + Secret Origins #2 et #5

Une nouvelle série est lancée suite au relaunch DC Rebirth :

  • Aquaman 1 : Inondation (janvier 2018) contient Aquaman Rebirth #1 et Aquaman #1-11

Apparitions dans d'autres médias

  • 1968-1970 : Série d'animation de Hal Sutherland de 36 épisodes de 30 minutes, diffusée sur CBS de 1968 à 1970.
  • Créée par Alfred Gough et Miles Millar en 2006, la série Aquaman est avortée (seul le pilote de 42 minutes de la série est diffusé sur Internet et sur The CW Television Network) devait raconter et retracer la vie d'Aquaman. Justin Hartley, qui incarnait l'Archer Vert (VO : Green Arrow) dans Smallville, y incarne le super-héros, prince d'Atlantis.

Début des années 2000 il apparaît dans Bob l'éponge sous le nom de "l'Homme Sirène"

Films

Interprété par Jason Momoa dans l'univers cinématographique DC

Vidéo

Annexes

Bibliographie

Article connexe

Liens externes



This article uses material from the Wikipedia article "Aquaman", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Movie

Movie, Animation, Cartoon