powered by CADENAS

Social Share

Dodge Coronet (7114 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La Dodge Coronet était une grosse berline américaine de marque Dodge fabriquée dans les années 1950 à 1970, partageant la même plate-forme que les Dodge Royal et Dodge Custom Royal, mais à l'origine moins cossue que ces dernières. Cependant, au tournant des années 1960, la Coronet est passée elle aussi dans la gamme intermédiaire.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Dodge Coronet

Dodge Coronet

Dodge Coronet

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Pas d’auteur lisible par la machine identifié. Sfoskett~commonswiki supposé (étant donné la revendication de droit d’auteur).).

La Dodge Coronet était une grosse berline américaine de marque Dodge fabriquée dans les années 1950 à 1970, partageant la même plate-forme que les Dodge Royal et Dodge Custom Royal, mais à l'origine moins cossue que ces dernières. Cependant, au tournant des années 1960, la Coronet est passée elle aussi dans la gamme intermédiaire.

1953

Le modèle Coronet de l’année 1953 associe le moteur V8 Hemi à la légende : c’est une Coronet basée sur un Hemi de 241 pouces cubes Red Ram qui bat alors cent records de vitesse sur le Lac Salé de Bonneville.[réf. nécessaire]

1955

La Coronet de l’année 1955 est le modèle d’entrée de gamme chez les concessionnaires Dodge, mû par un moteur de 6 cylindres en ligne Chrysler Flathead de 230 pouces cubes ou un moteur V8 de 270 pouces cubes. Une gamme variée est développée :

1958

Les Coronet, Royal, et Custom Royal des années 1968 et 1969 sont basés sur un châssis DeSoto mais portent moins d’ornements de carrosserie. La voiture est animée par un V6 de 230 pouces cubes Chrysler Flathead ou un moteur V8 de 325 pouces cubes Red Ram.

1965

Article détaillé : Dodge Super Bee.

Après une brève absence, le nom Coronet réapparaît en 1965 sur les carrosseries des intermédiaires de Dodge. Ces voitures reçoivent entre autres une nouvelle calandre et quelques modifications esthétiques en 1966. Un modèle plus grand, plus large vient les remplacer en 1968, avec un design rappelant la forme d'une bouteille de Coca-Cola. Un puissant moteur de 390 pouces cubes équipe le modèle 440 apparu à l’année modèle 1969. Des déclinaisons hardtop deux portes et décapotable sont ajoutés au catalogue pour cette année 1969.

Les Coronet et leurs jumelles Plymouth Belvedere pouvaient alors être commandées avec l’option 426-S : les modifications consistent en l'adoption d'un moteur V8 Hemi de 426 pouces cubes (7 litres). La puissance est réglée à 365 ch (272 kW) et le couple brut est de 637 Nm. Le moteur de 440 avec un seul carburateur 4 corps n’a été disponible que pour cette année 1969. Annoncé à 375 ch (280 kW), le 440 développe réellement 420 ch (313 kW).

1971

La nouvelle Coronet 1971 est la jumelle des Plymouth Satellite et bénéficie d'un design plus fluide. Elle n’est disponible qu’en deux versions, berline et break. La Dodge Charger de cette époque est basée sur la Coronet et est en fait sa version coupé. De légères améliorations visuelles successives sont apportées, entre 1972 et 1974, à la grille de calandre, aux blocs optiques et aux feux arrière. En 1975, ces voitures reçoivent des changements majeurs avec une carrosserie à l’apparence plus carrée, et le nom Coronet est collé sur un coupé pour une seule et dernière année. 1976 est le dernier millésime pour le nom Coronet, alors qu’en 1977, les Monaco (auparavant beaucoup plus volumineuses) les remplacent : en fait, ils ne s’agit que de Coronet redessinées.

Années 1980

Le nom Dodge Coronet a été utilisé sur le marché colombien pour désigner la version locale de la Dodge Diplomat.

Production

Lancés en 1952, les Dodge Coronet et Royal Hard-Top Convertible ainsi que les Dodge Coronet et Royal Hard-Top Coupé sont des voitures exclusivement équipées d'un moteur V8, ce qui leur permet de revecoir en option une boîte de vitesses automatique. La Dodge Coronet a été fabriqué aux États-Unis, Détroit, Michigan ou San Leandro, Californie ou Los Angeles, Californie (seulement au cours du millésime 1953 pour cette dernière usine). 27 436 Dodge Coronet ont été commercialisés.

Chiffres de production de la Dodge Coronet et Hard-Top Coupé

Version Carrosserie Millésime 1953 Millésime 1954
Coronet Coupé Hard-Top 2p 17 334 100
Royal Coupé Hard Top 2p 0 3 852
TOTAL 17 334 3 952

Chiffres de production de la Dodge Coronet et Royal Convertible

Version Carrosserie Millésime 1953 Millésime 1954
Coronet Cabriolet 2p 4 100 50
Royal Cabriolet 2p 0 2 000
TOTAL 4 100 2 050

Un total de 6 150 Dodge Coronet et Royal Convertible a été fabriqué en 1953 et en 1954.



This article uses material from the Wikipedia article "Dodge Coronet", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus